금속 가공

접시 홀, 카운터 싱크란? 가공 방법과 설계의 주의점

접시 홀이란 나사 홀의 가장자리 주위를 나사 머리 크기보다 크게 깎은 홀입니다. 이를 통해 나사 머리가 제품면보다 밖으로 튀어나오지 않도록 할 수 있습니다. 박판이나 수지에 묻혀 있는 것 같은 나사를 사용할 때 빼놓을 수 없는 형상입니다. 이와 같은 머리가 나오지 않는 나사는 접시 나사라고 하고 머리부가 원뿔 형상으로 되어 있습니다. 접시 나사를 사용할 때는 접시 홀이라는 전용 형상으로 가공해야 합니다. 이번에는 접시 홀에 대하여 가공 방법과 설계의 주의점에 대해 알아보세요.
접시홀의 구조 및 단면 개요


meviy 도면업로드 바로가기

접시 홀의 정의


접시홀 구조와 스폿 페이싱의 차이 설명도

접시 홀에는 카운터 싱크, 스폿 페이싱의 2종류가 있습니다.

  • 카운터 싱크 카운터 싱크란 홀의 가장자리를 원뿔 형상으로 크게 모따기한 홀을 말합니다. 나사나 볼트에는 머리부가 원뿔 모양인 것이 있습니다. 이를 접시 머리 형상이라고 합니다. 접시 머리 형상의 나사나 볼트가 통과하는 홀도 동일한 원뿔 모양으로 가공해야 합니다. 이렇게 하면 접시 머리 형상의 나사가 홀에 쑥 들어가서 판의 면에서 튀어나오지 않게 되기 때문입니다. 접시 머리 형상의 나사와 볼트는 걸리지 않도록 하기 위해 사용됩니다. 예를 들어 여러분이 흔히 사용하고 있는 PC의 뒷면이나 바닥면을 봐 주십시오. 외장 커버를 나사로 고정하고 나사가 튀어나오지 않도록 접시 홀로 되어 있는 것도 있을 것입니다.
  • 스폿 페이싱 스폿 페이싱이란 홀을 원뿔 형상으로 크게 모따기하는 작업을 말합니다. 스폿 페이싱의 형상은 JIS에 정해져 있습니다. 원뿔 각도를 어느 정도로 하는지 깊이나 직경 등 사용하는 접시 머리 형상의 나사와 볼트의 크기에 따라 정해져 있습니다.

접시 홀의 가공 방법

접시 홀을 가공하는 방법은 몇 가지 있습니다. 가공 방법은 판금이나 축 등 대상의 재료에 따라 다릅니다. 비용이나 치수 정밀도에도 차이가 있으므로 다음과 같은 주요 가공 방법과 특징을 소개합니다.

  • 절삭 가공 절삭 가공으로 모따기를 합니다. 드릴 프레스에 접시 홀용 드릴을 장착하여 깎아갑니다. 전용 드릴을 사용하여 원뿔부의 각도나 홀 직경 등을 JIS 치수대로 깎습니다. 접시 홀용 드릴을 사용하지 않으면 정확히 접시 나사가 들어가지 않는 형상이 되므로 주의합시다. 금속 축이나 절삭 가공 수지, 스테인리스나 알루미늄 블록 등은 절삭 가공가 많습니다. 판금 가공과 프레스에 사용되는 박판에도 사용될 수 있지만 가공 비용이 올라가 버립니다.
  • 버링 가공 버링 가공은 박판의 홀 바깥 둘레를 원통 형상으로 밀어내는 가공입니다. 판금 가공 및 프레스 가공에 사용되는 가공 방법입니다. 버링 가공은 위치 결정용 엠보스 대신 사용되거나 두께가 얇은 판에서 유효 나사 깊이를 얻기 위해 사용됩니다. 버링 가공 시 접시 홀 형상으로 가공할 수 있습니다. 접시 버링이라고 합니다. 접시 버링용 틀을 사용하여 성형할 수 있습니다. 또한 탭을 붙여 접시 나사용 홀로 사용할 수 있습니다.
  • 펀칭 가공 펀칭 가공은 금속 박판의 홀을 스폿 페이싱하는 가공 방법입니다. 펀칭 가공은 전용 틀을 사용하여 홀 가장자리를 변형시켜 모따기를 합니다. 판을 깎은 것은 아니므로 모따기부는 살을 주변의 평면으로 보냅니다. 따라서 접시 홀 주변의 면이 구겨질 수 있습니다. 고정밀도 평면이 필요한 곳에서는 주의합시다.

접시 홀 가공 및 설계 시 주의점과 문제

접시 홀 설계 시 발생할 수 있는 문제와 가공 예시 접시 나사를 사용할 때는 필수적인 접시 홀이지만 가공 및 설계상의 주의점이 있습니다. 자주 있는 문제를 소개합니다.

  • 언더컷이 되어 버리는 뒷면 카운터보어는 가공 곤란 뒷면 카운터보어는 예비 홀을 가공한 뒤쪽에서 카운터보어를 하는 가공 방법입니다. 드릴을 뚫는 쪽에 카운터보어를 넣는 것이 앞쪽 카운터보어, 반대가 뒷면 카운터보어입니다. 뒷면 카운터보어에서 스폿 페이싱을 하는 것도 가능하고 전용 공구가 있습니다. 그러나 일반적인 가공 공정과 달라서 비용이 상승합니다. 예비 홀을 가공한 후 커터가 부착되지 않은 회전축을 통해 홀 뒤쪽에서 선단에 커터를 장착합니다. 스폿 페이싱을 한 후 커터부만 분리하고 축을 빼기 때문에 공정이 소요됩니다. 예를 들어 한글의 「ㄷ」 자 모양을 한 블록으로 한쪽 면만 안쪽에서 카운터 싱크를 넣으려는 경우 뒷면 카운터보어가 됩니다. 반대 쪽에는 「ㄷ」 자의 다른 한쪽 면이 있으므로 드릴을 넣을 수 없습니다.
  • 접시 나사의 돌출 접시 나사는 느슨해지면 판자 면에서 튀어 나오게 됩니니다. 접시 나사는 원뿔부를 나사와 홀이 접촉해서 체결됩니다. 그러나 탭의 축선과 나사를 통과하기 위한 접시 홀 부분의 축선이 이탈되어 있으면 원뿔부는 면에서 접촉하지 않고 점 또는 선으로 접촉하게 됩니다. 따라서 탭 홀, 접시 홀 모두 위치가 이탈되지 않도록 엄격하게 공차를 지시해야 합니다. 별도 풀림 대책으로 접착제가 사용됩니다. 접착제는 「록타이트」가 유명합니다. 나사 체결 전에 도포하고 나사를 체결하면 굳습니다.

정리

접시 홀에 대하여 가공 방법과 설계상의 주의점을 소개했습니다. 접시 홀의 치수는 JIS나 사용하는 접시 나사의 치수를 확인하여 튀어 나오지 않도록 합시다. 또한 접시 나사가 느슨해져 튀어 나오지 않도록 위치 정밀도에 주의합시다. 한국미스미 meviy에서는 판금 부품이나 절삭 플레이트에 스트레이트 홀이나 접시 홀을 비롯한 각종 홀을 가공할 수 있습니다. 지금 바로 3D CAD 데이터를 meviy에 업로드하여 즉시 견적해 보세요.

meviy로고
meviy주문절차

이전 기사