견적・조달상품 기초 지식

도면 주문으로 부품의 견적 가격을 낮추는 방법

부품의 견적 가격은 도면 주문 방법에 따라 낮출 수 있다는 것을 알고 계십니까? 부품 주문은 도면으로 하지만 견적 가격 협상은 누구나 경험할 것으로 생각합니다. 발주 측은 최대한 저렴하게 하고 싶고 수주 측은 되도록 이익을 올리고 싶어 하기 때문에 “진흙탕” 협상이 됩니다. 가격 협상 방법은 각 바이어의 경험을 통한 기술이거나 조달 룰에 근거해 시스템적으로 실시하고 있는 회사도 있습니다. 어쨌든 만만치 않은 어려움이 있습니다. 부품의 견적 계산 방법과 도면 주문으로 견적 가격을 낮추는 방법에 대해 이야기하겠습니다.

자신이 작성한 도면의 부품 비용은 얼마인가?

“그 도면의 부품 비용은 얼마인가?” 라는 질문에 답할 수 있는 설계자는 얼마나 있을까요. 필자가 설계자였을 때는 “구매에 견적을 받지 않으면 알 수 없다”고 답했을 것입니다. 다시 말하면 자신이 도면에 작성한 드릴 홀의 가공비 등에 신경 쓰지 않고 설계하고 있는 것이 현실입니다.

가공업자는 어떻게 견적을 계산하는가?

구매에서 견적 의뢰가 있으면 가공업자는 부품 견적을 계산하고 견적서를 제출해야 합니다. 견적은 아래 요건을 따라 계산되는 것이 일반적입니다.

요건 ① 재료비

  • 어떤 재료를 사용하는지에 따라 부품의 가격은 상당히 변화합니다. 예를 들어 티타늄과 SS400은 금액에 큰 차이가 있습니다.
  • 또한 재료비는 소재 형상(판재, 블록, 후프재)에 따라서도 단가가 다릅니다.
  • 재료비는 연간 일정 금액이 아니라 항상 변동합니다.

요건 ② 가공 공정

  • 도면에 지시된 형상을 가공하기 위해 다양한 공작 기계를 사용합니다. 선반, 드릴 프레스, 밀링 머신 등입니다.
  • 각 공작 기계의 가공 공정을 정하고 가공 시간과 시간 단가에서 비용을 계산합니다.
  • 방전 가공기 등과 같이 가공 비용이 높은 것도 있습니다.

요건 ③ 관리비

  • 가공 후 부품은 도면대로 제조되었는지를 측정하므로 측정 비용이 듭니다.
  • 치수공차가 엄격한 경우는 “불량품”이 많아지고 그 만큼 비용이 상승합니다.

도면 주문으로 견적 가격을 낮추는 방법

한마디로 하면 설계자가 가공업자의 노하우를 도면에 반영할 수 있다면 견적 금액을 낮출 수 있습니다. 그러나 이것이 가능한 설계자가 적은 것도 사실입니다. 필자의 경우 설계 경험을 쌓아 견적 금액이 낮아지는 도면을 작성할 수 있게 되었습니다.

정리

2차원 도면으로는 설계자가 부품의 가공 공정 수를 예측하기 상당히 어렵고 견적 금액의 타당성도 확인할 수 없었습니다. 따라서 중요한 것은 설계자 자신이 가공 지식을 갖고 가공 공정 수를 예측하는 힘이지만 최근 개발 기간 단축의 추세로 지식을 얻을 시간도 가질 수 없는 것이 실정입니다. 3D CAD 중에는 가공 공정 수를 자동 계산할 수 있는 것도 있으므로 이용하는 것도 하나의 방법입니다.


이전 기사