고객으로부터 보다 선정되고 회사의 이익을 높이기 위해서는 제품의 가격은 가능한 한 저렴하게 유지하고 싶습니다. 싼 재료를 찾거나 싸게 가공해 주는 업자를 찾는 것도 중요합니다만, 여기에서는 설계로 할 수 있는 비용 절감의 기본을 소개합니다.

목차
부품 형상 설계할 때 주의

가능한 한 싼 제품을 만들기 위해서는 널리 유통되는 싼 재료를 사용하는 것이 기본입니다. 그러나 부품의 형상을 결정할 때 설계자가 궁리할 수 있는 것은 아직도 많이 있습니다.
예를 들면 다음과 같은 포인트를 들 수 있습니다.
- 불필요하게 너무 높은 정밀도를 요구하지 않음
품질이 높은 제품을 만들기 위해서는 정밀도가 높은 가공이 필요할 수도 있습니다. 그러나 정밀도가 높은 가공을 하기 위해서는 가공 속도를 떨어뜨리거나 추가 가공이 필요하게 되는 등 비용 상승을 피할 수 없습니다. 그 때문에 정말로 정밀도가 필요한 부분과, 그렇지 않은 부분에 대하여 강약을 조절할 필요가 있습니다. 예를 들어 4개의 나사로 1장의 판을 고정하는 경우, 대각의 2개만 정밀도가 있으면, 정해진 위치에 판을 고정할 수 있습니다. 즉, 나머지 2개의 나사에는 높은 정밀도를 요구할 필요가 없습니다. 이와 같이 높은 정밀도가 불필요한 장소를 밝혀 내는것도 비용 절감의 포인트가 됩니다. - 부품 수 줄이기
부품 수가 늘어나면 각 부품을 제작하는 데 드는 비용과 조립에 걸리는 시간이 늘어나면서 비용이 상승 할 수 있습니다. 따라서 부품 수를 줄이는 것도 비용 절감의 기본입니다. 예를 들어 기존에는 나사로 고정한 부분을 밀어 넣어 고정할 수 있도록 하면 필요한 나사의 개수를 줄일 수 있습니다. 이러한 연구로 부품 수를 줄이십시오.
조립 방법 궁리의 중요성

설계에서 중요한 것은 제품의 모양을 결정하는 것만이 아닙니다. 설계자는 제품이나 부품의 강도, 만드는 방법 외에 조립이나 검사도 생각해야 합니다. 그리고 조립에도 비용 절감 아이디어가 있습니다.
조립의 기본은 아래에서 위로 쌓아가는 방법입니다. 예를 들어 책상을 조립할 때도 일반적으로는 먼저 다리를 조립하고, 그 위에 천판을 올려놓고, 그 위에 라이트나 선반 등을 설치합니다. 만약 천판을 먼저 조립하고 그 아래에 다리를 조립하려고 하면 천판을 뒤집거나 이상한 자세로 천판을 지지하거나 하면서 작업해야 합니다. 이러한 부자연스러운 작업은 작업에 걸리는 시간을 길게 하고, 불필요한 수고나 불량 발생의 원인이 되어, 비용 상승으로 이어집니다. 조립하기 쉬운 형상을 생각하는 것도 비용 절감에 있어서 매우 중요한 포인트입니다.
수송 방법 고려

설계자가 비용을 생각할 때, 맹점이 되기 쉬운 것이 운송에 관한 비용입니다.
운송 비용을 낮추는 설계에서 가장 이해하기 쉬운 방법은 제품의 무게를 줄이는 것입니다. 특히 많은 제품을 만들고 출하하는 경우 제품 하나 하나로 보면 약간의 차이라도 팔레트 단위와 트랙 단위로 생각하면 매우 큰 차이가 됩니다.
또한 같은 이유로 제품의 중량을 가볍게 하면 수송에 필요한 연료도 줄어들기에 환경 부하가 줄어드는 이점도 있습니다.
대량 생산이 아니어도, 돌기 부분은 사용자 조립하고 작은 상자에서도 운반할 수 있는 설계로 하는 궁리를 할 수 있습니다. 대량 생산의 경우에는 운송용 팔레트 위에 효율적으로 적재하는 크기로 하면 보다 운송 비용을 낮출 수 있습니다.
정리
제조에서 비용 절감은 항상 거론되는 문제입니다. 재료의 선정이나 가공 메이커의 선정등과 아울러, 설계의 단계로부터 비용 절감의 의식을 가지는 것이 중요합니다.