상품 기초 지식판금 가공

용접 기호 종류 및 설계 도면에서의 사용법

설계 도면에 기재되는 용접 기호는 설계자의 의도를 현장에 정확하게 전달하기 위한 정보 전달 수단입니다. 설계와 현장에서 용접 기호의 종류·의미·배치 방법을 제대로 이해하지 못하면 제품의 품질이나 안전성에 관련된 중요한 정보를 잘못 해석할 위험도 있습니다. 이 글에서는 용접 기호의 종류 및 도면 기입법에 대해 알려드립니다.

용접 기호의 정의

용접 기호란 도면상에서 용접 방법이나 부분을 지시하기 위한 기호입니다. 이 기호는 KS B ISO2553 기준에 의거해 표현합니다. 기준선과 화살표선은 필수이며, 특별한 정보를 전달하기 위해 추가 요소를 포함할 수 있습니다.

번호 구성요소 설명
1 화살표선 용접 개소를 나타내는 지시선입니다. 용접되도록 하려는 것을 나타내기 위하여 사용되는 지시선입니다.
2 기준선 용접 지시의 기준이 되는 수평선입니다. 화살과 연결되어 용접 기호나 치수를 기재합니다.
3 꼬리 보충적인 지시를 기재하는 요소입니다.

[표1] 용접 기호의 각 부분의 설명과 역할

용접 기호 종류

용접기호는 「기초기호」를 기준선에 추가해 어떻게 용접해야 하는지 명확하게 지시할 수 있습니다. 이 기초기호를 결합해서 특별한 용접부 형상을 나타내기도 합니다. 또 기초기호에「보조기호」를 조합함으로써 보완할 수 있습니다.

기초 기호

용접의 종류나 끝 형상을 나타내는 기호입니다. 필렛 용접, 정방형 맞대기 용접, 단면 V맞대기 용접 등 용접부의 단면 형상 및 용접의 종류를 나타냅니다. 일반적으로 기준선에 붙여 그려 용접의 종류를 한눈에 식별이 가능하도록 해야 합니다.

용접 유형 용접부 예시 용접 기호   용접 유형 용접부 예시 용접 기호
정방형 맞대기 용접 정방형 맞대기 용접 정방형 맞대기 용접   플러그 용접 플러그 용접 플러그 용접
단면 V 맞대기 용접 단면 V 맞대기 단면 V 맞대기   저항 심 용접 저항 심 용접 저항 심 용접
단면 개선 맞대기 단면 개선 맞대기 단면 개선 맞대기   용융 점 용접 용융 점 용접 용융 점 용접
단면 U 맞대기 용접 단면 U 맞대기 용접 단면 U 맞대기 용접   저항 심 용접 저항 심 용접 저항 심 용접
단면 J 맞대기 용접 단면 J 맞대기 용접 단면 J 맞대기 용접   용융 심 용접 용융 심 용접 용융 심 용접
플레어 V 용접 플레어 V 용접 플레어 V 용접   스터드 용접 스터드 용접 스터드 용접
플레어 개선 용접 플레어 개선 용접 플레어 개선 용접   가장자리 용접 가장자리 용접 가장자리 용접
필릿 용접 필릿 용접 필릿 용접   오버레이 용접 오버레이 용접 오버레이 용접
  스테이크 용접 스테이크 용접 스테이크 용접

[표2] 기초 기호 일람

조합 기호

기초 기호를 조합하여 보다 복잡한 용접 형상이나 시공 순서를 나타내는 기호입니다.

용접 유형 용접부 예시 용접 기호
양면 V 맞대기 용접 양면V맞대기용접 양면V맞대기용접
양면 개선 맞대기 용접 양면개선맞대기용접 양면개선맞대기용접
양면 U 맞대기 용접 양면U맞대기용접 양면U맞대용접
넓은 루트면을 가진 양면 개선 맞대기 용접과 필릿 용접 양면 개선 맞대기 용접과 필릿 용접 양면 개선 맞대기 용접과 필릿 용접

[표3] 대칭의 양면 용접부를 나타내기 위한 결합한 기초 기호

보조 기호

보조 기호는 요구되는 이음부에 관한 추가 정보를 표현합니다. 용접부의 모양이나 용접된 이음부가 어떻게 만들어져야 하는가에 대한 정보를 제공합니다.

번호 명칭 용접부 예시 기호 적용 예
1 동일 평면(편평하게 마감 처리된) 동일평면(편평하게마감처리된) 동일평면(편평하게마감처리된) 동일평면(편평하게마감처리된)
2 볼록함 볼록함 볼록함 볼록함
3 오목함 오목함 오목함 오목함
 4 매끄럽게 혼합된 토우 매끄럽게혼합된토우 매끄럽게혼합된토우 매끄럽게혼합된토우
5 명시된 루트 용접 덧살(맞대기 용접부) 명시된 루트 용접 덧살(맞대기 용접부) 명시된 루트 용접 덧살(맞대기 용접부) 명시된 루트 용접 덧살(맞대기 용접부)
6 백킹(명시되지 않음) 백킹 백킹 백킹
7 영구 백킹 영구백킹
8 제거성/일시적인 백킹 제거성/일시적인 백킹
9 현장 용접 없음 현장용접 현장용접

[표4] 보조기호 일람(용접부의 모양 등)

실제 도면 상의 용접 기호 예시

대표적인 용접 기호 중 필렛 용접의 사례를 소개합니다.
맞대기 용접, 스폿 용접, 더 많은 필렛 용접의 사례를 확인하려면 여기를 클릭하여 확인할 수 있습니다.

필렛 용접의 예시

필릿 용접은 판이나 부재를 직각 또는 겹쳐서 접합하는 방법으로 기호는 직각 이등변 삼각형(⊿)으로 나타냅니다. 기준선 아래쪽에 ⊿를 그리면 화살이 가리키는 쪽에 필렛 용접, 기준선 위쪽이라면 반대쪽을 용접 하라는 지시입니다. 아래 그림은 평판의 필릿 용접(전주 용접)의 예입니다.
필렛용접의 전주용접

구분 해설
기본 기호 삼각형 기호는 필렛 용접을 나타냅니다.
용접 방향 기준선의 아래쪽에 기본기호(삼각형)를 기재한 것은 화살이 가리키는 쪽에 용접을 실시하는 것을 나타냅니다.
전주 용접 기준선과 화살의 교점에 원(◯)으로 둘러싸는 형태로 기재한 것은 접합 부분을 전주 용접으로 접합하는 것을 나타냅니다.

강재의 필렛 용접 예시

강재의필렛용접예시
화살표로 표시된 측에 대해 다리 길이 5mm의 필렛 용접을 실시하는 지시입니다. 기준선 아래쪽에 필렛 용접 기호가 기재되어 있으므로 화살표 측에만 용접을 실시합니다. 용접법은 기재되어 있지 않기 때문에 일반적으로 강재를 용접할 때 사용하는 피복 아크 용접, CO₂용접, 또는 MAG 용접 등으로 시공합니다. 또한 도면 상에 마감 가공이나 개선 가공에 관한 추가 지시가 기재되어 있지 않기 때문에 용접 후 비드면의 마감 가공은 실시하지 않습니다.

용접 기호에 대한 FAQ

전주 용접 기호란 무엇을 의미합니까?

전주 용접 기호는 용접 기호의 화살표와 기준선이 교차하는 위치에 표시하는 원(〇)이며, 접합 부분 주위 전체에 걸쳐 동일한 용접 방법으로 연속적으로 시공할 것을 지시하는 보조기호입니다.

이 기호가 부착되어 있는 경우, 설계자는 「접합 부분을 끊기지 않고 한 바퀴 모두 용접한다」는 것을 명시하고 있어 강도·기밀성·방수성 등의 성능 확보가 필요한 곳에 사용됩니다. 대표적인 적용 예로는 파이프와 플랜지의 접합 부분, 압력 용기, 밀폐 구조의 케이스 등을 들 수 있습니다.

기준선의 위아래에 따라 용접을 실시하는 면이 달라집니까?

기준선의 아래쪽에 기호를 기재한 경우는 화살표 쪽에 용접을 실시하는 지시이며 반대로 기준선의 위쪽에 기호를 기재한 경우는 반대쪽에 용접을 실시하는 지시입니다.
화살표 쪽이란 도면 상에서 용접개소를 지시하는 화살표가 향하고 있는 측의 모재를 말합니다. 즉, 반대쪽은 화살이 가리키는 쪽과는 반대인 모재쪽을 의미합니다.

단속 용접이나 지그재그 용접 기호를 쓰는 방법은?

단속 용접이란 접합 부분을 따라 일정한 간격을 두고 여러 개의 용접 비드를 반복적으로 배치하는 용접 방식을 말합니다.
도면에서는 용접 비드의 길이(L)와 그 중심 간격(피치: P)을 「L(n)–P」 형식으로 표기합니다. 여기서 n은 용접 비드의 개수를 의미한다.
예를 들어「50(3)–150」으로 표기된 경우, 50mm 길이의 용접을 150mm 간격으로 총 3회 반복 시공하라는 의미입니다.

한편, 지그재그 용접은 양쪽에 용접을 적용할 때 좌우의 용접 비드를 서로 엇갈리게 배치하는 방식을 말합니다.
도면에서는 기준선의 위아래에 「삼각 기호(필릿 용접 기호)」를 좌우로 어긋나게 교대로 배치해 표현합니다.
두 방식 모두 용접 기호 우측에 치수와 비드 개수를 명기하여 용접 간격 및 배치 형태를 정확히 지시하는 것이 중요합니다.

정리

용접 기호의 올바른 이해가 품질과 안전을 보호

설계 도면에서의 용접 기호는 제조 현장에 대한 명확한 지시를 가능하게 하는 중요한 정보 전달 수단입니다. KS B ISO2553에 준거한 기호체계를 이해함으로써 용접 방법·위치·형상·품질 등을 정확하게 전달할 수 있습니다.

우선 용접 기호의 기본 구성(화살표,기준선,기본 기호,꼬리)을 이해한 뒤 기호의 배치 규칙을 이해하는 것이 첫걸음입니다. 기초기호, 조합기호, 보조기호를 조합함으로써 복잡한 용접지시도 도면상에서 명확하게 표현할 수 있습니다.

용접 기호의 올바른 읽기와 기입은 설계자와 제조 현장의 신뢰를 연결하는 가교입니다. meviy(메비)에서도 판금 가공에 대해 용접 의뢰가 가능합니다. 지금 바로 용접이 필요한 3D CAD 데이터를 업로드하여 견적을 확인해 보세요. 여기를 클릭하면 meviy(메비)에서 용접을 의뢰하는 방법에 대해 상세하게 확인할 수 있습니다.


이전 기사