기타 가공상품 기초 지식

홈 가공의 설계 기초에서 홈 종류에 따른 가공 방법과 활용 방법까지 해설

기계 부품의 「홈」은 고정이나 접동, 씰 고정 등 중요한 기능을 담당하는 설계 요소입니다. 하지만 형상이나 공차 설정에 따라 가공비가 증가하거나 제작이 불가능해지는 등 문제를 일으키기 쉬운 부위이기도 합니다.
이번 내용에서는 각홈, 키홈, O링 홈 등 종류와 특징은 물론, 엔드밀 및 방전 가공의 제약, L/D비와 모서리 R 처리와 같은 설계 실수를 방지하고 비용을 절감하기 위한 실무적인 포인트를 정리해 설명합니다.

홈 가공의 주요 종류와 용도 일람

여기서는 설계 현장에서 빈번한 홈 가공을 정리하여 각각의 특징과 용도를 설명합니다.

홈의 종류・특징・가공 난이도의 일람(비교표)

각 홈의 특성은 다음과 같습니다.

홈의 종류 주요 기능・용도 가공 난이도 비용 설계 포인트
각 홈 위치결정, 릴리프, 통로 낮음 낮음 모서리 R 허용, 정지 형상
키 홈 회전 토크 전달 중간 중간 JIS 규격 준수, 맞춤
T 홈 볼트 고정, 지그 베이스 높음 높음 칩 배출, 전용 공구
도브테일 홈 접동 가이드, 탈락 방지 높음 높음 조정 메커니즘, 표면 거칠기
V 홈 원통 부품의 위치 결정 중간 중간 접촉점, 하중 방향
O링 홈 기밀·수밀 유지(씰) 중간~높음 중간 붕괴, 홈 폭, 표면 거칠기

각 홈(슬롯)・평홈

 

그림 1-2 R홈의 예

각도 홈은 가장 기본적인 홈 형태이지만, 모서리 R이나 측정성 누락으로 인한 설계 오류가 발생하기 쉬운 부위입니다. 가공 빈도가 높은 반면, 엔드밀 가공에서는 바닥의 모서리 부분에 반드시 공구 직경의 반경(R)이 남는 기하학적 제약이 있기 때문입니다.
예를 들어, 정지 홈(포켓)에서는 공구가 안쪽에서 회전하기 때문에 바닥면의 끝부분이 직각이 되지 않아 마감이 불안정해지기 쉽다는 특징이 있습니다. 따라서 상대 부품과의 간섭을 피하기 위한 「릴리프」를 어느 쪽에 넣을지, 혹은 비용 면에서 유리한 「통합 홈」으로 만들 수 있는지를 사전에 검토하는 것이 품질과 비용을 동시에 만족시키는 핵심이 됩니다.

키홈(Keyway)

외경 키 홈 내경 키 홈

키홈 설계에서는 회전 토크의 확실한 전달과 규격에 기반한 호환성 확보가 최우선입니다. 규격을 따르면 표준 키(standard key)를 그대로 사용할 수 있어서 부품 조달 리스크나 조립 실수를 최소화할 수 있고, 동시에 유격이나 응력 집중 같은 문제도 예방할 수 있기 때문입니다.
실무에서는 축 측을 엔드밀로, 구멍 측을 슬로터나 브로치로 가공하지만, 특히 홀 측은 내경의 원형도와 표면 거칠기가 키의 맞춤에 영향을 미친다는 점에 유의해야 합니다. 토크를 받는 측면의 공차를 고려하면서, 축단·허브단의「키 빠짐 방향」까지 예상한 설계를 수행하는 것이 실용성이 높은 도면 지시로 이어집니다.

T홈(T-Slot)

 


T홈은 고정 위치를 자유롭게 변경할 수 있는 편리함을 제공하지만, 가공 공정이
늘어나고 청소가 용이하도록 배려가 필수적입니다. 각도 홈 가공 후 전용 커터로 하부를 넓히는 두 단계 공정이 필요하고, 공구가 한쪽으로만 잡히기 쉬워 날이 흔들리거나 칼날 파손이 발생하기 쉬운 가공이 어려운 형태이기 때문입니다.
또한, 홈의 하단이 눈에 잘 띄지 않아 측정이 어려워 치수 보증의 난이도도 높아집니다. 설계 시에는 T볼트 삽입 방법과 「목 부분」의 강도를 확보하면서, 절삭물 막힘에 따른 운용 영향까지 고려해야 합니다. 과도하게 깊은 설계를 피하고, 기능상 필요한 부분에만 적용하는 것이 가공 안정성과 비용 절감에 직접 연결됩니다.

도브테일 홈(Dovetail Slot)

도브테일 홈은 접동 가이드로서 높은 강성과 탈락 방지 기능을 갖추고 있지만, 형상 제작 후 「기능 성립」까지의 과정을 고려해야 합니다. 홈 자체의 형태보다 상대 재료와의 맞춤 조정, 슬라이드 면의 거칠기, 윤활 설정이 최종 슬라이드 성능에 큰 영향을 미치기 때문입니다.
실제로 작업기계의 기구 부에서는 가공 후에 맞춤이나 연삭 등 수작업 마무리를 동반하는 경우가 많아, 가공 난이도와 비용이 필연적으로 높아집니다. 분해·재조립 시 정밀도 유지와 기브를 이용한 조정 방식을 초기 단계에서 결정하고, 요구 정밀도와 비용의 균형을 최적화하는 것이 설계를 성공시키는 중요한 포인트입니다.

V 홈


V홈은 두 면이 원통 부품을 받음으로써 재현성이 높은 위치 지정이 가능하지만, 하중 방향과 접촉점의 관계에 주의가 필요합니다. 「놓기만 하면 결정된다」는 편리한 형태이지만, 하중의 방향에 따라 위치 지정 정확도가 달라지고, 또한 바닥 부분 가공이 불안정해지기 쉽기 때문입니다.
가공 현장에서는 V자형 바닥이 지나치게 날카로우면 칼날이 불안정해져 미세한 R이 생길 수 있기 때문에, 설계 단계에서 바닥의 R 허용 범위와 여유, 면처리를 지정해 두어야 합니다. 받침대로 기능하게 하려면, 받는 부품에 흠집이 생기지 않도록 표면 거칠기를 적절히 지시하고, 용도에 맞는 안정적인 접촉면을 설계하는 것이 필수적입니다.

O링홈・씰홈

 


O링 홈은 고무의 탄성 변형을 전제로 하는 특수 부위이며, 다른 홈보다 치수 지시의 정밀도가 더 중요합니다. 치수가 조금만 달라져도 누수·과도한 마모·조립 불가능을 초래하므로, 「압착 여유」 관리가 씰 성능의 생명선이 됩니다.
전형적인 실패 사례로는 홈 깊이 부족으로 인한 조기 파손, 홈 폭 부족으로 인한 링이 튀어나옴, 그리고 모서리의 날카로움으로 인한 흠집 등이 있습니다. 정지·왕복동·회전 등 사용 조건을 명확히 한 뒤, 입구의 면처리와 홈 바닥의 거칠기까지 정밀하게 설계함으로써 확실한 기밀·수밀 유지가 보장됩니다.

홈 가공 방법과 사용하는 공구

홈 형태는 가공 방법과 별개로 생각할 수 없습니다. 여기서는 대표적인 가공 방법에 대해 설명합니다.

엔드밀 가공(머시닝 센터)

엔드밀 가공은 가장 범용적인 방법이지만, 공구 고유의 기하학적 제약을 이해하고 설계해야 합니다. 공구가 회전하는 원통형이기 때문에, 모서리 R이 발생하거나 L/D 비율(깊이와 직경 비율) 때문에 가공 한계가 피할 수 없기 때문입니다.
예를 들어, 홈이 깊어질수록 공구가 튀어나오는 길이가 길어져 진동이나 치수 오차, 표면 거칠음이 악화됩니다. 특히 정지 홈은 안쪽 바닥면 마감이 불안정해져 가공 시간이 늘어납니다. 따라서 「필요 이상으로 깊게·좁게 하지 않는다」는 점과 모서리 R의 취급을 미리 정해 두는 것이 품질 안정과 비용 절감의 기본 방침이 됩니다.

사이드 커터・메탈소(톱날) 가공

사이드 커터와 메탈소 가공은 긴 통과 홈이나 깊은 직선 홈을 효율적으로 제작하는 데 최적의 방법입니다. 원반 형태의 공구를 가로로 이동시켜 가공하기 때문에 엔드밀보다 강성이 높고, 안정적인 고속 가공이 가능하기 때문입니다.
특히 「홈이 길다」, 「일직선」, 「통합 홈」이라는 조건이 모두 충족되면 가공 시간이 단축되어 매우 높은 비용 효율성을 발휘합니다. 다만, 원판 공구의 직경에 따라 달라지기 때문에 정지 홈이나 곡선 홈에는 적합하지 않습니다. 설계자는 「표준 공구의 폭」을 고려해 홈 폭을 설정함으로써, 맞춤형 공구를 피하고 큰 비용 절감이 가능합니다.

형상 가공(슬롯터·브로치)

형삭은 엔드밀이 들어가지 않는 구멍 내부의 키 홈 가공에서 가장 큰 장점을 발휘합니다. 칼날을 위아래로 움직여 깎아내기 때문에, 다른 회전 공구로는 불가능한 내경부에 대한 날카로운 홈 가공을 확실히 수행할 수 있기 때문입니다.
단품 제작이나 시제품에는 범용성이 높은 슬로터를, 양산 시에는 전용 공구를 사용해 고속 가공하는 브로치를 구분해서 사용하는 것이 일반적입니다. 설계 단계에서 이러한 존재를 전제로 하면,홀 안에서 가공이 불가능해 발생하는 재작업을 방지할 수 있습니다. 모서리 부분에 미세한 「처짐」이 발생할 수 있기 때문에, 기능을 정리하고 맞닿는 면을 적절히 도면에 지시하는 것이 중요합니다.

방전 가공(와이어·형 조각)

방전 가공은 절삭 공구가 들어가지 않는 미세한 홈이나 고경도 재료 가공에서 강력한 선택지가 됩니다. 전기 에너지로 재료를 용해·제거하기 때문에, 칼날이 닿지 않는 날카로운 각면이나 깊고 좁은 홈에서도 비접촉으로 고정밀 제작이 가능하기 때문입니다.
와이어 방전은 복잡한 윤곽 형태에, 형각 방전은 바닥이 있는 3차원 홈에 적합합니다. 절삭에 비해 비용과 납기가 늘어나지만, 열영향층 처리를 포함해 처음부터 방전을 전제로 설계하면 조달 지연을 피할 수 있습니다. 「마지막 수단」이 아니라 합리적인 가공 방법으로 적절히 선택하는 것이 설계의 자유도를 넓혀 줍니다.

홈 가공 실패를 방지하는 체크 포인트

여기서는 홈 가공 실패를 방지하기 위한 체크포인트를 살펴보겠습니다.

모서리 R 고려

엔드밀 가공을 할 때는 모서리 R을 설계의 시작점으로 삼는 것이 필수입니다. 공구가 원통형이기 때문에 모서리에 R이 남는 것은 기하학적 제약이며, 여기서 놓치면 「조립할 수 없다」는 치명적인 결함을 초래합니다.
예를 들어, 직각 부품을 홈에 끼울 때 모서리 R을 무시한 설계라면 각이 간섭해 확실히 뜨는 현상이 발생합니다. 회피책으로는 상대쪽에 C면을 두거나, 홈쪽에 탈출구를 만드는 것을 사전에 결정해야 합니다. 설계자가 모서리 R을 「먼저 정함」으로써 가공성과 조립성을 모두 안정시킬 수 있습니다.

홈 깊이와 공구 직경의 밸런스(L/D비)

L/D 비율(홈 깊이와 공구 직경의 비율)을 의식하는 것은 가공 가능 여부와 비용을 좌우하는 중요한 체크 포인트입니다. 이 비율이 커질수록 공구가 가늘어지고, 진동이나 파손이 발생하기 쉬우며, 치수 정밀도와 표면 거칠기가 원하는 대로 나오기 어렵기 때문입니다.
특히 깊은 홈이나 좁은 홈 설계에서는 이 영향이 크게 작용해 가공 시간이 늘어나고 불량률이 상승하는 결과로 직결됩니다. 재검토 시에는 「그 깊이가 정말 필요한가」, 「홈 폭을 넓힐 수 없는가」를 검토하고, 가능한 한 「얕고 넓은」 설계를 목표로 해야 합니다. L/D 비율을 지표로 삼아 난이도를 관리하면 안정적인 조달에 도움이 됩니다.

릴리프 홈(언더컷)의 활용

릴리프 홈(언더컷)은 단순히 간섭을 피하는 것뿐만 아니라 조립 정밀도와 연삭성을 향상시키는 중요한 요소입니다. 각에 탈출구를 두면 공구의 R에 의한 영향을 완전히 차단할 수 있어, 기준면끼리 확실히 밀착시킬 수 있기 때문입니다.
이를 통해 「당첨」이 명확해지고, 설계도대로 위치를 정확히 현장에서 맞출 수 있습니다. 다만, 탈출을 과도하게 넣으면 강도가 낮아지고 응력이 집중될 위험이 있으므로, 하중이 가해지는 부위에서는 최소한으로 제한하는 배려도 필수적입니다. 목표를 명확히 하고 탈출용 홈을 활용하는 것이 가공과 조립 문제를 동시에 해결하는 열쇠가 됩니다.

정리

홈 가공이란 부품 표면이나 내부에 홈 형상을 마련하는 기계 가공이며, 위치 결정, 회전 토크의 전달, 접동 안내, 씰 유지, 조립성 확보 등의 기계 요소로서 중요한 역할을 담당합니다. 홈은 단순한 형상이 아니라 부품 기능을 성립시키기 위한 설계 요소이기 때문에, 용도에 따른 최적의 형상 선택이 요구됩니다.

설계에 있어서는, 엔드밀 가공에서의 구석 R 발생이나 L/D비에 의한 가공 한계, 정지 홈에 있어서의 코스트 증가 등의 리스크를 올바르게 이해해, 가공성을 의식한 무리가 없는 형상을 추구하는 것이, 품질 향상과 코스트 다운에 직결합니다.

특히 규격의 준수나 관통홈의 우선, 릴리프 홈의 활용 등 실무적인 체크포인트를 철저히 함으로써 도면상의 설계를 확실히 제품으로서 성립시킬 수 있습니다. 이번 내용을 참고하여 가공의 제약을 이해한 정밀도가 높은 설계를 실시해, 기능과 비용을 양립하여 실현해 주세요.

 


이전 기사