형번이나 부품 번호는 부품표, 도면, 주문서 등 수많은 용도로 이용되어 번호 없이 업무가 불가능할 정도로 중요합니다.
목차
형번과 부품 번호의 차이
형번은 제품이나 유닛에 붙는 이름입니다. 예를 들어, 모터나 펌프 등과 같이 부품을 조립해 만든 어셈블리 등이 있습니다. 그리고 같은 기계라도 사양이 다른 경우에도 1형, 2형과 같이 이용됩니다. 부품 번호는 이름 그대로 부품에 붙는 이름입니다. 기계를 구성하는 부품은 종류가 방대하며, 모든 부품에 고유한 이름이 부품 번호로 붙여집니다. 또한, 동일한 부품 번호에 다른 부품이 존재하면 실수의 원인이 되므로 모든 부품에 고유한 이름이 붙습니다.
기능명과 부품 번호 구분법
기능명과 부품 번호의 차이를 이해하기 쉽게 예를 들면, 이름과 주민 등록 번호의 관계와 같습니다. 동성동명이라도 주민 등록 번호로 구별할 수 있습니다. 마찬가지로 부품 번호가 1102301이라고 하면 어떤 부품인지 모르지만, “기어” 등과 같은 기능명을 붙이면 부품의 종류를 알 수 있습니다.
기능명이란: 부품의 종류나 용도를 상상할 수 있는 이름입니다. 다만, “기어”, “스테이”, “브래킷”으로 명명하면 동명의 부품이 많아져 관리할 수 없게 됩니다.
부품 번호란: 부품에 대해 할당된 유일무이한 이름인데, 수열로 표현되므로 부품의 종류 등은 알 수 없습니다. 기본적으로는 부품표 등에서 부품 번호와 기능명을 연결해 관리합니다. 새로운 부품 번호를 붙이는 것을 채번이라 하며, 채번 리스트에서 아직 사용되지 않은 번호를 선택합니다.
형번과 부품 번호의 쓰임새
형번은 대외적으로 이용되는 경우가 많습니다. 고객이 기계를 주문할 때, 형번을 지정하여 구입하면 확실하게 필요한 기계를 수배할 수 있습니다. 부품 번호의 사용처는 아래 그림과 같이 다양하며 모두 연결 관리에 이용됩니다.
따라서 부품 번호 실수나 변경은 상기의 모든 프로세스에 영향을 주게 되므로 부품 번호 관리는 매우 중요합니다.
형번과 부품 번호의 관리 방법
형번과 부품 번호는 수많은 사용처와 연결되어 있기 때문에 관리 공정 수가 많이 듭니다. 예를 들어, 부품 번호를 1개 변경하면, 설계 부문, 구매 부문, 생산 기술 부문, 제조 부문, 품질 관리 부문 등 모든 관련 부서에서 변경이 필요해 문제의 원인이 됩니다. PLM(제품 라이프 사이클 관리) 등의 툴을 이용하면 확실하게 관리할 수 있으므로 실수를 줄일 수 있습니다.
정리
부품에는 형번이나 부품 번호 외에도 각종 다양한 정보가 연결되어 있습니다. 일반적으로는 부품표나 부품 마스터로 관리되지만, 3D CAD에서는 부품에 임의의 속성으로 정보를 담을 수 있으므로 PLM(PDM)으로도 활용할 수 있습니다.