재료

아연 도금 강판(SECC와 SGCC)의 용도·종류·특징

아연 도금 강판 SECC와 SGCC의 특징과 용도 개요


meviy 도면업로드 바로가기

뛰어난 방청 효과를 가진 아연 도금 강판

아연 도금 강판이란 말 그대로「강판」에 「아연 도금」처리를 한 재료입니다. 우선 제조 방법과 기본에 대해 설명하겠습니다.

제조 방법

아연 도금 강판은 SPCC(냉간 압연 강판)에 아연 도금 처리를 한 것입니다. SPCC는 비교적 저렴해 입수하기 용이한 강판으로, 가공성이 풍부해 벤딩이나 드로잉 등의 성형 가공에 많이 사용됩니다. 그러나 SPCC는 매우 녹이 잘 슬기 때문에 기본적으로 표면 처리가 필요합니다. SPCC의 표면 처리에는 도장이나 도금 등 다양한 것이 있는데, 그 중에서도 이것은 아연으로 도금 처리된 것입니다.

특징

도금이란 금속이나 수지 표면에 금속의 얇은 막을 성형하는 표면 처리입니다. 그 중에서도 아연 막을 성형하는 것을 아연 도금이라 합니다. 아연은 공기 중의 산소와 결합해 부동태인 산화 피막을 형성합니다. 따라서 매우 높은 방청 효과를 갖고 있다는 것이 특징입니다. 또한, 아연은 철보다 이온화되는 경향이 높아, 철보다 빨리 산화된다는 특징도 있습니다. 그래서 철(강)에 아연 도금 처리를 하면, 가령 도금 표면에 작은 흠집이 생겨 안에 있는 철이 노출되어도 주위의 아연이 먼저 부식해 철의 부식을 막는 효과가 있습니다. 이러한 현상을 희생 방식이라 합니다. 따라서 아연 도금은 주로 철(강)에 적용됩니다.

아연 도금 강판의 방청 효과와 희생 방식 설명

meviy로고
meviy주문절차

이전 기사