드릴 프레스는 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있는 기계입니다. 구조도 단순하고 드릴로 홀을 가공하기만 하는 기계이지만 그런 만큼 능숙하게 가공하려면 요령이 있습니다.
목차
가공 요령 1: 금긋기와 펀치의 사용 방법
- 금긋기 수작업으로 드릴 프레스 작업 시는 홀 위치를 확정해야 하고 워크에 십자 모양(X, Y 방향)으로 홀 중심을 금긋기합니다. 높은 정밀도로 금긋기 작업 시는 정반에 워크를 고정하여 스페이스 게이지나 하이트 게이지를 이용합니다. 이외에 정밀도는 떨어지지만 금긋기 바늘과 스케일(자)을 이용하는 경우가 있습니다.
- 펀치 금긋기 작업에서 십자를 그리고 홀 중심을 지시하여 드릴 가공하려면 드릴 선단과 십자의 교점이 이탈됩니다. 회전하는 드릴은 원하는 위치에서 빠져나가는 특성이 있는데 이것이 원인입니다. 이러한 도피를 방지하기 위해 펀치로 십자의 교점을 오목하게 만들어 도피를 방지할 수 있습니다. 그러나 펀치를 때리는 데도 요령이 필요합니다. 십자의 금긋기 선은 미세한 홈으로 되어 있어 이 홈을 가이드로 삼아 펀치 선단을 미끄러뜨려 교점을 조준합니다. 이때 나중에 그린 금긋기 선을 이용하는 것이 요령입니다.
가공 요령 2: 큰 홀은 단계적으로 가공한다
펀치를 사용해도 직경이 큰 드릴의 중심 위치 결정은 잘 되지 않습니다. 직경이 큰 드릴의 선단에는 치즐 엣지라는 평평한 부분이 있는데 펀치 홀보다 크기 때문에 위치 결정을 할 수 없는 것이 원인입니다. 그러한 경우에는 우선 직경이 작은 드릴로 얕게 예비 홀을 가공하면 직경이 큰 드릴 선단이 들어가고 정확하게 위치 결정이 가능합니다.
가공 요령 3: 부상률을 낮춘다
드릴 프레스 작업 중에 부상을 당하는 경우가 많습니다. 드릴이 관통할 때 워크가 드릴에 의해 심하게 회전되어 누르고 있던 손에 상처가 납니다.
회피책 ①
버리는 판을 워크 아래에 깔고 가공하면 드릴 관통 시 물리는 것을 방지할 수 있습니다.
회피책 ②
가능하면 클램프 등으로 워크를 고정해 둡니다. 그러나 펀치 홀과 위치를 맞춘 후에 조여야 합니다.
회피책 ③
드릴의 회전수를 적절하게 관리합니다. 공구 제조업체의 카탈로그에는 드릴 직경, 워크의 재질에 따른 적절한 회전수와 이송 속도가 기재되어 있으므로 참고하면서 가공하면 워크의 회전을 방지할 수 있어 가공 정밀도도 향상됩니다.
회피책 ④
절삭유를 이용하면 절삭 가공 시의 저항을 경감시켜 워크로 전달되는 회전력을 저감할 수 있습니다.
정리
공작 기계를 사용하는 노하우는 선배 작업자로부터 전수받는 것이지만 실천과 함께 기억해야 합니다. 실제로 가공해 보고 실패하면서 노하우를 자신의 것으로 해 나갑시다.