기계설계도면상품 기초 지식

도면 치수 측정에 있어서 측정 방법에 대해 해설

2D CAD나 3D CAD의 제도 기능으로 그린 ​​도면은 정확하고 깨끗하게 마무리가 됩니다. 또 치수도 자유자재로 기입할 수 있습니다만, 측정할 수 없는 치수를 기입해 버리는 일이 발생하여 측정자를 곤란하게 합니다. 도면의 치수로 측정할 수 없는 것은 무엇입니까?

meviy 도면업로드 바로가기

측정 가능한 치수

먼저 측정 가능한 치수에 대해 설명합니다.

설계자가 도면을 그릴 경우, 자신이 작성한 치수가 어떻게 측정되는지를 고려해야 합니다. 그러나 치수는 설계 요건을 충족하는 것이 최우선이므로 측정을 쉽게 할 수 있는 것과 상반되는 경우도 적지 않습니다.

데이텀 A·B를 기준으로 홀 위치와 기하 공차를 지정한 도면

위 그림은 홀의 위치 치수를 보여줍니다.

이 표기에 위화감을 가진 사람도 있다고 생각합니다만, JIS의 개정에 의해 형상의 위치를 ​​적극적으로 기하 공차로 지시하게 되어, 홀 위치 또한 위치도의 기하 공차로 지정합니다. 「25」와 같이 사각형으로 둘러싸인 치수는 기준 치수라고 하며, 기하학적으로 정확한 위치를 나타내므로 측정 치수가 아닙니다.

측정 방법

치수의 측정에는 3차원 측정기를 이용합니다. A, B의 두 개의 데이텀면을 이용하여 측정을 위한 좌표축을 정의합니다. 이 경우 부품 왼쪽 하단이 원점입니다. 그리고는 원의 중심을 측정해 완료입니다.

측정 불가능한 치수

전자와 같은 3차원 측정기에서의 측정 순서를 잘 이해하지 못한 설계자의 경우에는 아래 그림과 같은 도면을 그려 버립니다. 어디도 도면으로서 문제가 없는 것처럼 보입니다만, 실제로는 치수를 측정할 수 없습니다.

좌표축을 정의할 기준 형상이 없어 치수 측정이 어려운 도면

설명하기 쉽도록 구 JIS 표기로 치수를 기입하고 있습니다. 이 형상의 특징으로는 직선 부분이 없는 것을 들 수 있습니다. CAD의 도면에서는 CAD로 정의된 좌표계에 기초하여 직선 부분이 없어도 XY치수를 기입할 수 있습니다만, 3차원 측정기에서는 부품 형상으로부터 XY좌표를 정의할 수 없습니다. 따라서 측정 불가능하게 됩니다.

치수를 측정 가능하게 만드는 방법

3차원 측정기의 측정 방법을 이해하고 있다면 아래 그림과 같은 회피책을 취할 수 있습니다.

기준 홀 두 개로 X축을 설정해 치수를 측정할 수 있도록 수정한 도면

측정 방법

화살표로 나타낸 바와 같이 「피어스 홀」을 2개 열어 두는 것으로, 3차원 측정기는 X축을 정의할 수 있습니다. 그리고는 큰 홀의 중심을 원점으로 정의하면 XY 좌표가 완성되어 측정이 가능합니다.

3D 스캐너로 측정

최근의 3D 스캐너는 정밀도가 향상되고 있기에, 통상은 측정할 수 없는 형상으로도 측정할 수 있습니다. 기본적으로 CAD 모델과의 비교가 되기에, 통상의 치수 측정이 아니고, 기하학적으로 정확한 형상으로부터 얼마나 엇갈리고 있는지를 측정하기에, 기하 공차의 윤곽도와 비슷합니다.

meviy로고
meviy주문절차

이전 기사