드릴링 머신은 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있습니다.구조도 단순하고 드릴로 홀을 뚫기만 하는 기계이지만, 능숙하게 가공하는 데는 요령이 필요한 경우가 있습니다.
목차
가공 요령 1 : 받침 홈과 펀치의 사용법
- 받침 홈
수작업으로 드릴링 작업을 할 때는 홀 위치를 정확히 잡을 필요가 있으며, 워크에 십자형(X, Y 방향)으로 홈을 일정하게 뚫습니다. 정밀도가 좋게 받침 홈 작업을 하는 경우에는 정반에 워크를 고정하여 하이트 게이지를 이용합니다. 그 밖에 정밀도는 낮으나 스케일(자)을 이용하는 경우가 있습니다. - 펀치
받침 홈 작업에서 십자를 그려 홀 중심을 지시하여 드릴 가공하려고 하면 드릴 끝과 십자의 교점은 어긋나 버립니다.드릴은 회전하기에 노린 위치에서 어긋나는 특성이 있는 것이 원인입니다.이것을 방지하기 위해 펀치로 십자의 교점에 오목하게 함으로써 어긋남을 방지할 수 있습니다.하지만 펀치를 치는 데도 요령이 필요합니다.십자의 돌기선은 미세한 홈으로 되어 있기에 이 홈을 가이드로 하여 펀치 끝을 미끄러뜨려 교점을 노립니다.이 때 뒤에서 그린 선을 사용하는 것이 요령입니다.
가공 요령 2: 큰 홀은 단계적으로 가공할 것
펀치를 사용해도 직경이 큰 드릴의 중심 위치에는 잘 맞지 않습니다.직경이 큰 드릴의 선단에는 치즐 엣지라 불리는 납 부분이 있어 펀치 구멍보다 크기에 위치 결정을 할 수 없는 것이 원인입니다.이 경우는 처음에 직경이 작은 드릴로 얕게 밑구멍을 뚫는 것으로 인해서 직경이 큰 드릴 선단이 들어가게 되어 정확하게 위치 결정을 할 수 있습니다.
가공 요령 3 : 안전하게 가공하는 요령
드릴링 머신의 작업 중에 부상을 입는 경우가 많다고 느낍니다.드릴이 관통할 때 워크가 드릴에 의해 심하게 회전되어 누르고 있던 손을 부상 입힐 수 있습니다.
주의사항①
버림판을 워크 아래에 깔아 가공하면 드릴 관통 시 물림을 방지할 수 있습니다.
주의사항②
가능하면 클램프 등으로 워크를 고정해 둡니다.그러나 펀치 구멍과의 정렬을 실시한 후에 마무리해야 합니다.
주의사항③
드릴의 회전수를 적절한 관리가 필요합니다.공구 메이커의 카탈로그에는 드릴 직경, 워크의 재질에 따른 적절한 회전수와 이송속도가 기재되어 있으므로 참고하면서 가공을 함으로써 워크의 회전을 방지할 수 있고 가공 정밀도도 향상됩니다.
주의사항④
절삭유를 이용함으로써 절삭 가공 시의 저항을 경감시켜 워크에 전달되는 회전력을 저감할 수 있습니다.
정리
공작기계의 사용 노하우는 현장에서 익히는 것이지만, 실천을 수반해 기억할 필요가 있습니다.실제로 가공해 보고 실패하면서 노하우를 자신의 것으로 만들어 갑시다.