몸주변에 있는 기계 부품 중에서도 브라켓은 보강이나 고정 역할을 하는 부품으로 자동차나 산업 기계, 가구 등에 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 선반을 고정하기 위해 벽에 설치되어 있는 L형 브라켓 등은 본 적이 있는 사람이 많을 것입니다. 그 밖에도 제조업 개발 및 생산 담당자는 다양한 목적으로 브라켓을 사용합니다. 예를 들어 지그를 고정하거나 장치 내 부품의 강도 향상을 도모하거나 공장 내 부품 선반 설치 등입니다. 이번 기사에서는 브라켓의 종류와 특징, 선택 방법과 조심해야 할 포인트 등을 해설합니다.
목차
브라켓이란?
브라켓은 기계 부품의 강도를 높이거나 다른 부품을 연결하기 위한 금구입니다. 예를 들어, 벽에 선반을 설치하거나 할 때 L형 브라켓을 사용합니다.
브라켓이란 원래 ‘완목’의 의미로, 기계 부품으로는 외손잡이 지지 도구 등을 가리킵니다. 조명기구나 카메라용품 등의 부품에도 ‘브라켓’이 있는데, 여기서는 기계부품에 대해 설명하겠습니다.
브라켓은 L형 이외에도 용도와 목적에 따라 다양한 형상과 종류가 있습니다. 가구뿐만 아니라 자동차나 전기 기기나 의료 기기, 건축 등 다양한 제품에서 사용되고 있는 것입니다. 재질은 금속이나 수지가 많고, 판금 가공이나 프레스 가공, 절삭 가공, 사출 성형 등으로 만들어집니다. 나사나 볼트로 고정하기 위해 구멍이 뚫려 있는 경우가 많습니다. 브라켓은 형상과 재질에 따라 특징이 다릅니다. 용도와 각각의 특징을 잘 생각해서 선정합니다.
브라켓 제작 방법
브라켓은 비교적 단순한 형상을 하고 있기 때문에 플랫 바나 강판 등의 심플한 재료에 기계 가공을 하여 제작합니다. 예를 들면 플랫바를 적당한 사이즈로 절단해, 다른 부품을 통과시키는 구멍을 뚫거나, 다른 부품과 고정할 때에 나사를 통과시키기 위한 탭 가공을 실시합니다. 또한 판형의 소재를 판금 가공으로 L자로 구부리거나 하는 경우도 있습니다. 용도와 형상, 요구되는 정밀도에 따라 재료와 제작 방법이 달라집니다.
브라켓은 7종류로 각각의 용도나 특징을 해설합니다.
L형 브라켓
L형의 브래킷은 가장 잘 알려져 있으며, 「앵글」이라고도 합니다. 선반의 받침으로 사용되거나 공작 기계나 전기 기기 등의 공산품 내부에도 사용되고 있습니다. 일반용품으로 많이 팔려서 가격이 싸고 구하기 쉽습니다. 가까운 곳에서는 1000원 샵에서도 구할 수 있을 거예요. 심플한 형상으로 너무 크게 장소를 차지하지 않기 때문에 방해가 되지 않습니다. 그러나 강도가 나오기 어렵다는 단점도 있습니다.
삼각형 브라켓
삼각형 브래킷은 L형에 대해 비스듬한 힘줄이 들어가 있습니다. 형상으로는 삼각형으로 보입니다. 삼각형 브래킷은 L형보다 강도가 높은 특징이 있습니다. 따라서 무거운 것을 올리기 위해 벽에 붙이거나 산업기계 구조체의 보강부재 등에 사용되기도 합니다. 강도 이외의 특징으로는, 조리개 부분에 세련된 디자인을 붙이거나, 물건을 걸 수 있도록 하는 등, 다른 기능을 추가할 수 있습니다. 그러나 L형에 비해 부피는 커지므로 다른 가구나 부품에 부딪히지 않도록 조심해서 배치해야 합니다.
사각형 브라켓
삼각형 브라켓의 힘줄을 사각형으로 만든 것이 스퀘어형입니다. 사각형은 삼각형 브라켓보다 강도는 떨어지지만 여러 선반을 둘 수 있는 등의 장점도 있습니다. 브라켓 안에도 선반이나 파이프 등의 다른 부품을 통과시키기 쉬운 것이 특징으로, 다양한 사용법이 가능합니다.
I형 브라켓
I형 브라켓은 벽에서 받침부가 돌출되어 있는 듯한 형상입니다. 벽과 설치면이 적어 보기에도 깔끔하고 좋은 디자인입니다. 그러나 강도가 높지 않기 때문에 무거운 것을 두는 경우는 주의가 필요합니다. I형 브라켓을 그대로 벽에 붙이는 경우는 설치면이 작고 하중이 집중되기 쉬우므로 벽에 보강이 필요한 경우가 있습니다. 또는 브라켓 레일을 벽에 설치하여 I 형을 설치하는 방법도 있습니다. 이렇게 하면 강도가 증가하고 가동역도 넓어지기 때문에 상황에 맞는 자유로운 활용이 가능해집니다.
a형 브라켓
a형 브라켓은 옷을 걸기 위한 폴 등을 고정하기 위해 사용됩니다. 알파벳 「a」처럼 생긴 구멍이 있어 벽에 설치합니다. 파이프 행거처럼 사용할 수 있지만, 다리가 없기 때문에 깔끔합니다. 하지만, 무심코 많은 옷이나 가방 등을 걸어 버리면 무거워져 버리고, 설치면인 벽에 하중이 집중되어 상처를 입히거나 나사가 빠져 나오는 경우가 있습니다.
Z형 브래킷
「Z」처럼 생긴 브라켓으로 높이가 다른 상태에서 연결하거나 고정할 수 있습니다. 자동차 부품을 장착하거나 두께가 있는 부품을 고정하거나 선반 판을 고정하는 데 사용됩니다. 그 밖에는 센서 등과 같이 작은 부품을 고정하는 용도로도 사용됩니다. 가전이나 산업 기계, 가공 지그와 조립 지그 등의 내부에는 다양한 센서가 있기 때문에 브라켓도 많이 사용되고 있습니다. 또, 그에 따라 사용되는 브라켓의 종류도 풍부하고, 다양한 형상이나 사이즈의 것이 사용되고 있습니다.
凸형 브라켓
凸형 브라켓은 「凸」처럼 생겼으며, 당김 등이 있어도 간섭 없이 연결하거나 고정할 수 있습니다. 자동차 부품이나 목공품 등을 고정할 때 사용됩니다. 凸형은 2면에서 고정하기 때문에 Z형에 비해 강도가 높아집니다.
따라서 진동이 적어지거나 무거운 것을 유지하거나 할 수 있는 장점이 있습니다. 그렇지만, 설치하기 위해서는 2면분의 면적이 필요하기 때문에, 공간에 여유가 없는 경우는 적합하지 않습니다.
브라켓 선택 방법
적절한 브라켓 선택 방법을 해설합니다.
재질로 선택
브라켓은 재질에 따라 다양한 특징이 있습니다. 예를 들어, 스테인레스 제품은 강도가 높고 내식성도 좋습니다. 또한 강도만 있으면 되는 경우는 비용 측면을 고려하여 스틸이라는 선택지도 있습니다. 수지제라면 가볍고 복잡한 형상으로 만들 수 있지만 강도는 금속보다 낮아집니다. 또한 방청 및 내식성을 위해 표면 처리를 한 브라켓도 있습니다. 사용 장소의 온도와 습도, 바닷바람이 있는지 여부 등을 고려하여 적절한 재질의 브라켓을 선택합니다.
용도로 선택
브라켓은 다양한 모양이 있기 때문에 무엇을 위해 사용할지를 생각하고 선택하면 좋습니다. 공작기계의 대형 부품을 보강하거나 고정할 목적이라면 L형이나 삼각형, 凸형 등이 적합합니다. 선반 받침으로 사용하고 싶은 경우는 L형이나 삼각형 외에 사각형이나 I형도 사용할 수 있습니다. 기계의 내부의 센서나 작은 부품을 고정하는 경우는, Z형이 적합한 경우도 있습니다.
사양으로 선택
브라켓의 치수(두께나 구멍의 위치 등)가 장착 대상과 맞는지 확인해야 합니다. 예를 들어 설치면에 다른 부품도 있고 브라켓 설치면과 간섭하는 경우는 작은 크기로 해야 합니다. 또는 설치면이 작은 I형 브라켓을 사용하는 것 등도 검토해 나갈 것입니다.
내하중으로 선택
선반 받침으로 사용할 경우는 몇 개의 하중을 견딜 수 있는지도 중요한 포인트입니다. 고장이 나서 선반 등이 낙하한 경우에는 부상을 입을 가능성도 있기 때문에 주의해서 선택할 필요가 있습니다. 내하중이 필요한 경우는 삼각형을 추천합니다. 그렇지만, 힘줄이 다른 부품과 간섭해 버리는 경우는, L형으로 해, 브라켓의 판두께를 두껍게 하거나 리브를 만듦으로써 강도를 확보합니다. 산업기계나 전기기기 등의 고정이나 보강에 사용하는 경우는 어느 정도 하중이 걸리는지 확인하고 선택합니다. 필요에 따라 강도 계산을 하여 손상되지 않는지 여부를 확인해 두면 좋을 것입니다.
정리
브라켓의 종류와 모양을 소개해 왔는데 기계와 가구, 자동차 등 다양한 제품에서 사용되고 있어 잘 특징을 이해하고 선택해야 합니다. 제조업의 설계나 생산 현장에서도, 범용품을 발주해 사용할 기회도 많습니다. 어떤 포인트로 브라켓을 선택해야 할지 신중하게 생각하고 선택합시다.