기타 가공상품 기초 지식

가공 경화의 정의부터 공정 판단의 실무 포인트까지 해설

가공 경화의 정의부터 공정 판단의 실무 포인트까지 해설

가공 경화(변형 경화)는 금속 가공 현장에서 문제의 원인으로 자주 언급되는 현상입니다. 한편, 「왜 스테인리스가 이렇게 단단해지는가」, 「어떻게 하면 이 현상을 활용할 수 있는가」와 같은 원리와 활용법을 이해하고 있는 사람은 적지 않을까 생각합니다.
가공 경화는 단순한 결함이 아닙니다. 이를 까다로운 문제로 보느냐, 강도를 높이는 수단으로 활용하느냐에 따라 제품의 품질과 비용이 달라집니다. 이번 내용에서는 가공 경화 발생 메커니즘, 재료별 특성, n값의 설계 활용, 실무에서의 공정 설계 요점까지를 체계적으로 설명합니다.

가공 경화(변형 경화)의 정의

금속 재료를 취급하는 설계나 제조의 현장에 있어서, 「가공 경화」는 피할 수 없는 물리 현상입니다. 우선 그 정의와 왜 일어나는가 하는 메커니즘에 대해 살펴보겠습니다.

가공 경화의 심도 있는 정의

가공경화(Work Hardening)란 금속에 소성 변형을 가했을 때 변형이 진행될수록 재료의 변형 저항이 증가하여 경화되는 현상을 말합니다. 「변형 경화(Strain Hardening)」라고도 불립니다.
쉽게 말하면 「금속은 변형시킬수록 더 큰 힘이 필요해진다」는 성질을 가지고 있습니다. 예를 들어, 같은 부위에서 철사를 반복해서 구부리면 점점 단단해져서 구부러지지 않는 현상이 바로 이 경우에 해당합니다.

가공 경화가 발생하는 금속 학적 메커니즘

가공 경화의 핵심은 금속 결정 내부에 존재하는 전위(Dislocation)라 불리는 원자 배열의 차이입니다. 금속이 변형될 때 내부에서는 원자가 미끄러져 전위가 이동하면서 형태가 변합니다.
가공이 진행되면 전위가 늘어나 서로 얽혀 움직일 수 없게 됩니다. 도로에 비유하면, 처음엔 순조롭게 달리던 앞차의 차량 수가 너무 늘어나 교통 체증이 발생해 전혀 움직일 수 없는 상태와 비슷합니다.
촘촘히 모여 움직이기 어려워지면, 그 이상 변형에 대해 강한 저항(=경도)이 발생합니다.

가공 경화가 발생하는 대표적인 가공 공정

소성 가공(압연·절곡·프레스)에 있어서의 가공 경화

가장 두드러지게 가공 경화가 나타나는 것은 상온에서 수행하는 성형 가공입니다. 판두께를 얇게 하는 압연이나 와이어를 가늘게 하는 연신 가공에서는 재료 전체에 현저한 경화가 발생합니다. 피아노 와이어는 이 효과를 활용해 고강도로 만들었습니다.
또한, 프레스나 절곡 가공에서는 부위에 따른 경화 차이에 주의가 필요합니다. 절곡 코너 부분은 평탄부에 비해 경도가 상승했으며, 압출 가공이 된 측벽 등은 강한 가공 경화를 받습니다. 이러한 경화 불균형이 후공정에서의 균열이나 변형의 원인이 됩니다.

절삭 가공에서의 가공 경화

절삭이나 연삭에서도 가공 경화가 발생합니다. 칼날이 재료를 깎아낼 때, 절삭점 근처에는 강한 압축력과 전단력이 가해져 표면에 얇은 가공 경화층이 형성됩니다. 이는 재료 전체가 아니라 표면만 해당되지만, 실무에서는 까다롭습니다.
특히, 날이 무딘 공구를 사용하거나 공급량이 너무 적어 재료를 문지르는 부적절한 조건으로 가공하면 표면이 비정상적으로 경화됩니다. 그 결과, 다음 경로에서 칼날이 물리지 않거나 공구 수명이 짧아지는 문제가 발생할 수 있습니다.

냉간 가공과 열간 가공의 가공 경화 차이

가공 경화는 온도에 따라 달라집니다. 기본적으로 금속의 재결정 온도 이하에서 수행하는 냉간 가공에서는 가공 경화가 축적됩니다. 강도 향상이나 높은 치수 정밀도를 원할 때 효과적입니다.
반면, 재결정 온도 이상에서 수행하는 열간 가공은 가공 중 원자의 재조합(재결정)이 일어나 경화가 축적되기 어려워 작은 힘으로도 크게 변형시킬 수 있습니다. 단조 등에서 한 번 가열해 부드럽게 만든 뒤 성형하는 것은 가공 경화의 리셋 효과를 이용하기 때문입니다.

가공 경화가 재료 특성에 미치는 영향

가공 경화에 따라 재료 특성은 어떻게 변하는 걸까요? 강도와 연성이 어떻게 변하는지 이해해 두세요.

인장 강도·내력이 상승하는 이유

가공 경화로 인해 재료의 내력(항복점)과 인장 강도가 상승합니다. 특히 내구성이 크게 향상되어, 가공되지 않은 재료라면 변형될 정도의 하중이라도 가공 경화된 재료라면 탄성 변형 범위 내에서 견딜 수 있게 됩니다.
이를 적극적으로 활용한 것이 스프링 재료와 고인장 강판의 프레스 성형품입니다. 예를 들어, 스프링용 스테인레스 강선 등은 미리 강한 냉간 가공을 적용해 높은 반발력과 강도를 부여합니다. 이처럼 가공 경화는 재료를 강화하는 효과적인 방법 중 하나입니다.

신장·인성이 저하되는 이유

강도가 높아지는 동시에, 신장(파단까지의 변형량)과 인성(탄성)은 감소합니다. 가공 경화가 진행된 재료는 내부 전위가 포화 상태에 있어, 더 이상의 소성 변형을 받아들일 여력이 거의 없습니다.
그 결과 충격 하중에 약해져, 약간의 추가 가공만으로도 파손이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 한 번 구부린 부분을 다시 구부리면 바로 부러지는 것은 가공 경화로 인해 연성이 사라져 부서지기 쉬워졌기 때문입니다. 설계자는 이 취약화 위험을 항상 고려해야 합니다.

치수 변화·잔류 응력에의 영향

가공 경화에 의한 강도 향상은 스프링백(탄성 회복)의 증가를 초래합니다. 경화된 재료는 절곡 가공 후 원래 형태로 복원하려는 힘이 강해져, 목표 각도를 잡기 어려워집니다.
또한 재료 내부에 불균일한 변형이 남아 잔류 응력이 발생합니다. 이 때문에 가공 직후에는 정밀도가 나오더라도 시간이 지나면서 치수가 틀어지거나, 환경에 따라 응력 부식 균열이 발생할 수 있습니다. 정밀 부품에서는 잔류 응력 제거가 큰 과제가 됩니다.

가공 경화 지수(n값)의 정

재료 선택이나 성형 시뮬레이션 시, 가공 경화 정도를 정량적으로 판단하는 지표로 가공 경화 지수(n값)가 사용됩니다. 여기서는 n값에 대해 살펴보겠습니다.

가공 경화 지수(n값)의 의미와 해설

소성 영역에서의 진응력 σ와 진변형 ε의 관계는 다음 식으로 근사됩니다.

σ=K·εⁿ

σ: 진응력

ε: 진변형률


n: 가공 경화 지수


K: 강도 계수

이 지수 n은 가공 경화 지수(n값)입니다. n 값은 보통 0과 1 사이의 값을 취하며 숫자가 클수록 변형에 따라 딱딱해지는 것을 나타냅니다.

n값이 큰 재료·소재의 특징

n값이 큰 재료는 변형된 부분이 곧 굳어 변형이 사라지기 때문에, 변형이 다른 부드러운 부분으로 전파됩니다. 부분적인 허리 라인이 생기기 어렵고 전체가 고르게 늘어나기 때문에, 돌출 성형(스트레치 성형)에 최적입니다.
반대로, n값이 작은 재료는 가공해도 크게 단단해지지 않아 변형이 한 곳에 집중되기 쉽습니다. 그 부분만 바로 가늘어져서 찢어져 버립니다. 프레스 성형 등에서 깊은 압출이나 돌출을 할 경우, 성형 불량이 발생하기 어려운 n값이 큰 재료를 선택하는 것이 좋습니다.

대표적인 재료의 가공 경화 지수(n값)의 기준

일반적인 재료의 n값 기준을 알고 있으면 선정에 도움이 됩니다. 주요 기준은 다음과 같습니다.

재질 n값 특징
SUS304 0.42 잘 늘어나지만 현저하게 단단해진다
연강 0.21 균형 잡힌 성형 성을 나타냅니다.
A1100-H24 0.09 합금종에 따라 부분 변형이 일어나기 쉽다.

따라서 재료에 따라 경화의 용이성에는 큰 차이가 있습니다.

설계에서 n 값을 읽는 방법

최근 설계·개발에서는 CAE(컴퓨터 지원 해석)를 이용한 성형 시뮬레이션이 필수적입니다. 이 분석 정확도를 좌우하는 중요한 파라미터가 n값입니다.
예를 들어, 충돌 해석이나 프레스 성형 해석에서는 단순히 초기 항복점만이 아니라 변형이 진행된 후 경화된 강도를 예측하려면 정확한 n값 입력이 필수적입니다. n값을 고려하지 않고 설계하면 실제로 스프링백이 크게 발생하거나 예상보다 프레스 기계에 부하가 걸리는 등 문제가 발생할 수 있습니다. 수치에 기반한 설계가 중요합니다.

재료별로 보는 가공 경화의 발생 가능성

모든 금속이 똑같이 단단해지는 것은 아닙니다. 여기서는 대표적인 재료들의 특성을 살펴보겠습니다.

재료에 따라 경화 정도가 다른 이유

가공 경화 정도는 결정 구조에 따라 크게 달라집니다. 금속의 결정 구조에는 면심입방격자(FCC), 체심입방격자(BCC) 등이 있으며, 각각 원자가 미끄러지는 방향(슬립면)의 수와 전위 움직임의 용이성이 다르기 때문입니다.
일반적으로 면심 입방 격자를 가진 금속(스테인레스, 구리, 알루미늄 등)은 연성이 풍부하고 가공 경화가 쉬운 경향이 있습니다. 반면, 체심 입방 격자를 가진 철 등은 서로 다른 경화 거동을 보입니다. 이러한 미세한 구조 차이가 가공 현장에서 절삭의 어려움과 굽힘의 용이성 차이로 나타나는 것입니다.

오스테나이트계 스테인레스강(SUS304 등)의 가공 경화 특성

SUS304 등 오스테나이트계 스테인레스는 가공 경화가 큰 재료의 대표격입니다. 이는 가공 유도 마르텐사이트 변태라는 특수 현상과 관련이 있습니다.
일반적인 전위에 의한 경화에 더해 가공을 받으면 결정 구조 자체가 부드러운 오스테나이트 상에서 단단한 마르텐사이트 상으로 변합니다. 이로 인해 경도가 급격히 상승해, 원래 비자성인 SUS304가 자성을 띠게 됩니다. 드릴 가공 시 칼날이 미끄러지면 표면이 경화되어 전혀 칼날이 서지 않게 되는 것은 이 조직 변태가 원인입니다.

탄소강·저합금강에 있어서의 가공 경화의 경향

탄소강의 가공 경화는 함유된 탄소량에 따라 행동이 달라집니다. 저탄소강(SS400, SPCC 등)은 적절한 가공 경화를 보여주어 성형이 용이한 재료입니다.
반면, 고탄소강이나 합금강은 초기 상태에서 이미 단단해 가공 경화로 인해 더욱 가공이 어려워지므로 주의가 필요합니다. 무리하게 가공하면 파손이나 금형 손상이 발생하므로, 가공 전에 구형화 어닐링을 하거나 공정 사이에 중간 어닐링을 삽입하는 등 재료를 연화시키는 설계가 필수적입니다.

알루미늄·구리 합금의 가공 경화와 조질재의 사고방식

비철금속인 알루미늄과 구리는 가공 경화를 이용해 미리 강도를 조정한 뒤 판매되는 것이 일반적입니다.
예를 들어 「H재질」는 냉간 가공을 거쳐 단단하게 만든 재료로, 강도는 높지만 구부리면 쉽게 갈라지는 특성이 있습니다. 반면 「O재질」는 풀림 처리된 재료로, 가장 부드럽고 성형성이 뛰어난 소재입니다.

가공 경화를 전제로 한 공정 설계

가공 경화는 설계 의도에 맞춰 제어해야 할 파라미터입니다. 경화를 이용할지 회피할지를 명확히 하는 포인트를 살펴보겠습니다.

가공 경화를 「강도 향상」으로서 활용하는 케이스

가공 경화는 제품의 경량화와 고강도화를 목표로 활용됩니다. 가까운 예로는 「음료용 알루미늄 캔」이 있습니다. 압출 가공과 연마 가공으로 벽 두께를 얇게 하면서, 가공 경화를 통해 캔으로서 필요한 강도를 확보하고 있습니다.
또한 볼트와 나사의 제조에도 활용되는 방법입니다. 전조 가공으로 만든 나사산은 절삭 나사에 비해 금속 조직의 흐름이 끊기지 않으며, 가공 경화로 강도가 향상됩니다. 이를 통해 뛰어난 피로 강도를 가진 체결 부품을 구현할 수 있습니다.

가공 경화를 억제·제거해야 할 케이스

복잡한 형상이나 높은 치수 정밀도가 요구되는 경우에는 가공 경화가 문제됩니다. 경화가 진행되면 스프링 백이 커져 치수가 맞추기 어려워질 뿐만 아니라, 후공정에서의 절삭이나 탭 가공이 어려워지기 때문입니다.
이럴 때는 가공 속도를 조절해 열 발생을 억제하고, 윤활을 개선해 마찰을 줄이는 등의 노력이 필요합니다. 또한, 다단 프레스 가공에서 균열을 방지하기 위해 변형량을 각 공정에 적절히 분산시키는 등, 재료에 가해지는 부담을 조절하는 설계가 필요합니다.

중간 어닐링과의 관계

가공 경화가 진행되어 갈라지는 경우에는 중간 어닐링을 진행합니다. 이는 가공으로 경화된 재료를 열처리로 연화시켜 리셋하는 공정입니다.
가공(경화) → 소성(연화) → 가공(경화)이라는 사이클을 돌리면, 재료의 한계를 넘어선 딥드로잉 등이 가능해집니다. 다만, 어닐링 공정을 추가하면 비용이 상승하므로, 우선 n값이 높은 재료로 교체하거나 형태를 재검토하는 등으로 회피할 수 있는지 검토하는 것이 중요합니다.

가공 경화를 방치했을 경우에 발생하는 결함

가공 경화를 가볍게 여기면 제조 현장에서 심각한 문제나 시장에서의 제품 파손으로 이어질 수 있습니다. 여기서는 구체적인 오류에 대해 설명합니다.

균열·파단·가공 불능에 이르는 전형적인 예

가장 흔한 문제는 가공 중에 발생하는 균열이나 공구 파손입니다. 예를 들어, 이미 조질이 완료되어 경화된 재료(H재질)를 강하게 구부리면 외부에 균열이 생깁니다.
또한 스테인레스에 구멍을 뚫는 작업에서는 가공 경화층 형성이 치명적입니다. 공급을 주저해 표면을 경화시키면, 다음에 칼을 대는 순간 큰 하중이 가해져 드릴이 부러질 수 있습니다. 이는 현장에서 자주 발생하는 문제 중 하나이며, 작업자의 기술과 절삭 조건 선택이 품질에 직접 연결되는 사례입니다.

후공정(추가 가공·용접)에서 발생하는 문제

전 단계에서의 가공 경화가 후 단계에서 문제를 일으키는 경우도 있습니다. 프레스로 뚫은 하부 홀은 전단에 의해 내부가 가공 경화되었습니다. 그곳에 탭을 세우려 하면 비정상적인 토크가 가해져 탭이 부러져 버립니다.
또한 용접 시에도 주의가 필요합니다. 가공 경화 시 잔류 응력이 높은 부위에 용접 열이 가해지면, 응력 부식 균열에 대한 감수성이 높아지거나 예상치 못한 변형(왜곡)이 발생할 위험이 있습니다.

제품 수명·신뢰성에 미치는 영향

가공·경화된 제품은 강도는 높지만 인성이 낮아 예상치 못한 충격 하중에 의해 취성 파괴가 일어날 수 있습니다. 어느 날 갑자기 깨지는 듯한 파손입니다.
특히 SUS 재질에서는 가공 유도 마르텐사이트 변형으로 인해 내식성이 저하될 수 있다는 점도 주의해야 합니다. 원래 녹이 잘 슬지 않는 스테인스라도, 가공이 과도하게 이루어진 부위는 녹이 쉽게 발생하므로 사용 환경에 따라 사용 가능 여부 판단이나 가공 후 고정 처리(불동태화)가 필요합니다.

가공 경화를 올바르게 이해하기 위한 정리

마지막으로, 설계자와 조달 담당자가 내일부터 바로 활용할 수 있는 실무 포인트를 정리합니다.

도면 지시・재료 지정으로 의식해야 할 점

재료 기호 끝에 있는 조질 기호에는 특히 주의를 기울이세요. 강도가 필요하지만 절곡 가공이 있는 경우에는 풀 하드 H재가 아니라 1/2H(반경질)를 선택하거나, 절곡 반경을 크게 설계하는 배려가 필요합니다.
또한, 후가공으로 절삭하는 공정이 있다면, 쾌삭강을 선택하거나 어닐링 재료(O재질)를 지정하는 것이 정석입니다. 도면에 단순히 SUS304라고 적는 것에 그치지 않고, 이후 가공 과정을 상상해 적절한 경도와 상태를 지정하는 것이 문제 없는 제조로 이어집니다.

가공업자와의 사양 공유로 전달해야 할 정보

가공업체에 의뢰할 때는, 중요한 기능이 어디에 있는지 명확히 전달해야 합니다. 예를 들어 「이 홀은 나중에 탭을 가공하기 위해 가공 경화를 최소화해 주세요」라고 전달하면, 업체는 드릴이 아니라 절삭으로 뚫는 등 대책을 마련할 수 있습니다.
또한, 「이 면은 실링 면이므로 경화층의 불균형으로 인한 거칠음을 피했으면 한다」는 식의 커뮤니케이션도 효과적입니다. 도면에 나타나지 않는 의도를 공유함으로써 가공 경화로 인한 문제를 사전에 방지할 수 있습니다.

가공 경화를 전제로 한 재료·공정 선정의 사고방식

반드시 가공 경화 = 나쁜 것은 아닙니다. 저렴한 재료라도 가공 경화를 잘 활용하면 열처리 없이도 고가의 재료와 동등한 강도를 낼 수 있는 경우가 있습니다.
예를 들어, 고가의 고강도 자재를 구입하는 대신 저렴한 재료를 냉간 가공으로 경화시켜 필요한 강도를 확보하는 것은 효과적인 비용 절감 방법입니다. 또한 n값을 고려한 재료 선택을 하면 프레스 성형의 불량률을 낮출 수 있습니다.
가공 경화라는 재료의 특성을 활용해 현명한 제조를 실천해 보세요.

정리

가공 경화(변형 경화)는 금속 재료에 소성 변형을 가함으로써 내부의 전위 조직이 증식하고 강도가 향상되는 동시에 연성이 감소하는 현상입니다. 이번 내용에서는 금속 고유의 메커니즘이 압연·절곡·절삭 등 주요 가공 공정에서 인장 강도와 내력 상승, 혹은 스프링백 증가와 같은 형태로 재료 특성에 영향을 미치는 것을 설명했습니다.
실무에서는 각 재료별 고유한 거동을 깊이 이해하는 것이 필수적입니다. 특히 오스테나이트계 스테인레스강(SUS304)에서 나타나는 가공 유도 마르텐사이트 변형에 의한 격렬한 경화와 알루미늄 합금의 조질재(H재질·O재질)를 구분해서 사용하는 것은 설계 품질을 좌우하는 중요한 지식이 됩니다.
또한, 가공 경화 지수(n값)라는 정량적 지표를 설계 및 CAE 해석에 도입함으로써 성형 시뮬레이션의 정확도를 높이고, 돌출 성형의 적합성 판단 및 파단 위험 예측을 논리적으로 수행할 수 있게 됩니다.
가공 경화는 단순히 피해야 할 까다로운 현상이 아니라, 비용 절감과 품질 안정에도 도움이 되는 제어 가능한 재료 특성입니다.이번 내용을 참고하여 이 메커니즘을 정확히 이해하고, 용도에 맞게 경화를 활용하도록 설계하여 신뢰성 높은 제품을 구현해 주세요.

 


이전 기사