기타 가공상품 기초 지식

내식성의 정의부터 금속 재료의 한계와 수지라는 선택지를 설계자 관점에서 정리

내식성은 재료를 선택할 때 「녹슬지 않는 재질」을 고민하는 설계자에게 친숙한 성능 중 하나입니다. 한편, 약품의 농도·사용 온도·기계적 응력 여부와 같은 「부식을 가속화하는 요인」을 실무 수준에서 정확히 파악하고 있는 사람은 적지 않을까 생각됩니다.
내식성은 단순한 재료 특성이 아니라 장치의 수명·신뢰성·유지보수 비용을 좌우하는 설계 요소입니다. 이번 내용에서는 부식을 일으키는 주요 원인과 평가 방법의 기본부터, 금속과 수지의 내식성을 비교할 수 있는 표, 나아가 금속의 한계를 보완하는 수지화 옵션까지 설명합니다.

내식성의 정의 

내식성의 정의 

내식성이란, 소재가 가지고 있는 「부식·녹에 대한 내성」을 말합니다. 설계자가 자재를 선정할 때, 강도 다음으로 중요하게 여겨지는 경우가 많습니다.
부식이란 금속 등 재료가 주변 환경(수분·산소·화학 물질 등)과 화학 반응을 일으켜 표면에서 변질·소멸하는 현상을 말합니다. 그 주요 원인은 주변 물질과 전자 간에 전달이 일어나는 전기화학적 반응이나 산·알칼리에 의한 화학 반응이며, 이는 소재 고유의 기능과 외관을 손상시키는 원인입니다.
내식성은 소재 자체의 「녹슬지 않음」을 의미하는 반면, 방식은 도금이나 도장 등 표면 처리를 통해 소재를 부식 환경으로부터 차단하고 부식 진행을 억제하는 기술이나 조치를 말합니다.

내부식성과의 차이

「내식성」과 「내부식성」 사이에 엄격한 차이는 없습니다. 일본기계학회의 정의에서도 동의어로 취급되며, 실무에서는 혼동해도 문제가 없습니다.
다만, 주변 용어에는 다음과 같은 차이가 있으니 설계 현장에서는 정확히 구분해서 사용해야 합니다.

  • 내식성: 부식에 견딜 수 있는 성질을 말하며 일반적으로 「내식성」과 같은 의미로 사용됩니다.
  • 부식성: 표면 처리나 구조상의 궁리에 의해, 부식을 어느 정도 막는가 하는 수단의 효과 정도를 가리킵니다.
  • 내후성 : 태양광(자외선)이나 비바람, 온도 변화 등 옥외의 자연 환경 전반에 대한 변질·열화에 대한 강도를 의미합니다.

내식성을 좌우하는 설계 조건

내식성은 재료 고유의 특성만으로 결정되는 것이 아닙니다. 같은 스테인레스강이라도 사용 환경이나 설계 방식에 따라 수십 년을 견디는 경우도 있고, 며칠 만에 볼트가 떨어지는 경우도 있습니다. 부식은 여러 요인이 동시에 작용하는 「복합 현상」이며, 설계 단계에서 그 전제를 이해해 두는 것이 중요합니다.
설계 단계에서 고려해야 할 주요 부식 요인을 정리하면 다음과 같습니다.

내식성을 좌우하는 주요 부식 원인

그림 1 내식성을 좌우하는 주요 부식 원인

  • 화학 요인: 약품의 종류, 농도, pH 값
  • 물리적 요인: 사용 온도, 유체의 유속·압력
  • 기계적 요인: 인장 응력, 잔류 응력, 진동
  • 환경 요인: 습도, 염분, 대기 오염, 자외선
  • 설계·운용적 요인: 이종 금속의 접촉, 세정 공정, 유지 보수 빈도

약품의 종류・농도

접촉하는 약품이 산성인지 알칼리성인지, 혹은 유기용제인지에 따라 최적의 재료가 달라집니다.
일반적으로 강산이나 강알칼리일수록 부식 위험이 높아집니다. 예를 들어, 알루미늄은 중성 부근에서는 안정하지만 산이나 알칼리 농도가 높아지면 급격히 용해가 진행됩니다.
설계 시에는 「상시 접촉하는지」, 「비말이 닿는 정도인지」와 같은 접촉 빈도도 함께 고려해야 합니다.

온도 조건

온도는 부식 가속의 요인입니다. 상온에서는 내식성에 문제가 없는 재료라도 고온에서는 짧은 기간 내에 수명을 다할 수 있습니다. 특히 고온의 염수나 약액을 다루는 환경에서는 금속 부식 속도가 증가하므로, 보다 등급이 높은 재료로 교체하는 것이 필수적입니다.

기계적 응력의 유무

설계자로서 주의해야 할 것은, 재료에 인장 응력이나 잔류 응력이 가해진 상태에서 발생하는 「응력 부식 균열(SCC)」입니다.
부식 환경에서 응력이 가해지면 부재 표면에 미세한 균열이 생기고, 그 균열을 통해 부식이 깊은 부위로 진행되어 갑작스러운 파단을 초래합니다. 용접 부분 근처의 잔류응력이나 볼트를 과도하게 조여 발생하는 과도한 응력은 눈에 보이지 않는 치명적인 위험 요인이 됩니다.

세정·유지보수 공정

장치를 사용할 때뿐만 아니라 세척 과정에서 부식이 발생하는 경우도 적지 않습니다.
예를 들어, 식품 기계나 의료 기기에서 많이 사용되는 「고온 스팀 세척」이나 「강 알칼리성 살균제」는 재료 표면의 고정 피막을 손상시킬 수 있습니다. 설계 단계에서는 실제 운용에 적용되는 유지보수 주기의 조건까지를 내식 설계 범위에 포함시켜야 합니다.

이종 금속 접촉 부식(전식)

서로 다른 종류의 금속을 접촉시킨 상태에서 수분(전해질)이 개입하면 전위 차에 의해 한쪽 금속이 급속히 부식되는 「갈바닉 부식(전식)」이 발생합니다.
흔히 발생하는 실수 사례는 스테인레스 프레임에 알루미늄 부품을 볼트로 고정하는 경우입니다. 이온화 경향이 큰 알루미늄 쪽이 희생되어 심하게 부식됩니다. 이종 금속을 결합할 때는 절연 와셔나 부시를 사용해 전기적으로 차단하는 등의 대책이 필수적입니다.

기타 환경 조건

설치 장소의 지리적 조건도 무시할 수 없습니다. 해안가 공장이라면 해풍에 의한 염해를, 산업지대라면 배기가스에 포함된 부식성 가스를 고려해야 합니다.
또한, 야외에 설치할 경우 습도로 인한 결로가 「틈새 부식」의 원인이 되므로, 배수 구멍 설치와 통기성 확보와 같은 구조적인 배려가 필요합니다.

금속 재료의 내식성

금속 재료는 높은 강도와 가공성을 가지고 있지만, 종류에 따라 「무엇에 대해 강한지(또는 약한지)」가 명확히 구분됩니다. 금속과 수지의 내식성 및 기본 특성 경향은 다음과 같습니다.

표 1 금속과 수지의 내식성(기준)

스테인레스 스틸 알루미늄 합금 도금 강재 수지 재료
내수성
내산성 △~○ × ×
내알칼리성 × ×
내염수성 ×
기계적 강도

※표 1은 일반적인 경향을 나타냅니다. 실제 가능 여부는 약품의 종류·농도·온도·유속·표면 처리 등에 따라 크게 달라지므로, 최종 판단은 내약품 데이터와 실제 환경 시험으로 확인하시기 바랍니다.
설계의 첫걸음으로, 주요 금속의 내식 메커니즘과 그 한계를 파악해 보세요.

스테인레스 스틸의 내식성

스테인리스강의 내식성 포인트는 함유된 크롬이 산소와 결합해 표면에 형성되는 「부동태 피막」입니다. 이 촘촘한 막이 내부 부식 진행을 강력히 차단합니다.

  • 내식성 특징: 일반적인 대기 중이나 물속에서는 높은 내식성을 보입니다. 범용 SUS304에 비해 몰리브덴을 첨가한 SUS316L은 염화물 이온에 의한 「공극 부식(점상 녹)」에 대한 내성이 높아 해수 환경이나 화학 약품을 다루는 장비에 적합합니다.
  • 주요 용도: 식품 기계, 의료 기기, 화학 플랜트, 수처리 시설 등이다.
  • 주의점: 염소 이온(염수나 표백제)에 약해 조건에 따라 비활성 피막이 국부적으로 파괴되어 홀 부식이나 응력 부식 균열을 일으킬 수 있습니다.

알루미늄 및 알루미늄 합금의 내식성

알루미늄은 표면에 자연스럽게 형성되는 얇은 산화 피막으로 보호되어 중성에 가까운 환경에서는 우수한 내식성을 보입니다.

  • 내식성 특징: 실내나 대기 중에서는 녹이 잘 슬지 않지만, 실제 업무에서는 내식성과 내마모성을 높이기 위해 알루미늄 양극산화 처리(양극산화 처리)를 하는 것이 일반적입니다. 알루미늄 양극산화 처리를 하면 보호막을 두껍고 촘촘하게 만들어 부식 위험을 낮출 수 있습니다.
  • 주요 용도 : 자동화 장비 프레임, 운송 장비 부품, 간판, 건축 자재 등.
  • 주의점: 강산이나 강알칼리에는 약해 쉽게 녹습니다. 또한 앞서 언급한 「전식」이 발생하기 쉬우므로, 스테인레스 볼트로 체결할 때는 절연에 대한 배려가 필수입니다.

도금 강판(아연 도금 강 등)의 내식성

탄소강(철) 표면에 아연 등으로 도금 처리한 강판은, 비용 대비 성능이 좋은 내식 재료입니다.

  • 내식성의 특징: 「배리어 효과」와 「희생 방어 작용」이라는 두 단계로 철을 보호합니다. 표면의 아연층이 부식 인자를 차단할 뿐만 아니라, 혹시 흠집이 생겨 철 기판이 드러나더라도 주변 아연이 철보다 먼저 부식되어 철의 부식을 억제합니다.
  • 주요 용도 : 야외 인프라 장비, 자동차 바디 패널, 가전 제품 인클로저, 건축 자재 등.
  • 주의점: 아연층이 다 소모되면 철 부식이 진행됩니다. 또, 강산·강 알칼리 환경하에서는 아연 그 자체의 소모가 빠르기 때문에, 가혹한 화학 환경에는 적합하지 않습니다.

내식성을 높이는 방법

적절한 재료를 선택했더라도 그것만으로는 완벽하지 않습니다. 부품의 수명을 최대화하려면 표면 처리와 부식을 물리적으로 차단하는 설계·구조의 정교한 설계가 필수적입니다.

표면 처리에 의한 내식성 향상

표면 처리는 부식의 원인이 되는 수분·산소·약품으로부터 소재를 물리적으로 차단하는 방법입니다.

도금·도장

철강 재료에 일반적으로 사용되는 것이 도금과 도장입니다. 아연 도금은 소재를 덮는 차단 효과에 더해, 혹시 흠집이 생겨도 주변 아연이 먼저 부식되어 철을 보호하는 희생 방청 작용을 발휘합니다. 도장은 에폭시 수지나 폴리우레탄 수지와 같은 견고한 막을 형성함으로써, 넓은 범위의 부품에 대해 저렴하면서도 효과적으로 부식 인자를 차단합니다.

아노다이 처리(양극 산화 처리)

알루미늄 부품 설계에서는 아노다이징 처리가 필수입니다. 인공적으로 산화 피막을 성장시키는 처리로, 자연적으로 형성되는 피막보다 훨씬 촘촘하고 두꺼운 보호층을 형성합니다. 또한, 피막에 있는 미세한 구멍을 막는 밀봉 처리를 하면, 혹독한 환경에서도 소재의 열화와 변색을 최소화할 수 있습니다.

부동태화 처리(패시베이션)

스테인레스강의 내식성을 끌어내는 방법 중 하나가 부동태화 처리입니다. 질산 등 산화성 산에 침지시켜 표면에 부착된 미세한 철분 등의 불순물을 제거하고, 크롬을 주성분으로 한 치밀한 비동적 피막을 강제로 재형성합니다. 가공 시 발생하는 「받아먹는 녹」을 예방하고, 스테인레스 고유의 녹슬지 않는 특성을 장기간 유지하는 데 효과적입니다.

불소 수지 코팅

금속의 강성과 수지의 내약품성을 동시에 확보하고 싶다면 플루오린 수지 코팅이 적합합니다. 테프론 등 막을 금속 표면에 구워 붙이면, 강산이나 강알칼리가 날리는 환경에서도 금속 부식을 방지할 수 있습니다. 또한 비점착성도 부여되어 약품이 묻거나 오염이 쌓이는 것을 억제하는 부수적인 이점도 얻을 수 있습니다.

설계·구조에 의한 내식성 향상

재료와 표면 처리가 적절하더라도 구조에 결함이 있으면 그곳에서 부식이 시작됩니다. 설계자의 지혜를 통해 부식 위험을 구조적으로 없애는 것이 중요합니다.

액체 덩어리를 만들지 않는 구조

수분이나 약품이 고이는 부위에서는 용제가 증발하면서 성분이 농축되고, 부식이 급격히 진행됩니다. 이를 방지하려면 액체가 고이지 않도록 부품에 경사를 주거나, 가장 아래에 배수 구멍을 설치해 신속히 배출하도록 하는 등의 방법이 필요합니다. 용접 구조에서도 비드를 매끄럽게 마무리하고 단차를 없애며, 미세한 액체 고임을 발생시키지 않도록 배려해야 합니다.

틈새 부식 대책

볼트 체결부가 겹치거나 가스킷 경계 등 좁은 틈새에는 부식 물질이 쉽게 침투하고, 산소 공급도 어려워 한 번 부식이 시작되면 가속적으로 진행됩니다. 대책으로는 틈새를 실란트 재료로 완전히 메워 외부 공기를 차단하거나, 구조 자체를 볼트 체결에서 전면 용접으로 바꾸어 틈새 자체를 없애는 것이 장기적인 신뢰성 확보에 도움이 됩니다.

이종 금속 접촉 대책

서로 다른 종류의 금속을 조합해 사용할 경우, 전위 차에 의한 갈바닉 부식(전식) 방지가 필수적입니다. 예를 들어 알루미늄 부품을 스테인스 볼트로 고정하는 구조에서는, 플라스틱 부시와 절연 와셔를 끼워 전기적으로 차단하는 것이 필수적입니다. 어쩔 수 없이 접촉을 피할 수 없는 경우에는 전위 차가 가까운 재료끼리 결합하거나, 교체가 쉬운 부품 쪽에 부식을 집중시키는 등 전략적인 판단이 필요합니다.

표면 거칠기 관리

표면이 거친 상태가 되면, 울퉁불퉁한 틈새에 오염물·수분·부식성 물질이 쉽게 달라붙습니다. 내식성이 중시되는 부품에서는 버프 연마와 전해 연마를 지시해 표면 거칠기를 작게 관리하는 것이 중요합니다. 또한 매끄러운 표면은 세척 효과가 높아 유지보수 주기를 길게 설정할 수 있는 장점도 있습니다.

응력 집중의 완화

응력 부식 균열(SCC) 위험을 낮추기 위해서는 형상에 의한 응력 집중을 없애는 것이 필수적입니다. 날카로운 코너 부위는 피하고, 가능한 한 큰 곡선(R)을 두어 인장 응력이 특정 부위에 집중되는 것을 방지합니다. 또한 용접 후 응력 제거 어닐링을 검토하는 등 가공 과정에서 발생한 잔류 응력을 물리적으로 완화시키는 것 역시 갑작스러운 파단 사고를 방지하기 위한 중요한 설계 판단입니다.

금속에서는 견딜 수 없을 정도로 부식이 심한 환경

금속 재료와 수지 재료의 내식성의 생각

그림 2 금속 재료와 수지 재료의 내식성의 생각

금속은 강도가 뛰어나지만, 강산·강알칼리나 고온 액체, 강한 산화성 분위기와 같은 환경에서는 비활성 피막이 파괴되어 짧은 시간 안에 치명적인 부식을 일으킵니다. 아무리 고급 합금이라도 금속인 이상 전기화학적 용해 반응을 피할 수 없는 경우가 있습니다.
이러한 금속의 한계를 넘어서는 대책으로 검토해야 할 것은 플라스틱 재료로의 교체입니다. 수지는 부식이라는 개념 자체를 받아들이지 않기 때문에, 조건이 맞으면 반영구적인 내구 연한을 확보할 수 있습니다.
예를 들어, 부식이 심한 도금 라인의 배관 부품을 폴리플루오린 비닐리덴(PVDF) 등 수지로 교체해 유지보수 비용을 절감한 사례도 있습니다. 강도 측면에서 설계 변경이 필요하지만, 부식을 근본적으로 제거하는 방안으로 수지화는 유효한 선택입니다.
다만, 수지는 금속에 비해 열팽창 계수가 크다는 점에 유의해야 합니다. 약액의 온도 변화가 심한 환경에서는 결합부의 흔들림과 수지의 처짐을 고려한 설계 변경이 포함됩니다.

내식성을 확보할 수 있는 수지 재료

내식성을 확보할 수 있는 수지 재료는 특정 약품이나 환경에서 「부식」이 거의 일어나지 않지만, 약품이 침투하면서 발생하는 팽창 및 열화 방식은 다릅니다. 각 재료에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

EPDM(에틸렌 프로필렌 고무)

고무 재료 중에서도 EPDM은 뛰어난 내후성과 내약품성을 자랑합니다. 특히 산소와 오존에 의한 열화에 강하고, 야외 환경에서 장기간 사용해도 균열 등 노후화가 발생하기 어려운 것이 특징입니다. 무기 약품이나 극성 용매에 대해서는 높은 내성을 보이는 반면, 가솔린이나 윤활유와 같은 광유에는 약해 접촉하면 팽창해 기능을 손상시킵니다. 오일제가 개입된 환경에서의 선택에는 주의가 필요합니다.

테플론(PTFE 수지)

테프론이라는 이름으로 알려진 PTFE 수지는 모든 종류의 수지 중에서 최고 수준의 내약품성을 갖추고 있습니다. 강산·강알칼리·유기용제 모두 화학적으로 비활성화되어 있어 거의 모든 화학물질에 침해되지 않습니다. 「테프론으로 버틸 수 없으면 다른 재료는 포기할 수밖에 없다」는 말이 나올 정도로 압도적인 안정성을 가지고 있으며, 고온에서도 그 내식 특성을 유지할 수 있어 혹독한 화학 공정에 필수적인 소재가 되고 있습니다.

PEEK(폴리에테르 에테르 케톤)

PEEK는 뛰어난 내약품성 및 금속에 버금가는 기계적 강도를 높은 수준에서 동시에 구현한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱입니다. 농축 황산 등 일부 특수 약품을 제외하면, 거의 모든 약품에 대해 높은 저항력을 가지고 있으며, 고온·고압의 부식성 환경에서도 물성 및 치수 안정성을 손상시키지 않습니다. 금속으로부터의 대체에 있어 가장 신뢰성이 높으며, 부식을 싫어하고 강도도 요구되는 반도체 분야와 화학 플랜트의 핵심 부품에 최적입니다.

폴리프로필렌(PP)

폴리프로필렌은 산과 염기에 대해 안정된 특성을 가진 범용 수지 재료입니다. 상온 부근의 약액에 대해서는 높은 내성을 보여 부식성 가스 배기 팬 및 약액 탱크의 라이닝 재료로 널리 활용되고 있습니다. 경량이면서 가공성이 뛰어나 비용을 절감하면서도 「녹슬지 않는 부재」를 구현하고자 할 때, 가장 먼저 후보에 오르는 실용적이고 합리적인 선택이라고 할 수 있습니다.

폴리에틸렌(PE)

폴리에틸렌은 실험실의 약품 병에 많이 사용되는 것처럼 뛰어난 내약품성을 가지고 있습니다. 산과 알칼리에 대한 내성은 물론, 스테인레스강이 약한 차아염소산 등 염소계 약품에도 강해 수처리 시설의 배관 부품 등에 적합합니다. 내열 온도는 낮은 편이지만, 저온 환경에서도 깨지기 쉬운 유연성을 유지해 부식 방지의 기본 소재로 다양한 상황에서 활용됩니다.

정리

내식성은 재료 자체의 부식 방지뿐 아니라 사용 환경과의 상호작용에 의해 결정되는 성능을 말합니다. 설계 시에는 약품의 농도·온도·잔류응력·이종 금속의 조합 등 부식을 가속시키는 요인을 파악하고, 액체 고임을 방지하는 구조와 적절한 표면 처리를 결합하는 것이 필수적입니다. 스테인레스나 알루미늄 같은 금속 재료는 뛰어난 강도를 가지고 있지만, 강산이나 강알칼리가 존재하는 극한 환경에서는 물리적 한계에 도달할 수 있습니다.
이러한 금속의 약점을 보완하는 방안으로 PTFE나 PEEK과 같은 고기능성 수지로 교체하는 것이 유효한 선택입니다. 수지는 전기화학적 부식을 본질적으로 받지 않으므로, 적절히 선정하면 설비의 장수명화와 유지보수 비용 절감을 동시에 달성할 수 있습니다.
이번 내용을 참고하여 환경 부담과 부식 위험을 최소화하고, 신뢰성 높은 고품질 제품 개발을 목표로 하시기 바랍니다.

 


이전 기사