표면 거칠기는 가공 부품 표면의 미세한 요철 상태를 수치화·기호화한 지표입니다. 제품 품질을 좌우하는 설계 요소이지만, 규격 개정에 따라 기호가 혼재하거나 Ra(수학 평균 거칠기)와 Rz(최대 높이 거칠기)를 구분해 사용하는 등 실무상 판단이 어려운 경우도 있습니다.
이번 내용에서는 표면 거칠기의 기본 개념부터 주요 파라미터(Ra·Rz)의 차이, 구 삼각 기호에서의 변환 목록, 도면에 올바르게 기재하는 방법까지 설명합니다.
목차
표면 거칠기의 해설
표면 거칠기는 도면상에서 작은 기호 하나로 표시되며, 제품의 수명·성능·제조 비용에도 영향을 미치는 지표입니다. 우선 표면 거칠기의 정의와 설계상의 중요성에 대해 파헤쳐 보겠습니다.
표면 거칠기의 정의
표면 거칠기는 「매끄럽다」, 「거칠다」와 같은 감각적 표현을 공학적으로 수치화한 것입니다.
금속 등 가공 부품의 표면을 확대해 보면, 완전히 매끄럽게 보이는 것이라도 실제로는 미세한 볼록과 오목의 연속으로 이루어져 있습니다. 이 가공 표면에 있는 미세한 요철 정도를 특정 계산식으로 수치화한 것이 표면 거칠기입니다.
일반적으로 수치가 작을수록 표면이 매끄럽게(거울에 가깝게) 되고, 수치가 클수록 거친 상태를 나타냅니다. 단위는 마이크로미터(μm)가 사용됩니다.
거칠기 지정 필요 이유
「그냥 깔끔하게 마무리하면 된다」는 생각은 제조 현장에서는 통하지 않습니다. 거칠기 지정이 필요한 이유는 주로 기능성과 외관, 두 가지 관점에 집중됩니다.
기능성 확보
기계 부품이 그 기능을 수행하려면 용도에 맞는 적절한 표면 상태가 필수적입니다. 예를 들어, 접동 부위에서는 마모를 방지하면서 윤활유를 유지하기 위해 정밀한 거칠기 관리가 필요합니다. 실면에서는 기밀·액밀성을 확보하기 위해 엄격한 평활성이 요구됩니다.
반면, 도장이나 접착면에서는 접착성을 높이기 위해 의도적으로 표면을 거칠게 만드는(앵커 효과) 경우도 있습니다. 이처럼 기계적 신뢰성을 확보하기 위해서는 부품의 표면 거칠기 지정이 중요합니다.
외관・의장성 향상
표면 거칠기는 제품의 시각적 고급감, 사용자가 만졌을 때의 질감, 조작부의 인간공학적 요소(미끄럼 방지, 촉감)에 영향을 미칩니다. 거울면 마감이나 헤어라인 가공으로 고급스러움을 연출하거나, 배지 처리로 매트한 질감을 주는 등 용도에 맞는 처리가 적용됩니다.
이를 수치로 관리하면 로트 간 편차를 억제하고 제품 품질을 일정하게 유지할 수 있습니다. 표면 거칠기의 적절한 관리는 단순한 제조 규칙이 아니라 제품의 브랜드 가치와 사용자 경험을 좌우하는 중요한 설계 과정이라고 할 수 있습니다.
주요 파라미터 Ra(산술 평균 거칠기)와 Rz(최대 높이 거칠기)
표면 거칠기를 나타내는 파라미터는 많지만, 기계 설계 현장에서 자주 사용되는 것은 「Ra」와 「Rz」입니다. 각각의 특성을 정확히 이해하고, 적절히 구분해서 사용하세요.
Ra(산술 평균 거칠기)의 특징과 용도
Ra(산술 평균 거칠기)는 표면 전체의 「평균적인 부드러움」을 나타내는, 일반적으로 사용되는 지표입니다. 거친 곡선의 평균선으로부터 산과 골짜기의 절대값을 평균해 계산하기 때문에, 한 곳만 튀어나온 흠집의 영향을 받기 어렵고, 안정적인 품질 평가가 가능합니다.
따라서 일반적인 절삭 부품이나 외관 부품 등 기계 가공 부품의 대부분에 Ra가 적용됩니다. 참고로, 도면에 수치를 지정할 때는 「1.6 / 3.2 / 6.3」과 같은 표준 수열 중에서 선택하는 것이 실무의 기본입니다. 특별한 이유가 없는 한, 현대 도면에서는 Ra를 사용하는 것이 표준입니다.
RzJIS와 차이 및 용도
Rz(최대 높이 거칠기)는 표면의 요철에서 「최대 진동폭」을 관리하기 위한 지표입니다. Ra와 같은 평균값이 아니라, 기준 길이 내에서 「가장 높은 볼로 부분」부터 「가장 깊은 오목 부분」까지의 거리를 그대로 수치로 반영합니다.
깊은 흠집이 치명적인 누수로 이어지는 고압 기밀 실링면이나 진공 플랜지면, 돌출부가 녹의 원인이 되는 도장 하부 관리 등에서 자주 사용됩니다. 국소적인 결함이 허용되지 않고, 엄격한 기능성이 요구되는 부위에서는 Rz가 필수적인 중요한 파라미터입니다.
Rz 차이와 주의점
도면에 표시된 「RzJIS」는 규격과 혼동되지 않도록 하는 표기이며, 현재의 Rz와는 정의가 다릅니다. 현재 Rz는 「최대 높이」이지만, 이전 규격에서는 Rz를 「10점 평균 거칠기(볼록 5개와 오목 5개의 평균)」로 정의했습니다.
현재 최고 높이가 극단적인 요철을 잡아내기 때문에, 기존 규격보다 수치가 크게 나타나는 경향이 있습니다. 과거 도면에서 10점 평균을 의도적으로 지정하고자 할 때 사용되지만, 신규 설계에서는 현재의 Ra 또는 Rz를 사용해 인식 오차를 방지하는 것이 중요합니다.
기호의 대조표(삼각 기호 ▽와의 변환)
현장에서 오래 남아 있는 이전 규격 「삼각 기호」와 현행 「Ra」 수치의 대응 관계를 정리했습니다. 도면을 재해석하거나 적절한 가공 지시를 내릴 때 참고용으로 활용해 주세요.
삼각 기호(▽)와 Ra 수치의 대응 일람
예전에는 사용되던 삼각 기호가, 숫자가 많아질수록 「부드럽다」는 의미였습니다. 현재 Ra와의 대략적인 대응 관계는 다음과 같습니다.
※수치는 대표적인 기준일 뿐이며, 엄격한 규격 변환은 아니지만 실무에서는 이 식으로 해석해도 무방합니다.
| 이전 기호(삼각) | 통칭 | Ra 권장값(μm) | 가공면의 이미지 |
| ~ | 물결선 | 지시 없음 | 제거 가공하지 않음 (주피, 흑피, 소재 그대로) |
|
|
1발 | 12.5~25 | 거친 마감 (손으로 만지면 분명히 거친다. 가공의 흔적이 육안으로 분명히 알 수 있다) |
|
|
2발 | 3.2~6.3 | 보통 마감 (손으로 만지면 조금 흔들림이 있습니다. 일반적인 기계 부품의 표면) |
|
|
3발 | 0.4~1.6 | 정밀 마감 (손으로 만지면 반들반들하고 있다. 광택이 있고, 미세한 가공 눈이 보이는 정도) |
|
|
4발 | 0.2 이하 | 경면 마감 (얼굴이 반영할 정도로 반짝반짝. 매우 고정밀 면) |
도면의 「읽기」가 필요한 장면
이 대비표가 필요한 경우는 단순히 오래된 도면을 읽을 때만이 아닙니다. 3D 모델 제작이나 품질 관리 현장에서도 중요한 의미를 가집니다.
이전 2D 도면에서 3D 모델을 생성할 때
과거 설비나 지그를 재제작할 경우, 원본 도면에 「▽▽」가 표시되어 있으면 3D CAD 속성 정의에 「Ra 6.3」이나 「Ra 3.2」 등을 적용해야 합니다. 이때, 무턱대고 정밀도가 높은 「Ra 1.6」 등을 선택하면 가공 공정이 늘어나 비용이 상승하게 되므로, 원본 도면이 「보통 마감이 적당한 위치」임을 정확히 파악하는 것이 중요합니다.
해외 도면이나 낡은 협력 공장과의 교환
일부 해외 도면이나 숙련된 장인이 있는 가공 현장에서는 여전히 삼각 기호가 「직관적으로 품질이 전달된다」는 경우가 있습니다. 공통 언어로 Ra를 사용하면서도 현장 커뮤니케이션에서는 「이 부분은 두 번(▽▽) 정도로 부탁드립니다」라고 보충하면 인식 차이를 방지하고, 의도한 대로의 완성도를 확실히 얻을 수 있습니다.
도면에 기호를 쓰는 방법(지시 기호 규칙)
표면 거칠기를 정확히 전달하려면 규격에 따른 올바른 기호 표기법과 배치 규칙을 습득해야 합니다.
기본 기호 및 제거 가공 지시
표면 거칠기 지시에서는 제거 가공 여부에 따라 기호의 형태를 구분해서 사용해야 합니다. 형태 하나만으로도 「깎아야 할지, 재료 그대로 남겨야 할지」라는 가공 지시가 결정됩니다.

예를 들어, 절삭이 필요한 면에는 체크 마크를 닫은 「제거 가공 있음」 표시를 사용하고, 주조 표면이나 검은 표면을 유지하고 싶은 면에는 「제거 가공 없음(원형 포함)」을 지정합니다. 이 구분을 잘못하면 필요한 강도가 손상되거나 불필요한 공정이 늘어날 수 있기 때문에, 정확한 형상 선택이 필수적입니다.

도면에 전체 주변 기호를 표시하면, 그 지시가 특정 면에만 적용되는 것이 아니라 대상 형태를 구성하는 모든 주변 면에 적용됩니다. 예를 들어 각 기둥 형태라면, 그림과 같이 6면 모두에 동일한 표면 특성 요구를 지시한다는 의미가 됩니다. 부분적인 면에만 적용하고 싶다면 전체 기호를 사용하지 말고, 대상 면을 개별적으로 지정해야 합니다.
가공 방향 지정
부품의 기능성을 끌어내기 위해서는 기호 오른쪽 아래에 보조 기호를 붙여 「가공 방향」을 지정하는 것이 중요합니다. 축의 회전 방향이나 씰의 마찰 방향에 따라 가공 눈이 어떻게 형성되는지는 마찰 저항과 기밀성에 직접적인 영향을 미칩니다.
구체적으로는, 근선이 평행이면 「=」, 직각이면 「⊥」, 방사형이면 「R」과 같은 기호를 함께 표기합니다. 특히 유출을 방지해야 하는 유압 부품의 씰 면 등에서는 가공 눈의 방향이 성능의 핵심이 되므로, 수치뿐만 아니라 눈의 지시까지 철저히 해야 합니다.
기호를 작성하는 위치 및 방향 규칙
표면 거칠기 기호를 기입할 때는 배치 위치와 방향에 관한 도면상의 규칙을 준수해야 합니다. 지시 대상의 측면을 명확히 하고, 가공 현장에서의 오독으로 인한 재작업을 방지해야 하기 때문입니다.
원칙적으로 기호는 대상의 외형선 위에, 혹은 그 연장선인 치수 보조선 위에 배치하고, 도면의 「아래 또는 오른쪽」에서 (문자와 같은 방향으로) 읽을 수 있는 방향으로 그립니다.
또한 부품 전체에 공통의 거칠기를 적용하는 경우는 도면 프레임의 표제란 부근이나 주석란에 정리하여 나타내는 것이 일반적입니다. 올바른 배치 규칙을 지키는 것은 설계자의 의도를 정확하게 전달하기 위한 기본 매너라고 할 수 있습니다.
가공 방법과 비용 밸런스의 사고방식
설계에서 기능을 최소 비용으로 구현하려면, 거칠기와 가공 비용의 관계를 이해하고 있어야 합니다. 여기서는 가공 방법별 한계와 비용 균형의 요점을 설명합니다.
가공법별 한계 거칠기(기준)
각 작업기계가 강점으로 삼는 한계 거칠기의 파악은 비용 설계의 기본입니다. 무리한 정밀도 지정은 공정을 늘리고 비용 증가를 초래할 수 있습니다.
예를 들어, 선반이나 프라이스와 같은 절삭에서는 Ra 1.6이 현실적인 한계이지만, 더 높은 정밀도의 Ra 0.2~1.6을 목표로 한다면 연삭 가공이 효과적입니다. 또한, 거울면과 같은 초정밀 마감이 필요할 경우 Ra 0.2 이하를 구현할 수 있는 랩·버프 가공을 선택합니다.
가공 방법별 능력과 비용의 상관관계를 이해하고 적절한 거칠기를 지정하는 것이 품질과 경제성을 동시에 달성하는 핵심입니다.
치수 공차가 엄격한 부분은 거칠기도 세밀하게 지정한다
높은 정밀도가 요구되는 맞춤 부위 등 치수 공차가 엄격한 부분에는, 그에 연동하여 미세한 표면 거칠기를 지정해야 합니다. 표면이 거친 상태에서 정밀한 치수 공차를 잡아도 마찰에 의해 표면 돌기가 빨리 마모되어 곧 설계대로 치수가 벗어나게 됩니다.
일반적으로, 엄격한 공차를 지정하는 측면에서는 Ra 1.6 이하의 부드러운 지시를 함께 적용하는 것이 원칙입니다. 치수 정밀도를 오래 유지하고 부품의 신뢰성을 확보하려면, 공차와 거칠기의 균형을 고려한 설계 감각이 필수적입니다.
과잉 품질은 비용 상승 요인
필요 이상으로 거친 거칠기를 지정하는 과잉 품질은 제조 원가를 불필요하게 끌어올리는 요인입니다. 표면 거칠기를 한 단계 더 미세하게 할 뿐만 아니라, 가공 시간이 지수적으로 증가하고 전용 지그와 검사 비용까지 늘어납니다.
기능과 무관한 탈출부나 외곽까지 Ra 1.6을 지정하면, 원래 필요 없는 비용이 발생합니다. 「접동 부위와 씰 면은 엄격히, 그 외는 거친 상태(Ra 12.5 등)로 유지한다」는 식의 명확한 구분이 있는 설계가 바로 품질과 이익을 동시에 달성하는 전문가의 일이라고 할 수 있습니다.