대부분의 설계자들은 우선 도면을 완성한 후 견적을 요청하고 그 답변을 토대로 다음 스텝을 진행합니다. 하지만 경우에 따라 견적 답변을 기다리는 동안 설계 변경이 발생하기도 하고 재견적이 필요할 수 있습니다. 혹은 견적 답변을 받아보니 비용이 초과되어 다시 설계해야 하는 과정을 거치기도... (2026/07/10)
제조업의 업무 효율화는 각 부문에서 발생하는 보틀넥을 정확하게 파악하는 것부터 시작합니다. 설계, 생산기술, 구매, 제조 각 부문별 보틀넥으로 인해 견적 취득부터 부품을 배송 받기까지 리드 타임이 길어지거나 비용 증가로 이어지기도 합니다. 이번 기사에서는 한국미스미의 기계 부품 조달 AI 플랫폼 「meviy(메비)」가... (2026/07/09)
표면 거칠기는 가공 부품 표면의 미세한 요철 상태를 수치화·기호화한 지표입니다. 제품 품질을 좌우하는 설계 요소이지만, 규격 개정에 따라 기호가 혼재하거나 Ra(수학 평균 거칠기)와 Rz(최대 높이 거칠기)를 구분해 사용하는 등 실무상 판단이 어려운 경우도 있습니다. 이번 내용에서는 표면 거칠기의 기본 개념부터... (2026/03/24)
기하 공차란 부품의 형상·위치·자세의 편차를 관리하고, 설계대로 기능을 확실히 발휘하도록 하는 개념입니다. 치수 공차만으로는 전달하기 어려운 직각도·평면도·위치 오차 등 정밀도 요구를 명확히 할 수 있어, 조립 불량이나 성능 저하를 방지하는 효과가 있습니다. 이번 내용에서는 기하 공차의 기본 개념부터 대표적인 기호,... (2026/03/20)
직경 기호 「Ø(파이)」는 원의 직경을 나타내기 위해 도면에서 사용되는 치수 보조 기호입니다. 정확한 도면을 작성하고 의도를 올바르게 전달하려면 사용법을 이해하고 있어야 합니다. 다만, 반경 기호 「R」과의 차이나 PC·CAD에서의 입력 방법 등, 올바르게 운용하기 위해서는 몇 가지 지식이 필요합니다. 본 기사에서는... (2026/02/20)
설계나 조달에 종사하고 있다고 듣는 「밀 시트」에 대해서, 「구체적으로 어떤 정보가 실려 있어?」 「재료 증명서와는 무엇이 다른가?」라고 하는 의문을 안고 있는 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는, 밀시트의 정의 및 역할이나 기재 내용의 구체적인 견해, 자연스러운 취득 방법에 대해 해설합니다. 설계자로서... (2025/12/22)
베어링은 동력기계에 의해 발생한 회전운동을 원활하게 전달하기 위해 필수적인 부품으로 다양한 기기에서 이용되고 있습니다. 베어링을 장착할 때의 축이나 하우징은 규격에 따라 지정된 「끼움 치수」로 가공할 필요가 있으며, 높은 가공 정밀도와 지식·숙련 스킬이 필요합니다. 이 기사에서는 베어링을 장착할 때의 끼움 공차와... (2024/12/05)
와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
2D CAD와 3D CAD로 설계의 용이성에 차이는 있습니까? 드래프터에 의한 직접 그린 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가까이 실현되고 있지만 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 2D CAD는 그리기 도구이고 3D CAD는 설계 도구라는 큰... (2024/10/25)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어 2D 설계보다 3D 설계가 표준화를 진행하기 쉬워지고 있습니다. 그러나 표준화는 개성이 없는 설계를 조장하기 쉬운 측면도 있으므로 균형 있게 도입하는 것이 중요합니다. 목차 설계의 표준화란? 표준화의 장점이란? ①설계의 신뢰성을 높인다 ②호환성을... (2024/10/24)
도면의 역할은 부품 형상을 표현하는 것 외에도 부품의 설계나 수배에 있어서 중요한 설계 전달 수단으로서 이용되고 있습니다. 3차원 단독 도면의 치환이 좀처럼 진행되지 않은 것과 도면이 많이 이용되고 있는 것을 뒷받침하고 있습니다. 이 기사에서는 회사에서 유통되는 정보를 공유하는 데 활용되는... (2024/10/22)
도면은 설계의 최종 결과물로 매일 증가합니다. 또한 도면은 설계, 생산기술, 구매, 제조, 품질관리 등 각 부문에서 정보 공유 수단으로도 사용되고 있기에 사내에서 매우 중요한 위치가 되어 있어 그 관리는 완벽해야 합니다. 도면 관리 방법과 주의해야 할 점에 대해 설명합니다. 목차... (2024/10/22)
판금 부품 은, 전개 형상을 소재로부터 레이저 컷 등으로 자르고, 절곡선으로 접어서 제조 됩니다. 일반적인 기계 가공 부품과 다른 설계 노하우가 필요합니다. 판금 부품의 형태와 3D CAD에 의한 중첩 방법에 대해 설명합니다. 목차 판금 부품의 두 가지 형태 중첩 설계... (2024/10/22)
3D CAD의 성능은 극적으로 향상되었으며 모델링 할 수없는 모양이 없다고합니다. 설계 툴로서는 당연한 일입니다만, 3D CAD에도 작성할 수 없는 부품 형상이 존재해, 설계자를 곤란하게 합니다. 목차 간단한 부품을 모델링할 수 없음 모델링할 수 없는 원인은 비다양체 비다양체로 인한 오류 메시지... (2024/10/18)
도면은 부품이나 제품을 만들 때 빼놓을 수 없는 것입니다. 도면의 품질에 따라 최종 부품과 최종 제품의 품질이 결정되므로 많은 기업이 도면의 품질을 높이고 싶습니다. 좋은 도면, 즉 보면 누구나 같은 것을 제조할 수 있고, 제조 후의 검사도 하기 쉬운 도면을... (2024/10/18)
신규 제품을 개발하는 경우에는 표준 부품과 신규 부품을 설계하지만 기존 부품을 개조하여 대응할 수도 있습니다. 이러한 경우를 특별 주문품 또는 추가 가공품이라고 하며, 일시적으로는 편리하게 사용할 수 있습니다. 그러나 영구적으로 이용하는 경우에는 관리 운용을 게을리하지 않으면 트러블의 원인이 되어 버립니다.... (2024/10/18)
도면의 외형도가 같아도 치수의 기입 방법이 다르므로 가공 난이도가 변화합니다. 가공 난이도는 가공 공수, 불량률, 궁극적으로 가격에 영향을 미칩니다. 따라서 설계자는 비용 의식도 가지고 도면을 그려야 합니다. 목차 가공 방법을 지시할 수 있는 도면 치수 홀 치수 및 가공 난이도... (2024/10/17)
오랜 세월 계속되는 도면 문화에 3차원이 더해져 제품 개발 프로세스는 크게 진화했습니다. 설계의 성과물로서 도면은 널리 인정되고 있지만, 3D CAD 데이터의 취급은 모호해지므로 업무의 효율화가 진행되지 않는 경우도 있습니다. 목차 도면과 3D CAD 데이터의 관계란? 3차원화에서는 도면이 불필요한가? 3D CAD... (2024/10/17)
3D CAD의 역사는 30년에 걸쳐, 현재는 많은 설계자가 모델링과 어셈블리, CAE(구조 해석)와 같은 평상시 사용의 도구로서 이용하고 있습니다. 그러나 3D CAD는 설계 프로세스 지원 도구로 진화하고 있습니다. 이번에는 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 정보를 소개합니다. 목차 3D CAD란? 3D... (2024/10/15)
3D 기계 설계에서는 기본적인 강도 계산을 합니다만, 아무래도 강도 부족으로 인한 결함은 없어지지 않습니다. 개별 부품의 강도를 완벽하게 계산하지 않는 이유입니다. 그러나 설계자가 계산을 잊은 것은 아니며 계산할 수 없었습니다. 그 대책으로서 3D CAD를 사용하면 부품의 강도를 의식한 기계 설계를... (2024/10/15)
고객으로부터 보다 선정되고 회사의 이익을 높이기 위해서는 제품의 가격은 가능한 한 저렴하게 유지하고 싶습니다. 싼 재료를 찾거나 싸게 가공해 주는 업자를 찾는 것도 중요합니다만, 여기에서는 설계로 할 수 있는 비용 절감의 기본을 소개합니다. 목차 부품 형상을 설계할 때 조심 조립... (2024/10/15)
평상시의 업무로 부품표를 작성하는 것이 많다고 생각합니다. 다만 부품표가 가지는 중요한 역할이나, 구도, 유닛 도면과의 관련성 등을 깊이 생각한 적은 있을까요? 실은 부품표 는 제조업의 업무의 근간이라 할 수 있는 중요한 것입니다. 또한 PLM과 같은 제품 개발 전체를 관리하는 시스템에서도... (2024/10/15)
기계는 크기와 모양 모두 다양한 부품을 결합하여 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품끼리의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해 설명합니다. 목차 복수 부품의 조합에는 위치 정밀도가 필요 위치 정밀도가 중요한 이유 위치 정밀도를 높이는 방법 정리... (2024/10/15)
제품 개발 과정에서 도면의 드로잉은 매우 큰 이벤트가 됩니다. 출도와 관련된 부대 업무도 다수 존재하고 단번에 개발 프로세스 종반으로 나아갑니다. 드로잉의 중요성이나 종류 등에 대해 설명합니다. 목차 드로잉 개요 도로잉의 종류 3차원 모델의 드로잉 드로잉 개요 드로잉이란 제조에 필요한 도면... (2024/10/15)