2D CAD와 3D CAD로 설계의 용이성에 차이는 있습니까? 드래프터에 의한 직접 그린 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가까이 실현되고 있지만 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 2D CAD는 그리기 도구이고 3D CAD는 설계 도구라는 큰... (2024/10/25)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어 2D 설계보다 3D 설계가 표준화를 진행하기 쉬워지고 있습니다. 그러나 표준화는 개성이 없는 설계를 조장하기 쉬운 측면도 있으므로 균형 있게 도입하는 것이 중요합니다. 목차 설계의 표준화란? 표준화의 장점이란? ①설계의 신뢰성을 높인다 ②호환성을... (2024/10/24)
판금 부품 은, 전개 형상을 소재로부터 레이저 컷 등으로 자르고, 절곡선으로 접어서 제조 됩니다. 일반적인 기계 가공 부품과 다른 설계 노하우가 필요합니다. 판금 부품의 형태와 3D CAD에 의한 중첩 방법에 대해 설명합니다. 목차 판금 부품의 두 가지 형태 중첩 설계... (2024/10/22)
3D CAD의 성능은 극적으로 향상되었으며 모델링 할 수없는 모양이 없다고합니다. 설계 툴로서는 당연한 일입니다만, 3D CAD에도 작성할 수 없는 부품 형상이 존재해, 설계자를 곤란하게 합니다. 목차 간단한 부품을 모델링할 수 없음 모델링할 수 없는 원인은 비다양체 비다양체로 인한 오류 메시지... (2024/10/18)
신규 제품을 개발하는 경우에는 표준 부품과 신규 부품을 설계하지만 기존 부품을 개조하여 대응할 수도 있습니다. 이러한 경우를 특별 주문품 또는 추가 가공품이라고 하며, 일시적으로는 편리하게 사용할 수 있습니다. 그러나 영구적으로 이용하는 경우에는 관리 운용을 게을리하지 않으면 트러블의 원인이 되어 버립니다.... (2024/10/18)
오랜 세월 계속되는 도면 문화에 3차원이 더해져 제품 개발 프로세스는 크게 진화했습니다. 설계의 성과물로서 도면은 널리 인정되고 있지만, 3D CAD 데이터의 취급은 모호해지므로 업무의 효율화가 진행되지 않는 경우도 있습니다. 목차 도면과 3D CAD 데이터의 관계란? 3차원화에서는 도면이 불필요한가? 3D CAD... (2024/10/17)
3D CAD의 역사는 30년에 걸쳐, 현재는 많은 설계자가 모델링과 어셈블리, CAE(구조 해석)와 같은 평상시 사용의 도구로서 이용하고 있습니다. 그러나 3D CAD는 설계 프로세스 지원 도구로 진화하고 있습니다. 이번에는 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 정보를 소개합니다. 목차 3D CAD란? 3D... (2024/10/15)
기계 설계나 기구 설계에서는 3D CAD를 도입하고 있어도 구상 설계를 2D CAD로 실시하고 있는 설계자는 많은 것이 아닐까요. 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 3차원 설계 수법으로 풀 3차원 설계를 목표로 합시다. 목차 기계 설계에서의 구상 설계란? 3D CAD에서 구상... (2024/10/14)
공작 기계의 베팅 등에 이용되는 주물 부품은 모래형 등에 녹은 주철을 흘려 넣어 제조하기 때문에 기계 가공 부품과는 다른 가공도가 필요합니다. 3D 모델을 사용한 가공 지시의 포인트 등에 대해 설명합니다. 목차 주물 부품의 두 가지 형태 3D 모델의 가공도 3D... (2024/10/14)
3D CAD는 설계자의 툴이라는 고정 관념을 갖고 있진 않나요? 실은 생산 기술 부문과 같이 설계 이외의 부문에서도 3D CAD를 이용하여 업무를 효율화할 수 있습니다. 또한 설계, 생산 기술, 제조, 공사용 기계 등의 부문간에 정보의 공유화를 통해 제품 개발 프로세스를 가속화... (2022/09/01)
3D CAD의 역사는 30년에 이르며, 현재는 수많은 설계자가 모델링과 어셈블리, CAE(구조 해석 등)와 같은 일반 사용 도구로 이용하고 있습니다. 그러나 3D CAD는 설계 프로세스 지원 툴로 진화하고 있습니다. 이번에는 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 정보를 소개하겠습니다. 3D CAD의 정의... (2022/09/01)
신규 제품을 개발할 경우 표준 부품과 신규 부품을 설계하는데 기존의 부품을 개조하여 대응할 수도 있습니다. 이는 특별 주문품이나 추가 가공품이라 하며 일시적으로는 편리하게 이용할 수 있습니다. 그러나 항구적으로 이용할 경우, 관리 운용을 게을리하면 문제의 원인이 됩니다. 이 기사에서는 3D CAD로... (2022/09/01)
3차원 단독도를 이용하여 무도면 시스템을 검토 중인 제조업은 많지만, 실제로 무도면 시스템을 달성하는 회사는 그리 많지 않습니다. 반면, 3D CAD를 활용하여 완전 무도면 시스템을 달성한 회사도 있습니다. 3D CAD를 활용한 무도면 시스템에 적합한 제품과 그렇지 않은 제품에 대해 설명하겠습니다. 무도면... (2022/09/01)
기계 설계나 기구 설계에서는 3D CAD를 도입해도, 구상 설계는 2D CAD로 하는 설계자가 많지 않은가요? 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 3차원 설계 기법으로 풀 3차원 설계를 목표로 도전해봅시다. 기계 설계에 있어서 구상 설계란? 제로 상태에서 설계 사양을 만족 시키는... (2022/09/01)
부품이나 제품의 제조 가공에 도면을 빼놓을 수 없는데, 최근에 도면은 CAD라 불리는 PC 소프트웨어를 사용해 그리게 되었습니다. 그런데 이 CAD에는 도면 작성 이외에도 활용하는 방법이 있다는 사실을 알고 계신가요? 이번에는 CAD가 어떻게 이용되고 있는지, 다양한 활용 방법에 대해 해설하겠습니다. CAD의... (2022/09/01)
2D CAD와 3D CAD는 설계의 편리함에 차이가 있을까요? 드래프터에 의한 수작업 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가깝게 실현됐지만, 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 가장 큰 이유는 2D CAD는 도면 작성 툴이고, 3D CAD는 설계... (2022/09/01)
3D CAD의 결점으로 2D 도면 작성을 꼽을 수 있습니다. 그래서 2D CAD로 데이터를 보내 도면을 작성하는 설계자도 많습니다. 그러나 3D CAD의 2D 도면 작성 기능은 크게 진화하고 있습니다. 3D CAD에서의 2D 도면 작성 준비 도면 작성의 효율화에는 사전 준비가 중요합니다.... (2022/09/01)
3D CAD의 성능은 빠르게 향상되어 모델링이 불가능한 형상이 없다고 합니다. 설계 툴로는 당연한 말이지만, 3D CAD에도 작성이 불가능한 부품 형상이 존재하여 설계자를 고민에 빠지게 합니다. 간단한 부품인데 모델링이 불가능 왼쪽 그림의 클립 부품은 많이 사용되는 간단한 부품이지만 3D CAD에서는... (2022/09/01)
3D CAD에는 기계 가공을 예상한 각종 기능이 탑재되어 있습니다. 이들 기능을 제대로 사용하면 가공성이 뛰어난 부품을 설계할 수 있습니다. 기계 가공 부품과 수지 성형 부품에서의 모델링의 차이 3D CAD에서의 모델링으로는 다양한 방법으로 부품을 작성할 수 있지만, 부품이 기계 가공으로 제조되는지,... (2022/09/01)
설계의 최종 성과물로 도면이 출도 되는 동시에 부품표도 작성됩니다. 2D CAD의 경우, 조립 도면과 부품의 관련성이 없어 설계자가 직접 부품표를 작성해야 합니다. 또한, 수동으로 작성하기 때문에 잘못 기재할 가능성이 있으며 실수가 발생하면 구매 부문을 비롯한 관련 부서에까지 영향을 미치게 됩니다.... (2022/09/01)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어, 2D 설계보다 3D 설계가 더 표준화를 추진하기 수월합니다. 그러나 표준화는 천편일률적인 설계를 조장할 수 있다는 면도 있어 균형을 갖추는 것이 중요합니다. 설계의 표준화란? 일상적인 설계에서는 각종 다양한 부품이 신규로 설계되어 구매... (2022/09/01)
3D CAD에서 설계·작성되는 3D 데이터는 디지털 프로토타입이라 하며, 실제로 부품의 시제작품을 만들지 않아도 PC 내에서 조립 검증할 수 있습니다. 3D CAD에서는 단순히 조립도(어셈블리)를 작성하는 것 뿐만 아니라 조립을 의식한 설계가 중요합니다. 조립도(어셈블리) 내에서 부품을 설계한다 3D CAD에서의 모델링은 부품 파일에서... (2022/09/01)
오랫동안 이어진 도면 문화에 3차원이 더해지면서 제품 개발 프로세스는 크게 진화했습니다. 설계의 성과물로서 도면은 널리 알려져 있지만 3D CAD 데이터 취급에 대해서는 그렇지 못해 업무의 효율화가 잘 이루어지지 않는 경우도 있습니다. 도면과 3D CAD 데이터의 관계란? 도면은 3D CAD 초창기... (2022/09/01)
최근 제조업의 문제로, 신입사원 설계자들의 스킬 저하가 있습니다. 이전에는 사제 관계로 선배 설계자가 많은 시간을 들여 후배 설계자를 키워냈지만, 현재의 제조업은 항상 단납기가 요구되어 교육의 기회를 빼앗아, 신입사원 설계자들의 스킬 저하의 원인이 되고 있습니다. 3D에 의한 설계 노하우의 디지털화에 대해... (2022/09/01)