동력을 이용하는 기계에서는 모터나 엔진과 같이 회전에 의한 동력이 많이 사용됩니다. 이러한 회전 운동에 필수적인 것은 축과 베어링과 같은 기계 요소입니다. 이번에는 기계 설계에서도 특히 기초로 취급되는 기계 요소 '축, 베어링, 키, 핀'에 대해 설명합니다. 목차 동력의 중심, 축 축을... (2024/10/15)
가공 가능한 공차는 절삭, 판금, 선반 등의 가공 방법에 따라 달라집니다. 설계, 가공, 자재의 담당자는, 각 가공법에 의해 가공 가능한 공차의 기준에 대해 지식으로서 가지고 두어 손해는 없습니다. 이번에는 주된 3개의 가공법 별로 가공 가능한 공차를 소개합니다. 목차 수지의 가공... (2024/10/14)
90년대의 일반적인 도면에는 기하 공차의 기재는 많지 않았지만, 최근의 도면은 기하 공차가 매우 많이 사용되게 되었습니다. 그 배경에는 부품을 해외(아시아 등)에 수배하는 경우가 많아진 것과 밀접한 관계가 있습니다. 기하 공차란 무엇인지, 해외 생산을 받아 어떻게 복잡해지고 있는 지에 대해 설명합니다.... (2024/10/14)
일반 공차는 보통 공차라고도 하며 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차입니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정합니다만, 모든 치수에 공차가 붙어 있으면 매우 읽기 어려운 도면이 되어 버립니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 쉽게 읽을 수 있어 중요한 치수를 정확하게... (2024/10/14)
기계나 부품을 설계할 때는 부품의 강도를 고려해야 합니다. 강도라고 하면 왠지 「강도」라고 하는 이미지입니다만, 설계에 있어서는 명확한 정의가 있습니다. 이번은 설계에 있어서의 「강도」에 대해 해설합니다. 목차 강도 설계에 필요한 힘의 종류 응력, 강성의 정의 안전율의 정의 강도 설계에 필요한 힘의... (2024/10/14)
기하 공차를 지정하는 이유는 무엇입니까? 또한 기하 공차를 지정하고 있는 도면과 지정하지 않은 도면에서는 구체적으로 어떤 차이가 있는 것일까요? 국내 제조업에서는 중요시되어 오지 않았던 기하 공차가 최근 몇 년 동안 중요한 위치가 되어 가공 도면에는 많은 기하 공차가 지정되게 되었습니다.... (2024/10/07)
어떤 제품을 만들 때는 만드는 타이밍이나 개수 등 다양한 요소를 검토할 필요가 있습니다. 이 중, 만드는 타이밍을 나타내는 용어가 수주 생산과 예상 생산입니다. 이번 기사에서는 수주 생산과 예상 생산의 개요, 종류, 특징, 각각 어떤 제품의 제조에 적합한지 등을 해설합니다. 수주... (2024/06/19)
도면의 치수 공차는 예로부터 자주 들어온 말이지만, 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 이에 따라「치수 공차」도 정식으로 「사이즈 공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이렇게 불리지 않는 게 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위하여 치수 공차라는 호칭을 사용하겠습니다. 치수 공차란? 도면의 치수 공차란 도면에서의 가공... (2022/09/01)
가공 가능한 공차는 절삭이나 판금, 선반 등의 기계 가공 방법에 따라 다릅니다. 설계, 가공, 자재 담당자는 각 가공법에 따라 가공이 가능한 공차의 기준에 대한 지식을 갖춰야 합니다. 이번에는 주요 3가지 가공법별로 가공이 가능한 공차를 소개하겠습니다. 수지의 가공 가능한 공차 수지의... (2022/09/01)
QC(퀄리티 컨트롤)란 품질 관리를 의미하며, 서비스나 제품의 퀄리티(품질)를 유지하여 개선·향상시키기 위해 이용되는 기법입니다. 특히 제조업에 종사하는 사람이라면「QC」라는 말을 자주 들었을 겁니다. 이번에는 QC의 기법 등에 대하여 소개하겠습니다. QC(퀄리티 컨트롤)란 품질 관리 기법 QC - 품질 관리라 하면, 제조업에서의 출하 전... (2022/09/01)
일반 공차는 보통 공차라고도 하며, 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차를 말합니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정하는데, 모든 치수에 공차가 붙게 되면 매우 알기 어려운 도면이 되고 맙니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 알기 쉬워 중요 치수를 정확하게 구분할... (2022/09/01)
3D CAD 보급에 따라 기존의 2D CAD를 이용한 기계 설계에서 3D 설계로 이행되고 있습니다. 그러나 설계자의 부담이 줄어들지 않고 설계 시간이 길어지는 경우도 있습니다. 기계 설계에 있어서의 2D 설계와 3D 설계의 차이 및 3D 설계를 사용하는 장점 등에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
기계는 다양한 기능을 가진 부품을 조합해 만듭니다. 기계를 구성하는 부품을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계에서는 각각의 기계 요소에 대한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 이번에는 기계 요소 중에서도 특히 힘 전달에 사용되는「기어, 체인, 벨트」에 대하여 기능이나 종류 등에 대해 해설하겠습니다.... (2022/09/01)
90년대의 일반적인 도면에는 기하 공차는 그다지 많이 기재되어 있지 않았지만, 최근의 도면은 기하 공차가 상당히 많이 이용되게 되었습니다. 그 배경에는 부품을 해외(아시아 등)에서 주문하는 경우가 많아진 것과 밀접한 관계가 있습니다. 기하 공차란 무엇인가, 해외 생산으로 어떻게 복잡화되고 있는지에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
템플릿 설계를 지그 설계에서도 응용할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 조립 지그나 가공용 지그 등은 기본 구성이 유사한 경우가 많습니다. 그러나 워크 형상이나 치수가 미묘하게 달라도 도면을 새롭게 그려야 하기 때문에 효율화나 표준화를 도모하기 어렵습니다. 현재는 3D CAD가 보급된 덕분에... (2022/09/01)
도면은 부품이나 제품을 만들 때 빼놓을 수 없는 것입니다. 도면의 품질에 따라 최종 부품이나 최종 제품의 품질이 결정되므로 수많은 기업은 도면의 품질을 높이려고 합니다. 좋은 도면, 즉 보면 누구나 동일한 것을 제조할 수 있고 제조 후 검사도 쉬운 도면을 그리려면... (2022/09/01)
도면은 설계의 최종 성과물로 날마다 증가해 갑니다. 그리고 도면은 설계, 생산 기술, 구매, 제조, 품질 관리 등의 각 부서에서 정보 공유 수단으로도 사용되므로 사내에서 가장 중요한 위치에 있으며 그 관리도 완벽해야 합니다. 도면 관리 방법이나 주의해야 할 포인트에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
기계나 부품을 설계할 때에는 요구되는 성능이나 강도를 만족하도록 다양한 계산이나 검증을 거듭해 설계합니다. 그러나 만약 그 과정에서 오류가 생겨 실수가 발견되면 어떻게 해야 할까요. 발생해선 안 되겠지만, 만일의 경우를 위해 설계 실수 대응 방법과 방지에 대해 사전에 확인해 두는 것이... (2022/09/01)
홀을 가공할 경우, 그 용도에 따라 고정밀도 가공이 필요합니다. JIS에서는 홀과 축에 대하여 고정밀도 치수를 규정하기 위한 「맞춤 공차」가 있는데, 매우 세분화되어 있어 익숙하지 않으면 이용하기 어렵습니다. 정밀도 홀이란 정밀도 홀이란 미크론 단위의 치수 정밀도를 가진 홀로, 다양한 용도로 이용됩니다.... (2022/09/01)
형번이나 부품 번호는 부품표, 도면, 주문서 등 수많은 용도로 이용되어 번호 없이 업무가 불가능할 정도로 중요합니다. 형번과 부품 번호의 차이 형번은 제품이나 유닛에 붙는 이름입니다. 예를 들어, 모터나 펌프 등과 같이 부품을 조립해 만든 어셈블리 등이 있습니다. 그리고 같은 기계라도... (2022/09/01)
맞춤이란 막대기를 홀에 끼워맞출 때 적용되는 특별한 공차를 말합니다. 기계 가공에서 5mm의 막대기를 깎으려 해도 정확히 5mm가 되진 않습니다. 가공에는 오차가 있는데, 허용할 수 있는 오차의 범위를 공차라 합니다. 이번에는 막대기(축)와 홀에 관한 공차, 맞춤에 대해 소개하겠습니다. 맞춤 공차란 홀과... (2022/09/01)
고객으로부터 더 많이 선택 받고 회사의 이익을 올리기 위해서는 제품의 가격은 가능한 저렴하도록 해야 합니다. 저렴한 재료를 찾거나 저렴하게 가공해 주는 업자를 찾는 것도 중요하지만 여기에서는 설계로 할 수 있는 비용 절감의 기본에 대해서 소개하겠습니다. 부품 형상을 설계할 때 주의해야... (2022/09/01)
절삭 가공이란 금속 등의 재료에서 불필요한 부분을 깎아내는 기계 가공입니다. 자른다고 해도 근본이 되는 것을 2개로 나누듯이 자르는 것이 아니라 사과 껍질을 벗기는 것처럼 표면에서 조금씩 깎아내는 것을 상상하면 됩니다. 커터의 형상이나 사용 방법에 따라 가공이 가능한 형상이 다르므로 기계나... (2022/09/01)
기계는 다양한 부품으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 나사나 스프링, 기어와 같이 공통된 이름이 붙은 것을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계를 하기 위해서는 기계 요소의 기능이나 강도에 관한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 따라서 이번에는 기계 요소 중에서「나사」와 「볼트」의 기능에 대해서... (2022/09/01)