절삭 가공은 대표적인 기계 가공 방법 중 하나로 주로 금속을 커터로 자르거나 깎는 가공을 말합니다. 연필 깎기나 목재를 깎는 것을 연상하면 이해하기 쉽습니다. 이 글에서는 절삭 가공의 종류와 절삭 가공으로 제작할 수 있는 부품을 소개해 드리겠습니다. 그리고 절삭 가공에 흔히... (2026/07/08)
3D 프린터는 다양한 형상을 만들 수 있는 새로운 가공기로서 최근 활용의 장이 늘어나고 있는 기계입니다. 그러나 단점도 있고, 부적절한 가공도 있습니다. 어떤 경우에 3D프린터를 활용하고 어떤 경우에 기존과 같은 가공을 하는 편이 좋을까요? 여기에서는 3D 프린터의 특징과 절삭 가공과의 차이에... (2026/05/11)
선반 가공이란 재료를 깎아 원하는 형태를 구현하는 가공 방법으로, 절삭 가공에 속합니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합함으로써 복잡한 형상을 구현할 수 있는 선반 가공에 대해, 그 특징과 가공 절차 등을 소개합니다. 목차 선반 가공의 정의 선반의 기본 가공 방법 선반... (2026/02/25)
플라스틱이라고도 불리는 수지 제품은 가볍고 튼튼하며 대량 생산이 용이해 일상용품, 전자기기, 기계 커버 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 이번에는 수지 제품을 만드는 방법 중 흔히 사용되는 사출 성형에 대해 소개합니다. 목차 사출 성형의 정의 사출 성형의 기본 공정 사출 성형의 장점과... (2026/02/04)
부품 설계의 현장에서 자주 듣는 「흑피재」는, 비용 절감이나 가공성에 있어서 장점을 숨기고 있습니다. 한편, 연마재와의 구분으로 고민하는 설계자도 적지 않을 것입니다. 이번 내용에서는, 흑피의 기본적인 지식으로부터, 장점·단점이나 구체적인 용도, 후처리에 빠뜨릴 수 없는 제거 방법까지 해설합니다. 흑피의 특성이나 연재와의 차이를... (2025/12/29)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2025/08/07)
비용 절감은 제품의 경쟁력 강화와 고객 만족도 향상을 위해서는 빼놓을 수 없는 과제입니다. 그렇기 때문에 설계자는 많은 비용 절감 아이디어를 저장해 두어야 합니다. 이 기사에서는 기계 부품이나 케이스로서 많이 이용되고 있는 판금 부품에 대해, 설계 단계부터 할 수 있는 궁리를... (2025/03/05)
드릴링 머신은 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있습니다.구조도 단순하고 드릴로 홀을 뚫기만 하는 기계이지만, 능숙하게 가공하는 데는 요령이 필요한 경우가 있습니다. 목차 가공 요령 1 : 받침 홈과 펀치의 사용법 가공 요령 2: 큰 홀은 단계적으로 가공할 것 가공... (2024/10/07)
IT기술의 진보에 따라 제조업의 현장에서도 업무의 효율화를 목표로 IT화와 자동화가 진행되고 있습니다. 그 중에서도 가공 작업 자체를 자동화하는 방법이 「CNC(컴퓨터 수치 제어)」입니다. CNC를 탑재한 공작 기계는 「CNC 공작 기계」라고 불리며, 산업용 부품 제조 등에 활용되고 있습니다. 안정적인 품질의 제품을 대량... (2024/08/14)
6면 밀링이란 블록재의 상하 및 4측면 모두에 밀링 가공을 실시하는 것을 의미합니다. 6면 밀링이 끝나 있는 소재는 기준면이 되어 있으며, 면 정밀도도 나와 있는 소재이며, 높은 정밀도가 요구되는 가공 등에 사용됩니다. 여기에서는 6면 밀링이 요구되는 이유와 6면 밀링에서 중요로 하는... (2024/08/07)
디버링은 제품이나 부품에 발생한 버를 제거하고 품질을 향상 시키거나 사용 중에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 만들어지는 추가 가공입니다. 여기에서는 버의 발생 요인이나 디버링 방법, 버를 발생하기 않게 하는 가공 등에 대해 설명합니다. 목차 버의 정의 디버링의 목적 디버링의 주요... (2024/08/06)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아내는 것으로 목적의 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 실현할 수 있는 선반 가공에 대해 그 특징이나 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)의 정의 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다.... (2024/07/24)
전단 절단은 재료를 잘라내는 절단 가공 중 하나입니다. 금속 가공을 비롯하여 종이나 수지 등 폭넓게 이용되고 있습니다. 여기에서는 전단 절단의 특징과 종류에 대하여 해설합니다. 전단 절단의 정의 전단 절단이란 전단 가공 중 한가지 시어(영: shear) 절단이란 평행날을 이용한 전단 가공을... (2022/09/01)
선반은 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있는 기계입니다. 물레와 같이 봉재를 회전시키면서 바이트라는 커터로 직경부를 가공합니다. 선반을 이용한 가공은 숙련자와 초심자의 마감에 차이가 나기 쉽고 그만큼 능숙하게 가공하려면 요령이 있어야 합니다. 가공 요령: 소재를 척에 장착한다 선반에는 봉재를 고정하기... (2022/09/01)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아냄으로써 원하는 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 제작할 수 있는 선반 가공에 대한 특징과 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)이란? 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다. 절삭 가공에는 이외에... (2022/09/01)
연삭 가공이란 숫돌을 사용하여 공작물을 깎는 가공법입니다. 고속 회전하는 숫돌을 공작물에 눌러 대고 공작물 표면을 조금씩 깎아냅니다. 절삭 가공 등의 최종 마감으로 사용되는 점도 특징입니다. 이번에는 연삭 가공의 종류, 장점과 단점, 다른 가공 방법과의 차이 및 가공 시 발생하기 쉬운... (2022/09/01)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2022/09/01)
머시닝 가공은 재료의 가공을 프로그램을 토대로 자동으로 실시하는 가공으로 이러한 가공이 가능한 기계를 머시닝 센터라고 합니다. 이번에는 머시닝 센터를 이용한 머시닝 가공의 특징과 가공 공정 등을 소개합니다. 머시닝 가공의 정의 머시닝 가공은 머시닝 센터라는 가공 기계를 이용한 절삭 가공의 일종입니다.... (2022/09/01)
방전 가공은 제거 가공이면서 절삭 가공이나 연삭 가공 등과는 색다른 다른 가공 방법으로 기계 에너지가 아닌 열에너지를 사용하는 가공법입니다. 시간은 걸리지만 전기를 통하는 소재라면 무엇이든 가공할 수 있는 편리한 방법입니다. 이번에는 방전 가공의 원리와 종류, 장점과 단점, 그리고 이름이 비슷한... (2022/09/01)
3D CAD가 보급되면서 그 고도의 모델링 성능이 실제 부품 가공을 어렵게 하는 원인이 되는 경우가 많습니다. 설계자가 손쉽게 모델링한 형상이 가공 불가능했거나 CAM을 구사하여 가공했어야 합니다. NC/MC란 NC(Numerically Control)는 수치 제어로 가공할 수 있는 공작 기계입니다. 구체적으로는 CAM으로 작성한 툴... (2022/09/01)
아크릴판은 지그와 장치 등에 많이 이용되는 재료입니다. 투명도도 높아 판넬이나 창 등에 이용되고 또한 경량이므로 지그 운반에도 적합합니다. 그러나 기계 가공 시 쉽게 깨지는 등 가공하기 어려운 재료입니다. 아크릴판에 자주 이용되는 3가지 가공 방법에 대한 요령을 소개합니다. 아크릴판의 홀 가공... (2022/09/01)
부품이나 기계를 가공하기 위해 없어서는 안 될 기계 가공으로 이 가공을 하는 기계를 공작 기계라고 합니다. 물건을 만들어 내는 기계라는 점에서 마더 머신이라고도 합니다. 이번에는 공작 기계의 종류와 특징을 안내 드립니다. 자르고 깎고 제거하는 공작 기계 공작 기계로 주로 금속을... (2022/09/01)
생산 기술의 업무에는 지그의 설계와 제작, 유지 및 보수가 있습니다. 또한 가공 지그나 조립 지그는 제품 개발 프로세스의 후반으로 항상 단납기가 요구되므로 최소한의 가공 기계가 있어야 합니다. 가공 기계의 종류 소형 기기나 소형 가전에 관한 지그를 설계·제작하는 생산 기술을 소재로... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)