도면은 부품이나 제품을 만들 때 빼놓을 수 없는 것입니다. 도면의 품질에 따라 최종 부품과 최종 제품의 품질이 결정되므로 많은 기업이 도면의 품질을 높이고 싶습니다. 좋은 도면, 즉 보면 누구나 같은 것을 제조할 수 있고, 제조 후의 검사도 하기 쉬운 도면을... (2024/10/18)
기계는 크기와 모양 모두 다양한 부품을 결합하여 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품끼리의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해 설명합니다. 목차 복수 부품의 조합에는 위치 정밀도가 필요 위치 정밀도가 중요한 이유 위치 정밀도를 높이는 방법 정리... (2024/10/15)
가공 도면에서 주문하는 경우 매우 고액의 견적서를 받을 수 있습니다. 부품 형상적은 복잡하지 않고 3D CAD에서의 모델링이나 2차원 도면 작성도 수분으로 할 수 있는데 가공가게로부터 「이런 도면이라면 가공할 수 없어」, 「비싸도 좋으면 한다」 등의 대답이 돌아옵니다. 목차 가공 비용이 높아지는... (2024/10/14)
도면의 치수공차는 예로부터 익숙한 호칭입니다만, 2016년의 JIS의 개정에 의해 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 그에 따라 「치수공차」도 정식으로는 「사이즈공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이 호칭은 보급되어 있지 않은 것이 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위해 치수 공차를 부르는 방법을 사용합니다. 목차 치수 공차의... (2024/10/14)
기계 부품을 설계하거나 도면을 작성할 때 공차에 대한 지식이 필수적입니다. 여기에서는 공차란 무엇인가, 공차에 대하여 필요한 정보를 정리해 소개합니다. 목차 공차의 정의 공차의 종류 공차와 제조 비용의 관계성 공차 설계의 이점 재료, 가공 및 치수 공차 기계 요소와 공차 정리... (2024/10/14)
2024년 8월 5일부터 선반 부품도 마침내 견적이 가능하게 됩니다! 샤프트나 회전축, 머시닝 가공품도, meviy로 한번에 구입하실 수 있습니다. 지금까지 주문할 수 없었던 선반·축 부품의 도면을 그리지 않고 주문하고 싶으신 설계자분들께서는 지금 meviy에서 견적을 받으세요! 견적은 이쪽으로! 대상 형상 자동 견적... (2024/08/05)
도면의 치수 공차는 예로부터 자주 들어온 말이지만, 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 이에 따라「치수 공차」도 정식으로 「사이즈 공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이렇게 불리지 않는 게 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위하여 치수 공차라는 호칭을 사용하겠습니다. 치수 공차란? 도면의 치수 공차란 도면에서의 가공... (2022/09/01)
가공 가능한 공차는 절삭이나 판금, 선반 등의 기계 가공 방법에 따라 다릅니다. 설계, 가공, 자재 담당자는 각 가공법에 따라 가공이 가능한 공차의 기준에 대한 지식을 갖춰야 합니다. 이번에는 주요 3가지 가공법별로 가공이 가능한 공차를 소개하겠습니다. 수지의 가공 가능한 공차 수지의... (2022/09/01)
일반 공차는 보통 공차라고도 하며, 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차를 말합니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정하는데, 모든 치수에 공차가 붙게 되면 매우 알기 어려운 도면이 되고 맙니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 알기 쉬워 중요 치수를 정확하게 구분할... (2022/09/01)
도면은 부품이나 제품을 만들 때 빼놓을 수 없는 것입니다. 도면의 품질에 따라 최종 부품이나 최종 제품의 품질이 결정되므로 수많은 기업은 도면의 품질을 높이려고 합니다. 좋은 도면, 즉 보면 누구나 동일한 것을 제조할 수 있고 제조 후 검사도 쉬운 도면을 그리려면... (2022/09/01)
3D CAD 보급과 함께 도면 불필요(무도면)를 검토하기 시작한 회사가 많아졌는데 아직 완전히 실현할 수 있는 사례는 거의 없는 것이 현실입니다. 도면 불필요 검토는 90년대부터 시작되어 현재까지 20년 이상이나 지났는데, 왜 수많은 회사에서 실현하지 못했을까요? 도면의 역할을 알기 도면은 부품 형상과... (2022/09/01)
제조업에서는 많은 판금 가공품이 만들어지고 있고 가공 도면이 큰 역할을 하고 있습니다. 설계자나 가공자에게 좋은 도면이란 어떤 것일까요? 도면의 기초와 자주 사용되는 기호, 자주 있는 문제와 대책 등을 알아보겠습니다. 판금 가공 시 도면의 역할의 정의 가공자는 설계자가 작성한 가공 도면을... (2022/09/01)
맞춤이란 막대기를 홀에 끼워맞출 때 적용되는 특별한 공차를 말합니다. 기계 가공에서 5mm의 막대기를 깎으려 해도 정확히 5mm가 되진 않습니다. 가공에는 오차가 있는데, 허용할 수 있는 오차의 범위를 공차라 합니다. 이번에는 막대기(축)와 홀에 관한 공차, 맞춤에 대해 소개하겠습니다. 맞춤 공차란 홀과... (2022/09/01)
3차원 단독도를 이용하여 무도면 시스템을 검토 중인 제조업은 많지만, 실제로 무도면 시스템을 달성하는 회사는 그리 많지 않습니다. 반면, 3D CAD를 활용하여 완전 무도면 시스템을 달성한 회사도 있습니다. 3D CAD를 활용한 무도면 시스템에 적합한 제품과 그렇지 않은 제품에 대해 설명하겠습니다. 무도면... (2022/09/01)
공차는 가공 도면 등에 치수를 기입할 때 반드시 함께 기입하는 것인데, 이 공차는 대체 무엇일까요. 이번에는 공차에 대하여 종류나 허용 범위, 그리고 비용과의 관계 등도 포함하여 해설하겠습니다. 공차의 정의 예를 들어, 절삭 등의 기계 가공에서 50mm의 원주를 깎을 경우, 정확히... (2022/09/01)
가공 도면으로 주문할 경우 터무니없이 거액의 견적서를 받는 경우가 있습니다. 부품 형상적으로 복잡하지 않고 3D CAD에서의 모델링이나 2차원 도면 작성도 몇 분 만에 가능한데, 가공업체에서는 “이런 도면으로는 가공할 수 없다”, “비싸도 괜찮다면 해 주겠다” 등의 대답이 돌아옵니다. 가공 비용이 비싸지는... (2022/09/01)
기계는 크기도 형상도 다양한 부품을 조합해 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품 간의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해서 알아보겠습니다. 여러 부품 조합에는 위치 정밀도가 필요 일반적으로 기계는 여러 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차나 가전 제품 등도... (2022/09/01)
도면의 외형도가 동일해도 치수의 기입 방법이 다르면 가공의 난이도가 변화합니다. 가공 난이도는 가공 공정 수, 불량률, 최종적으로는 가격에 영향을 줍니다. 따라서 설계자는 비용을 의식하며 도면을 그려야 합니다. 가공 방법을 지시할 수 있는 도면 치수 도면 치수 중에는 직접 가공 방법이나... (2022/09/01)