금형 재료로 유명한 SKD61은 고온 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 열간 다이스강입니다. 이번 내용에서는 SKD61의 정의나 규격, 특성·특징에 대해 해설하고, 구체적인 용도나 가공 방법에서의 주의점에 대해 정리합니다. 설계·개발이나 조달 담당자가 재료 선정에 도움이 될 수 있도록 SKD61의 장단점, 다른 강재와의 비교... (2025/12/08)
디지털몰드®는 일본에 있는 회사 스와니가 보유한 특허 기술로, 3D 프린터로 제작한 수지 금형을 사용해 사출 성형을 수행하는 공법입니다. 시제품을 양산품과 동일한 재료로 빠르고 저렴하게 제작하고자 하는 요구, 또는 소량 생산을 낮은 비용으로 진행하고자 하는 현장의 니즈에 대응하는 솔루션으로서, 제조업의 제품... (2025/11/26)
폴리아미드-이미드(PAI)는 수지 재료 중에서도 최고 수준의 성능을 가진 슈퍼 엔지니어링 플라스틱입니다. 높은 내열성이나 뛰어난 기계적 강도를 가지고 있어 자동차·수송 기기 분야나 공작 기계·산업 기계 분야 등 폭넓게 활용되고 있습니다. 이번 내용에서는 폴리아미드-이미드의 기본으로부터, 특성이나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 또한, 구체적인... (2025/11/24)
FC200은 기계 설계 및 부품 조달 현장에서 널리 사용되는 주철 재료의 일종입니다. 엔진 블록, 브레이크 디스크, 내연 엔진·유압 기기의 부품, 공작 기계의 침대 등, 친숙한 산업 제품에도 이용되고 있어 특성의 이해는 재료 선정에 필수적입니다. 이번 내용에서는 FC200로부터 정의, 특성이나 장점·단점에... (2025/11/24)
【전편】플랫 바 에서는, 「플랫 바」로 코스트 삭감할 수 있는 이유나, 「4F재」와「6F재」의 구분해 사용하는 예를 소개했습니다. 후편에서는, 가공이나 플랫 바의 종류로 변화하는 「표면 마감」에 대해서, 이미지 첨부로 소개합니다. 향후의 플랫 바 선정에 도움이 되시길 바랍니다. 목차 「표면 마감」과 「정밀도」의 비교 플랫... (2025/11/17)
실리콘 고무는 주방 용품부터 정밀 부품까지 사용되는 고기능 고무입니다. 뛰어난 내열성과 유연성으로 인해 「고무 속에서도 특별한 존재」라고 칭해지는 한편, 독특한 성질과 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는 실리콘 고무의 특성, 장단점, 용도, 가공 포인트를 해설합니다. 목차 실리콘 고무의 정의 실리콘 고무의 특성... (2025/11/05)
폴리아미드(PA)는 「나일론」이라는 명칭으로 널리 알려진 고성능 엔지니어링 플라스틱입니다. 자동차 부품이나 공산품, 의류에 이르기까지 폭넓게 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, 폴리아미드의 기본적인 특성으로부터, 장점·단점이나 주된 용도에 대해 해설합니다. 가공 시의 주의점도 정리하고 있으므로, 설계·개발 담당자는 끝까지 정독해 주세요. 목차 폴리아미드의 정의 폴리아미드의... (2025/10/30)
FKM(불소 고무)은 자동차나 화학 플랜트 등 가혹한 환경에서 사용되는 고성능 고무 재료입니다. 뛰어난 내열성과 내약품성을 갖추고 있어, 다양한 산업 분야에서 씰재 등으로 널리 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 FKM의 기본 특성, 장단점, 설계 선정 시의 포인트에 대해 설명합니다. 재료 선정을 담당하는... (2025/09/03)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2025/08/07)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
높은 융점과 뛰어난 기계적 강도를 가지는 몰리브덴(Mo)은, 항공 우주나 반도체 분야 등 특수 환경에서 이용되는 금속입니다. 그러나 그 특성 때문에 가공에는 전문 지식이 요구됩니다. 본 기사에서는 금속부품의 설계자가 억제해 두어야 할 몰리브덴의 기초 물성, 주요한 장점·단점, 구체적인 용도 사례로부터 가공에... (2025/06/25)
절삭 가공 부품을 모델링할때는 실제 가공이 어떻게 이루어지는지 이미지 하면서 설계 해야 합니다. 여기에서는 엔드밀의 형상과 움직임을 예로, 설계시에 주의해 두고 싶은 포인트를 해설해 갑니다. 또한 마지막으로 절삭물을 설계할 때 알아두고 싶은 원 포인트도 알려드립니다. 목차 칼이 들어가는 6방향을 의식할... (2025/03/05)
몸주변에 있는 기계 부품 중에서도 브라켓은 보강이나 고정 역할을 하는 부품으로 자동차나 산업 기계, 가구 등에 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 선반을 고정하기 위해 벽에 설치되어 있는 L형 브라켓 등은 본 적이 있는 사람이 많을 것입니다. 그 밖에도 제조업 개발... (2025/03/04)
3D 프린터는 다양한 형상을 만들 수 있는 새로운 가공기로서 최근 활용의 장이 늘어나고 있는 기계입니다. 그러나 단점도 있고, 부적절한 가공도 있습니다. 어떤 경우에 3D프린터를 활용하고 어떤 경우에 기존과 같은 가공을 하는 편이 좋을까요? 여기에서는 3D 프린터의 특징과 절삭 가공과의 차이에... (2024/08/14)
폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)의 정의 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도... (2024/08/12)
디버링은 제품이나 부품에 발생한 버를 제거하고 품질을 향상 시키거나 사용 중에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 만들어지는 추가 가공입니다. 여기에서는 버의 발생 요인이나 디버링 방법, 버를 발생하기 않게 하는 가공 등에 대해 설명합니다. 목차 버의 정의 디버링의 목적 디버링의 주요... (2024/08/06)
선반 가공에 있어서, 외경의 공차 설정 시 코너 R0 지정할 수 있게 되었습니다. 이 기능으로 모서리 R을 최소화하거나 릴리프 홈을 설정하려는 경우, meviy에서 원통 모서리 부에 대한 코너 R0 가공을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인 가능합니다. 견적은 이쪽으로... (2024/07/22)
meviy(메비)는 3D 파일만 업로드하면 AI 형상 인식을 통해 해당 모델의 가격과 납기를 즉시 확인, 주문까지 바로 가능한 서비스 입니다. 이 기사에서는 meviy에서 자동 견적 가능한 형상과 서비스 범위에 대해 판금과 절삭으로 나누어 소개합니다. 아래의 내용을 참고하여 meviy에 3D 파일을 업로드해... (2024/06/20)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)
견적 시 조작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 본 기능은, "홀 지름" 으로부터 탭 홀을 자동 인식하는 방법과 달리, CAD의 모델링 데이터의 "홀 속성 정보"를 검출해 meviy에 연동됩니다. 이를 통해 탭 홀의 인식 정밀도 향상과 끼워맞춤 공차의 자동인식이 가능하게 되어... (2024/05/23)
플라스틱(수지) 가공이란 뭘까? 간단하게 알아 보자! 플라스틱은 상당히 폭넓게 사용할 수 있는 공업 소재입니다. 용기나 식기 뿐만아니라 완구나 가전제품의 몸체에 더해 자동차난 가옥의 내장재 등, 모든 장면에서 플라스틱제품을 발견할 수가 있습니다. 플라스틱에는 다양한 종류의 가공방법이 있어, 용도나 형태에 따라 사용법이... (2023/04/12)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아냄으로써 원하는 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 제작할 수 있는 선반 가공에 대한 특징과 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)이란? 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다. 절삭 가공에는 이외에... (2022/09/01)