베어링은 동력기계에 의해 발생한 회전운동을 원활하게 전달하기 위해 필수적인 부품으로 다양한 기기에서 이용되고 있습니다. 베어링을 장착할 때의 축이나 하우징은 규격에 따라 지정된 「끼움 치수」로 가공할 필요가 있으며, 높은 가공 정밀도와 지식·숙련 스킬이 필요합니다. 이 기사에서는 베어링을 장착할 때의 끼움 공차와... (2024/12/05)
90년대의 일반적인 도면에는 기하 공차의 기재는 많지 않았지만, 최근의 도면은 기하 공차가 매우 많이 사용되게 되었습니다. 그 배경에는 부품을 해외(아시아 등)에 수배하는 경우가 많아진 것과 밀접한 관계가 있습니다. 기하 공차란 무엇인지, 해외 생산을 받아 어떻게 복잡해지고 있는 지에 대해 설명합니다.... (2024/10/14)
도면의 치수공차는 예로부터 익숙한 호칭입니다만, 2016년의 JIS의 개정에 의해 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 그에 따라 「치수공차」도 정식으로는 「사이즈공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이 호칭은 보급되어 있지 않은 것이 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위해 치수 공차를 부르는 방법을 사용합니다. 목차 치수 공차의... (2024/10/14)
기하 공차를 지정하는 이유는 무엇입니까? 또한 기하 공차를 지정하고 있는 도면과 지정하지 않은 도면에서는 구체적으로 어떤 차이가 있는 것일까요? 국내 제조업에서는 중요시되어 오지 않았던 기하 공차가 최근 몇 년 동안 중요한 위치가 되어 가공 도면에는 많은 기하 공차가 지정되게 되었습니다.... (2024/10/07)
선반 부품에 있어서 기하 공차의 설정이 가능합니다. 9종류의 기하 공차를 최소 0.01까지 자동으로 견적하여 주문할 수 있습니다. 고정밀 부품의 주문시, 꼭 이용해 주십시오. 견적은 이쪽으로! 대응 기하 공차 기하 공차 종류 기호 평면 원통면 데이텀 공차치※ 평면도 〇 – –... (2024/07/22)
도면의 치수 공차는 예로부터 자주 들어온 말이지만, 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 이에 따라「치수 공차」도 정식으로 「사이즈 공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이렇게 불리지 않는 게 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위하여 치수 공차라는 호칭을 사용하겠습니다. 치수 공차란? 도면의 치수 공차란 도면에서의 가공... (2022/09/01)
90년대의 일반적인 도면에는 기하 공차는 그다지 많이 기재되어 있지 않았지만, 최근의 도면은 기하 공차가 상당히 많이 이용되게 되었습니다. 그 배경에는 부품을 해외(아시아 등)에서 주문하는 경우가 많아진 것과 밀접한 관계가 있습니다. 기하 공차란 무엇인가, 해외 생산으로 어떻게 복잡화되고 있는지에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
아크릴판은 지그와 장치 등에 많이 이용되는 재료입니다. 투명도도 높아 판넬이나 창 등에 이용되고 또한 경량이므로 지그 운반에도 적합합니다. 그러나 기계 가공 시 쉽게 깨지는 등 가공하기 어려운 재료입니다. 아크릴판에 자주 이용되는 3가지 가공 방법에 대한 요령을 소개합니다. 아크릴판의 홀 가공... (2022/09/01)
공차는 가공 도면 등에 치수를 기입할 때 반드시 함께 기입하는 것인데, 이 공차는 대체 무엇일까요. 이번에는 공차에 대하여 종류나 허용 범위, 그리고 비용과의 관계 등도 포함하여 해설하겠습니다. 공차의 정의 예를 들어, 절삭 등의 기계 가공에서 50mm의 원주를 깎을 경우, 정확히... (2022/09/01)