판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공 중 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 대해 실시되는 경우가 많아 부품 점수의 삭감이나 다른 부품과의 접합이 용이한 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의... (2025/11/20)
공업적인 장면에 있어서 「절곡」은 크게 나누어 2개의 의미를 가집니다. 하나는 물체를 역학적으로 구부리기 위해 작동하는 「절곡」의 힘이고 다른 하나는 재료를 변형시켜 가공하는 「절곡」입니다. 이 기사에서는 가공에 있어서의 「절곡」에 대해 해설하고 정보를 제공합니다. 절곡이란 사물에 힘을 가해 변형시키고, 뒤틀리게 하는, 구부러진... (2025/03/04)
판금 가공과 프레스 가공은 모두 금속 판을 가공하는 방법입니다. 다양한 기계 부품이 판금 가공이나 프레스 가공으로 만들어지고 있습니다. 이러한 가공법으로 만들어진 부품은 비슷한 모양을 하고 있기 때문에, 같은 순서나 비슷한 기계를 사용해 가공하고 있다고 생각해 버리는 경우가 있습니다. 그렇지만, 각각... (2025/03/04)
몸주변에 있는 기계 부품 중에서도 브라켓은 보강이나 고정 역할을 하는 부품으로 자동차나 산업 기계, 가구 등에 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 선반을 고정하기 위해 벽에 설치되어 있는 L형 브라켓 등은 본 적이 있는 사람이 많을 것입니다. 그 밖에도 제조업 개발... (2025/03/04)
미세 가공은 금속 등을 미세하게 가공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 본 기사에서는, 미세 가공의 종류, 사용되는 분야, 설계의 포인트, 공정에 대해 알기 쉽게 해설합니다. 목차 미세 가공이란? 미세 가공이 사용되는 분야 미세 가공의 설계 포인트 미세 가공 공정 정리 미세... (2025/02/25)
제품을 제조하기 위해 우리는 다양한 재료를 다양한 방법으로 가공하고 있습니다. 예를 들어 재료를 자르거나 깎거나 하는 절삭 가공이나 재료 끼리를 연결하는 접합 등도 가공 방법 중 하나 입니다. 이번에는 가공법 중에서도 틀을 사용한 성형 가공 (단조·주조·프레스·수지 성형)에 대해 소개합니다. 성형... (2024/06/14)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
소성 가공은 금속 가공법 중 하나로 기계 가공이나 주조에 버금가게 많이 사용되는 방법입니다. 재료에 힘을 가해 변형시켜 제품의 형태를 만들어 갑니다. 빨갛게 달군 강괴를 해머로 두드리며 만드는 부품을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 소성 가공의 개요와 자주 사용되는 종류, 그 제품의... (2022/09/01)
기체, 액체, 고체 등의 속을 전파되는 진동을 「음파」라고 합니다. 음파 중에도 주파수가 높고 귀에 들리지 않는 것은 「초음파」라고 불립니다. 현대 사회에서 초음파는 세척과 계측만이 아닌 정밀 가공 등 다양한 용도로 이용되고 있습니다. 이번에는 그 중에서도 초음파를 이용한 가공 기술인 초음파... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)
머시닝 센터(machining center, MC)는 금형 제작 및 금속 부품의 제작에 사용되는 공작 기계입니다. 이번에는 머시닝 센터가 무엇인지 소개하겠습니다. 머시닝 센터의 정의 머시닝 센터는 자동 공구 교환 기능이 있는 공작 기계로 절삭 및 연삭 등의 기계 가공이 가능한 기계입니다. 범용 선반과... (2022/09/01)
판금은 넒은 의미로 금속 판의 가공 전체를 가리킵니다. 자동차 보디의 패인 곳 수리나 도장 등을 다루는 자동차 판금, 주택의 지붕이나 홈통, 배기통 등을 취급하는 건축 판금, 기계 케이스나 박스를 만드는 공장 판금이 있습니다. 같은 「판금」이라는 단어를 사용하고 금속 판을 가공하지만... (2022/09/01)