평상시의 업무로 부품표를 작성하는 것이 많다고 생각합니다. 다만 부품표가 가지는 중요한 역할이나, 구도, 유닛 도면과의 관련성 등을 깊이 생각한 적은 있을까요? 실은 부품표 는 제조업의 업무의 근간이라 할 수 있는 중요한 것입니다. 또한 PLM과 같은 제품 개발 전체를 관리하는 시스템에서도... (2024/10/15)
제품 중에는 목적지, 개별 고객용, 다양한 옵션 설정을 가진 "파생 모델"이 많이 존재합니다. 복수의 옵션 설정이 있는 경우 등, 그 조합은 배증해 버리기 때문에, 대응하는 BOM도 방대한 종류를 작성, 관리할 필요가 있어 관리 비용 등도 다액이 되어 버립니다. 그런 과제를... (2024/10/14)
부품표는 기본적으로 제품에 대해 1개입니다만, 실제의 업무에서는 설계 부품표와 제조 부품표와 같이 복수 종류 존재하는 일이 있습니다. 이들은 비슷하지 않은 부품표로 설계변경 관리가 번잡해져 생산 수배 미스 등의 원인이 되기 때문에, 많은 회사에서는 복수의 부품표를 통합하는 검토를 하고 있습니다. 목차... (2024/10/14)
BOM은 제품에 사용되는 부품의 모든 기록을 집계한 데이터베이스를 의미합니다. BOM(bill of material)이라고도 불립니다. 이번에는 BOM의 개요와 활용 방법을 소개합니다. 목차 부품표의 정의 BOM의 사용법과 운영 예 BOM의 종류와 용도 정리 부품표의 정의 아직 종이 도면이 사용되고 있던 시대에는 부품표란 말... (2024/10/14)
매일 설계 업무에서는 설계 변경이 발생하지만, 부품 도면이나 유닛 도면의 변경과 함께 필요에 따라 부품표를 변경해야 합니다. 또한 부품표는 부품도와 유닛 도면이나 구입품 사이에 계층 관계가 있으므로, 비록 부품 1개의 변경에서도 각종 부품표의 변경이 필요하게 되어 부품표를 관리하는 설계자의 부담이... (2024/10/07)
FA(팩토리 오토메이션)라는 단어를 들어본 사람도 많을 것입니다. 기계 부품 등에도 「FA용 파츠」로 판매되고 있는 것도 있습니다. 그런데 FA는 도대체 무엇인가요? 이번에는 FA가 무엇인지 해설하겠습니다. FA가 가리키는 「자동화」는 매우 폭넓다 FA란 팩토리 오토메이션의 약자. 즉 공장 자동화를 의미합니다. 이 정도로 자동화가... (2022/09/01)
제품 중에는 발송처, 개별 고객용, 다채로운 옵션 설정을 가진 “파생 모델”이 많이 존재합니다. 여러 옵션 설정이 있을 경우 등, 그 조합은 배로 증가해 대응하는 부품표도 방대한 종류를 작성, 관리할 필요가 있고 관리 비용 등도 거액이 됩니다. 이러한 문제를 해결하는 방법으로... (2022/09/01)
부품표란 제품에 사용되는 부품의 모든 기록을 집약한 데이터베이스를 의미합니다. BOM(bill of material)이라고도 합니다. 이번엔 BOM의 개요와 활용 방법을 소개하겠습니다. 부품표의 정의 종이 도면이 사용됐던 시대에는 부품표란 말 그대로 부품의 모든 것을 기록한 표를 의미했습니다. 도면의 오른쪽 위나 오른쪽 아래 등에... (2022/09/01)
설계의 최종 성과물로 도면이 출도 되는 동시에 부품표도 작성됩니다. 2D CAD의 경우, 조립 도면과 부품의 관련성이 없어 설계자가 직접 부품표를 작성해야 합니다. 또한, 수동으로 작성하기 때문에 잘못 기재할 가능성이 있으며 실수가 발생하면 구매 부문을 비롯한 관련 부서에까지 영향을 미치게 됩니다.... (2022/09/01)
일상 업무에서 부품표를 작성하는 경우가 많은데, 부품표가 가진 중요한 역할이나 조립도, 유닛 도면과의 관련성 등을 깊게 생각해 보신 적이 있나요? 실은 부품표는 제조업 업무의 근간이라고도 할 수 있는 중요한 것입니다. 또한, PLM과 같은 제품 개발 전체를 관리하는 시스템에서도 부품표는 중심이... (2022/09/01)