FKM(불소 고무)은 자동차나 화학 플랜트 등 가혹한 환경에서 사용되는 고성능 고무 재료입니다. 뛰어난 내열성과 내약품성을 갖추고 있어, 다양한 산업 분야에서 씰재 등으로 널리 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 FKM의 기본 특성, 장단점, 설계 선정 시의 포인트에 대해 설명합니다. 재료 선정을 담당하는... (2025/09/03)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2025/08/07)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
높은 융점과 뛰어난 기계적 강도를 가지는 몰리브덴(Mo)은, 항공 우주나 반도체 분야 등 특수 환경에서 이용되는 금속입니다. 그러나 그 특성 때문에 가공에는 전문 지식이 요구됩니다. 본 기사에서는 금속부품의 설계자가 억제해 두어야 할 몰리브덴의 기초 물성, 주요한 장점·단점, 구체적인 용도 사례로부터 가공에... (2025/06/25)
절삭 가공 부품을 모델링할때는 실제 가공이 어떻게 이루어지는지 이미지 하면서 설계 해야 합니다. 여기에서는 엔드밀의 형상과 움직임을 예로, 설계시에 주의해 두고 싶은 포인트를 해설해 갑니다. 또한 마지막으로 절삭물을 설계할 때 알아두고 싶은 원 포인트도 알려드립니다. 목차 칼이 들어가는 6방향을 의식할... (2025/03/05)
몸주변에 있는 기계 부품 중에서도 브라켓은 보강이나 고정 역할을 하는 부품으로 자동차나 산업 기계, 가구 등에 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어, 선반을 고정하기 위해 벽에 설치되어 있는 L형 브라켓 등은 본 적이 있는 사람이 많을 것입니다. 그 밖에도 제조업 개발... (2025/03/04)
3D 프린터는 다양한 형상을 만들 수 있는 새로운 가공기로서 최근 활용의 장이 늘어나고 있는 기계입니다. 그러나 단점도 있고, 부적절한 가공도 있습니다. 어떤 경우에 3D프린터를 활용하고 어떤 경우에 기존과 같은 가공을 하는 편이 좋을까요? 여기에서는 3D 프린터의 특징과 절삭 가공과의 차이에... (2024/08/14)
폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)의 정의 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도... (2024/08/12)
디버링은 제품이나 부품에 발생한 버를 제거하고 품질을 향상 시키거나 사용 중에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 만들어지는 추가 가공입니다. 여기에서는 버의 발생 요인이나 디버링 방법, 버를 발생하기 않게 하는 가공 등에 대해 설명합니다. 목차 버의 정의 디버링의 목적 디버링의 주요... (2024/08/06)
선반 가공에 있어서, 외경의 공차 설정 시 코너 R0 지정할 수 있게 되었습니다. 이 기능으로 모서리 R을 최소화하거나 릴리프 홈을 설정하려는 경우, meviy에서 원통 모서리 부에 대한 코너 R0 가공을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인 가능합니다. 견적은 이쪽으로... (2024/07/22)
meviy(메비)는 3D 파일만 업로드하면 AI 형상 인식을 통해 해당 모델의 가격과 납기를 즉시 확인, 주문까지 바로 가능한 서비스 입니다. 이 기사에서는 meviy에서 자동 견적 가능한 형상과 서비스 범위에 대해 판금과 절삭으로 나누어 소개합니다. 아래의 내용을 참고하여 meviy에 3D 파일을 업로드해... (2024/06/20)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)
견적 시 조작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 본 기능은, "홀 지름" 으로부터 탭 홀을 자동 인식하는 방법과 달리, CAD의 모델링 데이터의 "홀 속성 정보"를 검출해 meviy에 연동됩니다. 이를 통해 탭 홀의 인식 정밀도 향상과 끼워맞춤 공차의 자동인식이 가능하게 되어... (2024/05/23)
플라스틱(수지) 가공이란 뭘까? 간단하게 알아 보자! 플라스틱은 상당히 폭넓게 사용할 수 있는 공업 소재입니다. 용기나 식기 뿐만아니라 완구나 가전제품의 몸체에 더해 자동차난 가옥의 내장재 등, 모든 장면에서 플라스틱제품을 발견할 수가 있습니다. 플라스틱에는 다양한 종류의 가공방법이 있어, 용도나 형태에 따라 사용법이... (2023/04/12)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아냄으로써 원하는 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 제작할 수 있는 선반 가공에 대한 특징과 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)이란? 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다. 절삭 가공에는 이외에... (2022/09/01)
연삭 가공이란 숫돌을 사용하여 공작물을 깎는 가공법입니다. 고속 회전하는 숫돌을 공작물에 눌러 대고 공작물 표면을 조금씩 깎아냅니다. 절삭 가공 등의 최종 마감으로 사용되는 점도 특징입니다. 이번에는 연삭 가공의 종류, 장점과 단점, 다른 가공 방법과의 차이 및 가공 시 발생하기 쉬운... (2022/09/01)
지그라고 하면 제조업에 종사하고 있는 사람 이외는 익숙하지 않은 단어일 것입니다. 또한 한 마디로 지그라고 해도 용도에 따라 크기나 형상도 다양한 것이 있 습니다. 여기에서는 지그의 역할과 사용법에 대하여 설명합니다. 지그란, 부품을 고정하거나 작업의 가이드가 되는 것 지그란, 가공 시... (2022/09/01)
판금 부품은 공업 제품이나 일용품, PC나 TV 등 전기기기의 내부, 건물, 공예품, 자동차의 바디 등 우리 생활 속에서 다양한 형태로 이용되고 있습니다. 이번에는 한 장의 판을 자르거나 구부려서 입체적인 형상을 만들어내는 판금 부품에 대하여 용도와 종류, 가공 공정 등 기본적인... (2022/09/01)
설계나 개발 시, 피할 수 없는 항목 중 하나가 기계나 제품의「재료 선정 방법」입니다. 제조업에서는 금속 재료나 수지 재료를 비롯해 다양한 재료를 취급합니다. 이번에는 용도나 목적에 맞게 재료를 선택할 때의 순서에 대해 알아보겠습니다. 기계나 제품의 재료 선택에는 기능과 비용 등 2가지... (2022/09/01)
부품이나 기계를 가공하기 위해 없어서는 안 될 기계 가공으로 이 가공을 하는 기계를 공작 기계라고 합니다. 물건을 만들어 내는 기계라는 점에서 마더 머신이라고도 합니다. 이번에는 공작 기계의 종류와 특징을 안내 드립니다. 자르고 깎고 제거하는 공작 기계 공작 기계로 주로 금속을... (2022/09/01)
공차는 가공 도면 등에 치수를 기입할 때 반드시 함께 기입하는 것인데, 이 공차는 대체 무엇일까요. 이번에는 공차에 대하여 종류나 허용 범위, 그리고 비용과의 관계 등도 포함하여 해설하겠습니다. 공차의 정의 예를 들어, 절삭 등의 기계 가공에서 50mm의 원주를 깎을 경우, 정확히... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)