베어링은 동력기계에 의해 발생한 회전운동을 원활하게 전달하기 위해 필수적인 부품으로 다양한 기기에서 이용되고 있습니다. 베어링을 장착할 때의 축이나 하우징은 규격에 따라 지정된 「끼움 치수」로 가공할 필요가 있으며, 높은 가공 정밀도와 지식·숙련 스킬이 필요합니다. 이 기사에서는 베어링을 장착할 때의 끼움 공차와... (2024/12/05)
고객으로부터 보다 선정되고 회사의 이익을 높이기 위해서는 제품의 가격은 가능한 한 저렴하게 유지하고 싶습니다. 싼 재료를 찾거나 싸게 가공해 주는 업자를 찾는 것도 중요합니다만, 여기에서는 설계로 할 수 있는 비용 절감의 기본을 소개합니다. 목차 부품 형상을 설계할 때 조심 조립... (2024/10/15)
90년대의 일반적인 도면에는 기하 공차의 기재는 많지 않았지만, 최근의 도면은 기하 공차가 매우 많이 사용되게 되었습니다. 그 배경에는 부품을 해외(아시아 등)에 수배하는 경우가 많아진 것과 밀접한 관계가 있습니다. 기하 공차란 무엇인지, 해외 생산을 받아 어떻게 복잡해지고 있는 지에 대해 설명합니다.... (2024/10/14)
일반 공차는 보통 공차라고도 하며 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차입니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정합니다만, 모든 치수에 공차가 붙어 있으면 매우 읽기 어려운 도면이 되어 버립니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 쉽게 읽을 수 있어 중요한 치수를 정확하게... (2024/10/14)
기계 부품을 설계하거나 도면을 작성할 때 공차에 대한 지식이 필수적입니다. 여기에서는 공차란 무엇인가, 공차에 대하여 필요한 정보를 정리해 소개합니다. 목차 공차란? 공차의 종류 공차와 제조 비용의 관계성 공차 설계의 이점 재료, 가공 및 치수 공차 기계 요소와 공차 정리 공차란?... (2024/10/14)
베이스 플레이트란, 문자 그대로 베이스(기초, 토대)가 되는 플레이트(판)를 말합니다. 이 기사에서는 기계 설계에 있어서 베이스 플레이트의 정의, 재질에 의한 특징 및 사용 사례를 소개합니다. 목차 베이스 플레이트란? 건설 분야의 베이스 플레이트 기계 설계에서 베이스 플레이트의 중요한 점 베이스 플레이트의 종류... (2024/10/11)
기하 공차를 지정하는 이유는 무엇입니까? 또한 기하 공차를 지정하고 있는 도면과 지정하지 않은 도면에서는 구체적으로 어떤 차이가 있는 것일까요? 국내 제조업에서는 중요시되어 오지 않았던 기하 공차가 최근 몇 년 동안 중요한 위치가 되어 가공 도면에는 많은 기하 공차가 지정되게 되었습니다.... (2024/10/07)
3D CAD의 용도는 모델링 도구부터 설계 검증 및 관계 부서와의 정보 공유에 이르기까지 퍼져 왔습니다. 또 3차원 모델은 디지털 시제품으로서 가상적인 공간에서의 조립 검증이나, 동작 검증에 이용됩니다. 그러나 현실적인 프로토 타입에서 검증 작업도 필수적입니다. 목차 디지털 프로토 타입이란? 현실적인 프로토타입이란?... (2024/09/13)
6면 밀링이란 블록재의 상하 및 4측면 모두에 밀링 가공을 실시하는 것을 의미합니다. 6면 밀링이 끝나 있는 소재는 기준면이 되어 있으며, 면 정밀도도 나와 있는 소재이며, 높은 정밀도가 요구되는 가공 등에 사용됩니다. 여기에서는 6면 밀링이 요구되는 이유와 6면 밀링에서 중요로 하는... (2024/08/07)
정밀 판금 가공은 얇은 금속판을 고정밀도로 가공하는 방법으로, 주변에는 이 가공법으로 제조된 다양한 금속 제품이 있습니다. 전용 금형이 없어도 가공할 수 있으므로 양산뿐만 아니라 시제품에도 자주 사용되는 방법입니다. 이번 기사에서는, 정밀 판금 가공이란 무엇인가, 다른 판금 가공 과의 차이나 특징... (2024/08/07)