미세 가공은 금속 등을 미세하게 가공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 본 기사에서는, 미세 가공의 종류, 사용되는 분야, 설계의 포인트, 공정에 대해 알기 쉽게 해설합니다. 목차 미세 가공이란? 미세 가공이 사용되는 분야 미세 가공의 설계 포인트 미세 가공 공정 정리 미세... (2025/02/25)
도면의 역할은 부품 형상을 표현하는 것 외에도 부품의 설계나 수배에 있어서 중요한 설계 전달 수단으로서 이용되고 있습니다. 3차원 단독 도면의 치환이 좀처럼 진행되지 않은 것과 도면이 많이 이용되고 있는 것을 뒷받침하고 있습니다. 이 기사에서는 회사에서 유통되는 정보를 공유하는 데 활용되는... (2024/10/22)
기계는 크기와 모양 모두 다양한 부품을 결합하여 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품끼리의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해 설명합니다. 목차 복수 부품의 조합에는 위치 정밀도가 필요 위치 정밀도가 중요한 이유 위치 정밀도를 높이는 방법 정리... (2024/10/15)
가공 가능한 공차는 절삭, 판금, 선반 등의 가공 방법에 따라 달라집니다. 설계, 가공, 자재의 담당자는, 각 가공법에 의해 가공 가능한 공차의 기준에 대해 지식으로서 가지고 두어 손해는 없습니다. 이번에는 주된 3개의 가공법 별로 가공 가능한 공차를 소개합니다. 목차 수지의 가공... (2024/10/14)
90년대의 일반적인 도면에는 기하 공차의 기재는 많지 않았지만, 최근의 도면은 기하 공차가 매우 많이 사용되게 되었습니다. 그 배경에는 부품을 해외(아시아 등)에 수배하는 경우가 많아진 것과 밀접한 관계가 있습니다. 기하 공차란 무엇인지, 해외 생산을 받아 어떻게 복잡해지고 있는 지에 대해 설명합니다.... (2024/10/14)
일반 공차는 보통 공차라고도 하며 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차입니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정합니다만, 모든 치수에 공차가 붙어 있으면 매우 읽기 어려운 도면이 되어 버립니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 쉽게 읽을 수 있어 중요한 치수를 정확하게... (2024/10/14)
도면의 치수공차는 예로부터 익숙한 호칭입니다만, 2016년의 JIS의 개정에 의해 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 그에 따라 「치수공차」도 정식으로는 「사이즈공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이 호칭은 보급되어 있지 않은 것이 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위해 치수 공차를 부르는 방법을 사용합니다. 목차 치수 공차의... (2024/10/14)
기계 부품을 설계하거나 도면을 작성할 때 공차에 대한 지식이 필수적입니다. 여기에서는 공차란 무엇인가, 공차에 대하여 필요한 정보를 정리해 소개합니다. 목차 공차의 정의 공차의 종류 공차와 제조 비용의 관계성 공차 설계의 이점 재료, 가공 및 치수 공차 기계 요소와 공차 정리... (2024/10/14)
도면의 치수 공차는 예로부터 자주 들어온 말이지만, 치수라는 호칭이 사이즈로 변경되어 이에 따라「치수 공차」도 정식으로 「사이즈 공차」가 되었습니다. 하지만 일반적으로 이렇게 불리지 않는 게 현실입니다. 여기에서는 혼란을 방지하기 위하여 치수 공차라는 호칭을 사용하겠습니다. 치수 공차란? 도면의 치수 공차란 도면에서의 가공... (2022/09/01)
일반 공차는 보통 공차라고도 하며, 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차를 말합니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정하는데, 모든 치수에 공차가 붙게 되면 매우 알기 어려운 도면이 되고 맙니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 알기 쉬워 중요 치수를 정확하게 구분할... (2022/09/01)
3D CAD 보급과 함께 도면 불필요(무도면)를 검토하기 시작한 회사가 많아졌는데 아직 완전히 실현할 수 있는 사례는 거의 없는 것이 현실입니다. 도면 불필요 검토는 90년대부터 시작되어 현재까지 20년 이상이나 지났는데, 왜 수많은 회사에서 실현하지 못했을까요? 도면의 역할을 알기 도면은 부품 형상과... (2022/09/01)
홀을 가공할 경우, 그 용도에 따라 고정밀도 가공이 필요합니다. JIS에서는 홀과 축에 대하여 고정밀도 치수를 규정하기 위한 「맞춤 공차」가 있는데, 매우 세분화되어 있어 익숙하지 않으면 이용하기 어렵습니다. 정밀도 홀이란 정밀도 홀이란 미크론 단위의 치수 정밀도를 가진 홀로, 다양한 용도로 이용됩니다.... (2022/09/01)
3차원 단독도를 이용하여 무도면 시스템을 검토 중인 제조업은 많지만, 실제로 무도면 시스템을 달성하는 회사는 그리 많지 않습니다. 반면, 3D CAD를 활용하여 완전 무도면 시스템을 달성한 회사도 있습니다. 3D CAD를 활용한 무도면 시스템에 적합한 제품과 그렇지 않은 제품에 대해 설명하겠습니다. 무도면... (2022/09/01)
2D CAD와 3D CAD는 설계의 편리함에 차이가 있을까요? 드래프터에 의한 수작업 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가깝게 실현됐지만, 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 가장 큰 이유는 2D CAD는 도면 작성 툴이고, 3D CAD는 설계... (2022/09/01)
공차는 가공 도면 등에 치수를 기입할 때 반드시 함께 기입하는 것인데, 이 공차는 대체 무엇일까요. 이번에는 공차에 대하여 종류나 허용 범위, 그리고 비용과의 관계 등도 포함하여 해설하겠습니다. 공차의 정의 예를 들어, 절삭 등의 기계 가공에서 50mm의 원주를 깎을 경우, 정확히... (2022/09/01)
기계는 크기도 형상도 다양한 부품을 조합해 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품 간의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해서 알아보겠습니다. 여러 부품 조합에는 위치 정밀도가 필요 일반적으로 기계는 여러 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차나 가전 제품 등도... (2022/09/01)
절삭 가공 시 부품을 만들기 위해서는 가공 도면이 필요합니다. 이번에는 가공 도면의 역할과 가공 도면에 기재되는 지시나 기호의 의미 이외, 가공 도면을 보는 방법 등에 대하여 알아보겠습니다. 가공 도면의 의미를 확인하고 좋은 가공 도면을 작성할 수 있게 됩니다. 절삭 가공... (2022/09/01)