금속 가공상품 기초 지식

[전편]플랫 바의 낮은 비용인 이유와 사용 구분에 대해 설명

절삭 가공 재료로 사용되는 「플랫바」를 알고 계십니까? 비용 절감을 기대할 수 있어 인기 있는 재료입니다. 플랫 바의 기본 정보와 마무리 등의 특징에 대해 2회에 나누어 소개합니다. 「전편」인 이번에는 플랫 바에서 부품을 제작함으로써 왜 비용 절감을 기대할 수 있는가? 에 대해서 블록재와 비교하면서 해설합니다. 구분 예시나 규격, 견적 등에 대해서도 소개해 드리니 향후 재료 선정에 유용하게 사용해 주십시오.

플랫 바의 정의

플랫 바의 정의

플랫 바는 절삭 가공 재료로 널리 이용되는 규격재의 일종입니다. 평행한 양면과 균일한 판 두께가 특징으로 제조 되었습니다. 대부분의 제품에서는 일정한 치수로 공급되어 다양한 두께와 폭을 선택할 수 있습니다. 형상이나 치수가 규격화되어 있기 때문에 표준적인 절삭 부품의 제작에 최적인 재료로 되어 있어 필요한 치수에 맞추어 선택할 수 있습니다.
또한 플랫 바에는 다양한 재질이 있어 용도에 따라 선택할 수 있습니다. 대표적인 재질로는 비용이 저렴하고 강도가 높은 SS400(탄소강), 내마모성과 고경도를 가진 S45C(중탄소강), 내식성이 높아 물이 돌거나 야외에 적합한 SUS304(스테인레스강), 경량으로 가공하기 쉽고 내식성이 있는 A6063(알루미늄 합금) 등이 있습니다.
일반적인 형강과의 차이는 플랫바가 판상인 반면 형강은 H강이나 L강과 같은 특정 형상을 갖는다는 점에 있습니다. 또한 블록재와는 달리 플랫 바는 가공이 비교적 간단하고, 휨과 뒤틀림이 적어 정밀도가 안정적이기 때문에 가공 공수를 절감할 수 있는 것이 특징입니다.

규격재 중 하나인 플랫 바

플랫 바와 같은 규격재란 재료 메이커 등에서 마감이나 형상을 정한 재료입니다. 형상이나 사양 등의 일부를 지정하여 구입할 수 있습니다.
플랫 바 이외의 대표적인 규격재 형상으로 블록재, 앵글재, 원형 봉재 등이 있습니다.
규격재 형상 예

플랫 바를 사용하여 비용 절감

플랫 바는 그림1과 같은 평판 형상의 강재로 제작하고자 하는 절삭 부품에 맞는 규격(판 두께와 폭, 마감 등)중에서 선택할 수 있습니다.

플랫 바 형상의 강재

그림 1 플랫 바 형상의 강재

일반적으로 플랫 바의 규격에 맞추어 부품 설계를 함으로써 비용 및 납기 단축을 기대할 수 있기 때문에 절삭 부품 제작 시 정밀도보다 낮은 비용 및 납기를 우선하는 경우에 사용되는 경우가 많습니다.
저비용·단납기의 이유는, 블록재로부터 가공하는 경우와 비교해, 가공 공수를 줄일 수 있기 때문입니다.
meviy에서는 추가 가공이나 표면 처리를 희망하는 것도 가능합니다.
플랫 바에서 제작한 부품

블록재로부터의 가공공수와 비교

플랫바는 블록재로부터 부품 제작하는 경우와 비교하여 저비용으로 조달이 가능합니다. 이유는 전술한 바와 같이 가공공수를 줄일 수 있기 때문입니다. 그렇다면 어떤 가공 차이가 있습니까? 평판 형상에 홀이 5개가 있는, 아래 예의 부품을 가공 공정에 따라 제작하는 방향으로 해설합니다.

완성 부품 형상의 예

예 완성 부품 형상

A: 블록재로부터의 대표적인 가공 공정 B: 플랫 바에서 대표적인 가공 공정
재질:SUS304 재질 :SUS304-D
1. 절삭: 원본 재료에서 필요한 부분을 잘라냅니다.
원하는 형상의 치수보다 약간 크게 절단 원하는 형상의 치수보다 약간 길게 절단
블록재로부터 절삭 플랫 바에서 절삭
절단면 수:다방면
절단면 수:2면
공수감소!
2. 절삭: 치수 조정
원하는 형상의 치수로 만들기 위해 여러면을 조정합니다. 희망 형상의 치수로 하기 위해 절단한 2면을 조정한다
블록재 치수 조정 플랫 바 치수 조정
절단면 수:다방면
절단면 수:2면
공수감소!
3. 기타 가공
원하는 형상으로 만들기 위해 면취 및 홀 가공
완성
완성

 

Point

위와 같이 플랫 바를 이용함으로써, 절삭이나 깎아내는 공정에 있어서 가공 공수를 줄일 수 있으므로 조달 비용을 낮출있습니다 .

아래와 같은 상황에 플랫 바를 이용하는 것이 좋습니다.

  • 희망 부품의 치수가 규격에 맞는 경우나 규격에 맞춰도 지장이 없는 경우
  • 표면 정밀도를 구하지 않는 부품을 조달하는 경우

플랫 바의 구분 예

플랫바는 「표면의 정밀도를 요구하지 않는 부품」에 추천합니다만, 구체적으로는 어떤 곳에서의 이용이 되는가? 이미 이용한 분도 있을지도 모르는 「4F재」 「6F재」로 구분해서 비교하는 것으로 사용하는 예를 소개합니다.

각 재료의 절삭 공정에서 수행하는 가공과 특성은 다음과 같습니다.

플랫 바 4F재
(블록재로부터의 가공)
6F재
(블록재로부터의 가공)
절삭
공정에서
실시하는 가공
플랫 바절단면의
2면 을 절삭 가공
4F재상하면을 제외한
4면 을 절삭 가공
6F재상하면을 포함한
6면 을 절삭가공
납기
정밀도

 

예: 상판의 평면 정밀도가 필요한 가대를 제작하는 경우

예: 상판의 평면 정밀도가 필요한 가대를 제작하는 경우

 


이전 기사