상품 기초 지식수지가공

폴리카보네이트(PC)의 정의, 특징 및 용도부터 아크릴과의 차이까지 해설

폴리카보네이트는 투명도가 높고, 견고한 수지 재료로 알려져 있습니다. 산업용 및 일반용으로도 많이 사용되며, 우리 생활에 친숙한 수지 중 하나입니다. 여기서는 폴리카보네이트의 특징과 용도, 그리고 투명 수지로 유명한 아크릴과의 차이점 등에 대해 설명합니다.

폴리카보네이트(PC)란? 특징이나 용도, 아크릴과의 차이를 해설

폴리카보네이트(PC)의 정의

폴리카보네이트( Polycarbonate)란 열가소성 수지의 일종으로, 높은 투명도와 충격 저항성이 특징인 엔지니어링 플라스틱입니다. 재료 기호는 PC라고 표기합니다. 유기 유리라고도 불리며, 카메라 렌즈나 헤드램프와 같은 광학 제품은 물론 파티션이나 수족관 등 인테리어 용품, 방탄 재료 등 매우 다양한 용도로 활용됩니다.

폴리카보네이트의 화학식

폴리카보네이트의 화학식

화학 구조적인 관점에서 보면, 폴리카보네이트는 분자의 주쇄 안에 탄산 에스터 결합을 가진 고분자 화합물입니다. 일반적으로 널리 사용되는 것은 비스페놀 A를 원료로 한 타입으로, 분자 내에 벤젠 고리를 포함한 견고한 구조를 가지고 있어 매우 높은 충격 저항성과 내열성을 발휘합니다. 또한, 분자가 규칙적으로 배열되지 않는 「비정질(아모르퍼스) 수지」에 속하므로 빛을 그대로 투과시키는 특성이 있어 유리와 동등한 뛰어난 투명성을 구현합니다.

폴리카보네이트(PC)의 특징

우수한 특성을 가지고 다양한 현장에서 사용되는 폴리카보네이트는 여러 가지 장점이 있습니다. 한편 단점도 존재합니다. 각각의 포인트를 설명합니다.

폴리카보네이트(PC)의 장점

투명성이 높음

폴리카보네이트는 유리와 맞먹을 정도로 높은 투명성을 가지고 있습니다. 그 투명도는 일반적인 수지 중에서도 최고 수준이며, 아크릴 수지에 이어 두 번째 수준을 자랑합니다. 이 특성을 활용해 광학 기기의 렌즈나 조명 커버, 안전성이 요구되는 학교와 병원의 창문 유리 대체품으로 널리 사용되고 있습니다. 투명도와 파손 방지성을 동시에 갖추고 있어 시인성 및 안전성이 중요한 제품에서 매우 유용한 소재라고 할 수 있습니다.

내충격성이 높음

모든 플라스틱 소재 중에서도 최고 수준의 충격 저항성을 자랑한다는 점이 큰 장점입니다. 「깨지지 않는 플라스틱」이라고 표현될 정도로 강인해 외부에서 강한 힘이 가해져도 쉽게 파손되지 않습니다. 따라서 경찰이나 군대가 사용하는 방탄 실드, 헬멧, 항공기 창문 등 사람의 생명을 보호하는 중요한 상황에서 활약하고 있습니다. 망치로 두드려도 부서지지 않을 정도의 강도를 가지고 있어, 혹독한 환경에서도 파손 위험이 낮으며, 안전 대책에 있어 신뢰할 수 있는 소재 중 하나입니다.

내후성이 높음

야외의 혹독한 환경에서도 내구성이 뛰어나며, 내구성이 우수한 내후성을 갖추고 있습니다. 일반적인 플라스틱 제품은 햇빛에 포함된 자외선이나 비바람에 노출되면 짧은 시간 안에 변색되거나 금이 가서 부서지기 쉬워집니다. 하지만 폴리카보네이트는 자연 환경의 영향을 받기 어려워 장기간 물성을 유지할 수 있습니다. 잦은 유지보수와 교체가 어려운 야외 설비에서, 오래도록 안심하고 사용할 수 있는 믿음직한 건축자재로 크게 활용되고 있습니다.

흡수성이 낮다

흡수성이 낮아 물에 젖거나 습기에 의한 영향을 거의 받지 않는 점도 놓칠 수 없는 특징입니다. 목재나 일부 수지처럼 수분을 머금어 팽창하거나 건조해 휘는 현상이 적어 설계대로 치수와 형태를 오래 유지할 수 있습니다. 습도 변화가 심한 장소나 물에 직접 닿는 환경에서도 소재 변형으로 인한 문제를 걱정할 필요가 없습니다. 높은 정밀도가 요구되는 정밀 기기 부품, 의료 기기, 야외에 설치하는 전기 계량기 커버 등에도 적합합니다.

가공성이 높음

용도에 맞게 절단이나 홀 가공과 같은 가공을 손쉽게 할 수 있다는 점도 매력입니다. 단단한 소재이면서도 충격에 강해 드릴이나 톱을 사용해도 소재 자체가 깨지거나 부서질 위험이 낮기 때문입니다. 또한 열을 가하면 부드러워지는 열가소성 특성을 가지고 있어, 절곡 가공이나 진공 성형으로 복잡한 형상을 만들 수도 있습니다. 전문 제조 현장의 부품 가공이나 DIY에서도 손쉽게 사용할 수 있어, 가공의 용이함과 내구성을 겸비한 범용성이 높은 소재로 인기가 있습니다.

자기 소화성이 높음

만약 불이 붙어도 불이 쉽게 번지지 않는 뛰어난 자체 소화성도 장점 중 하나입니다. 불이 나는 곳이 있는 한 불이 붙을 수 있지만, 불이 있는 곳에서 멀어지면 자연스럽게 꺼지는 특성을 가지고 있어 화재 확산을 억제하는 효과가 기대됩니다. 목재나 고가용 플라스틱에 비해 연소 위험을 낮출 수 있어 사무실 빌딩의 파티션, 전자기기 하우징, 공공 시설의 건축 자재 등에 활용되고 있으며, 화재 사고에 대한 신뢰성이 높은 재료로 평가받고 있습니다.

내열성이 높음

플라스틱 소재 중에서도 열에 강하고, 다양한 온도 환경에서 성능을 발휘할 수 있다는 점이 강점입니다. 고온에서도 녹거나 변형되기 어렵고, 반대로 극저온 환경에서도 소재가 부서지기 쉬운 특성이 없습니다. 조명 기구 커버, 자동차 엔진 주변 부품, 추운 지역의 야외 설비 등 열과 냉기의 직접적인 영향을 받는 장소에서도 기능이 손상되지 않아 매우 견고하고 신뢰성이 높은 소재로 많은 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

폴리카보네이트(PC)의 단점

유기용제나 계면활성제에 약함

폴리카보네이트는 특정 약품에 대한 내구성이 낮다는 단점을 가지고 있습니다. 특히 알칼리성 물질이나 유기 용제 등이 묻으면 화학 반응으로 소재가 쉽게 열화되므로 주의가 필요합니다. 예를 들어, 시너나 아세톤, 강력한 알칼리성 세제를 사용하면 표면이 하얗게 변색되거나 미세한 균열이 생길 수 있습니다. 약품에 노출되는 환경에서 사용할 경우, 사전에 상세한 내약품성을 확인하고 적절한 대책을 마련해야 합니다.

상처가 나기 쉬움

충격에는 강하지만, 표면에 흠집이 생기기 쉬운 특성을 가지고 있습니다. 재료 자체의 표면 경도는 그리 높지 않아, 단단한 물체와 마찰하면 쉽게 마모되기 때문입니다. 수세미나 단단한 천으로 세게 닦거나, 모래먼지가 남은 채로 건조 닦기만 해도 표면에 미세한 스크래치가 남을 수 있습니다. 따라서 용도에 따라 손상을 방지하기 위해 하드코트 처리를 하거나, 청소 시 부드러운 천으로 부드럽게 다루는 등 섬세한 관리가 필요합니다.

가격 상승

아크릴이나 염화비닐과 같은 일반적인 플라스틱 소재와 비교하면, 가격이 다소 높게 책정되는 경향이 있습니다. 충격 저항성이나 내열성 등 우수한 성능을 가진 엔지니어링 플라스틱이기 때문에 어쩔 수 없이 제조 비용이 상승하게 됩니다. 단가가 저렴한 것보다 파손 방지와 안전성을 우선시할 때 선택되는 소재이므로, 채택할 때는 원하는 성능과 예산의 균형을 신중히 검토하는 것이 중요합니다.

폴리카보네이트의 가공 방법

폴리카보네이트는 충격에 강하고 깨지기 어려워 DIY부터 산업 제품까지 폭넓게 활용되고 있습니다. 여기서는 대표적인 가공 방법과 실패하지 않기 위한 요령을 설명합니다.

절단·드릴 가공

톱이나 드릴 등으로 비교적 쉽게 가공할 수 있습니다. 아크릴처럼 충격에 깨질 위험은 적지만, 마찰열에 의해 쉽게 녹는 점은 주의가 필요합니다. 절단면이 녹아 칼날에 걸리지 않도록 전동 공구를 사용할 때는 회전수를 낮추고, 열을 자주 식히면서 작업하는 것이 깔끔하게 마무리하는 핵심 포인트입니다.

절곡 가공

열을 가하면 부드러워지기 때문에 히터 등으로 가열해 구부리는 「열절곡」에 적합합니다. 가열된 부분을 충분히 부드럽게 만든 뒤 구부리고, 고정한 채로 식히면 형태가 안정됩니다. 얇은 판이라면 상온에서 구부리는 「냉간 절곡」도 가능하지만, 원래대로 복원하려는 힘이 강해 나사 등으로 견고히 고정하는 설계가 필요합니다.

접착

유기 용제에 약해 일반 접착제로는 균열(크랙)이 발생할 수 있습니다. 접합 시에는 폴리카보네이트 전용 접착제를 사용하거나, 볼트·너트 등으로 기계적 결합하는 것이 권장됩니다.

성형

용융 상태의 점도가 높기 때문에 성형 시 적절한 금형 설계와 성형 조건 설정이 요구됩니다. 성형 조건이나 금형 설계에 무리가 있을 경우, 성형 후 제품에 변형이 남아 변형이나 균열 등의 결함이 발생할 수 있습니다. 사출 성형 등 제조 시에는 재료 내부의 수분이 기포나 강도 부족의 원인이 되므로, 성형 전에 예비 건조를 철저히 하는 것이 필수적입니다.

폴리카보네이트의 설계시나 사용시의 주의점

폴리카보네이트를 사용할 때는 다음 사항에 유의해야 합니다.

화학제품과의 접촉

아세톤이나 톨루엔 같은 유기용제, 계면활성제 등 특정 화학약품에 대한 내약품성은 높지 않습니다. 화학 약품과 접촉할 가능성이 있는 경우, 사전에 폴리카보네이트에 미치는 영향을 확인해 주세요.
또한, 패킹류에 포함된 가소제에 닿으면 균열이 발생할 수 있으니 주의가 필요합니다.

상처가 나기 쉽다

표면이 쉽게 손상되기 때문에 운반하거나 설치할 때는 보호 필름을 붙이는 등의 대책이 필요합니다. 사용 시에도 단단한 물체와의 접촉이나 마찰을 피해야 합니다.

자외선 대책

내후성은 높지만 장기간 야외 사용 시 자외선에 의한 열화(내충격성 감소, 변색)가 진행됩니다. 필요에 따라 UV 보호 코팅을 추가하는 방안을 검토해 주세요.

하중·응력 집중을 방지

폴리카보네이트는 유리보다 충격에 강하고, 큰 하중을 받으면 파손될 가능성은 적지만, 크게 휘어지는 특성이 있습니다. 판두께와 치수는 파괴 강도가 아니라, 처짐량의 허용 범위 내에서 설정합니다.
설계 시에는 응력 집중을 방지하기 위해 날카로운 각을 피하고 적절한 반경(R)을 두어야 합니다. 또한 조립 시 과도한 응력이 가해지지 않도록 적절한 체결 토크로 고정합니다.

폴리카보네이트(PC)의 주요 용도

폴리카보네이트는 일반 용도와 산업 용도를 포함해 매우 많은 곳에서 사용되는 친숙한 재료입니다. 대표적인 몇 가지를 소개합니다.

전자기기

폴리카보네이트는 스마트폰, 노트북, 카메라 등 전자기기의 외장 및 내부 부품에 널리 사용됩니다. 그 가장 큰 이유는 얇게 만들면서도 충분한 강도를 유지할 수 있어, 휴대성이 요구되는 모바일 기기의 경량화에 크게 기여할 수 있기 때문입니다.
또한 높은 내열성과 자체 소화성을 갖추고 있어 배터리나 전자 회로의 발열 위험에 대해서도 높은 안전성을 확보할 수 있습니다. 정밀 기기를 충격과 열로부터 보호하기 위한 필수적인 소재가 되고 있습니다.

자동차 부품

자동차 산업에서는 차체 경량화와 안전성 향상을 목표로 폴리카보네이트가 채택되고 있습니다. 유리와 동등한 투명도를 가지면서도 무게가 유리의 절반 이하로 가벼워 연비 향상에 도움이 되는 부품으로 널리 활용되고 있습니다.
또한 주행 중에 날아오는 돌 등에도 견딜 수 있는 높은 충격 저항성과 야외 환경에 강한 내후성을 겸비하고 있습니다. 대표적인 예로는 헤드램프 렌즈 커버, 선루프, 도어 핸들, 실내 계기판 주변 등에 사용됩니다.

건축 자재

우수한 내구성과 채광성을 활용해 건축 분야에서도 지붕재와 방호벽으로 많은 현장에서 도입되고 있습니다. 태양광을 투과시켜 밝기를 확보하면서도 자외선과 비바람에 장시간 노출돼도 변질이 적은 내후성을 가지고 있어 야외 설비에 적합합니다.
또한 태풍이나 날아오는 물체의 충격에도 깨지기 어렵고 파편이 흩어지지 않는 높은 안전성 덕분에 유리 대체품으로도 뛰어납니다. 구체적으로는 차고, 발코니 지붕, 고속도로 투광 방음판, 아케이드 천장재 등에서 활용되고 있습니다.

폴리카보네이트와 아크릴의 차이

폴리카보네이트와 마찬가지로 투명도가 높은 수지로 아크릴(PMMA)이 있습니다. 투명도는 아크릴이 약간 더 높지만, 여기서는 다른 차이점을 설명하겠습니다.

내충격성

폴리카보네이트가 충격 저항성이 더 높으며, 아크릴보다 약 50배 정도 강합니다. 따라서 방탄 소재처럼 강한 충격이 예상되는 곳에서는 폴리카보네이트가 많이 선택됩니다.

가공성

두 소재 모두 가공성이 높지만, 폴리카보네이트는 아크릴에 비해 절곡이나 접착이 어렵다는 단점이 있습니다.

난연성

난연성은 폴리카보네이트가 더 높으며, 불에 잘 타지 않는 특성을 가지고 있습니다. 높은 자체 소화성을 갖추었을 뿐만 아니라 연속 내열 온도도 높아 파티션 등에는 아크릴보다 폴리카보네이트가 더 적합합니다.

비용

아크릴 쪽이 비용이 더 낮습니다. 폴리카보네이트는 다양한 우수한 특성을 가지고 있지만, 비교적 고가의 수지 재료입니다. 따라서 대량으로 사용되는 제품이나 교체 빈도가 높은 제품, 충격 저항성이 높은 제품을 원하지 않는 경우에는 아크릴 등 다른 소재를 검토해 보는 것도 좋습니다.

폴리카보네이트 아크릴
내충격성
가공성
난연성
비용

정리

폴리카보네이트는 열가소성 엔지니어링 플라스틱의 일종입니다. 투명도가 높고 충격에 강한 것이 큰 특징이며, 내후성·가공성·자체 소화성·흡수성이 낮아 치수 정밀도가 뛰어난 등 여러 장점을 가지고 있습니다. 반면 유기용제와 계면활성제에 약하고, 응력 부식성을 가지고 있는 것이 단점입니다. 게다가 스크래치가 잘 생기고 가격도 비교적 높은 편입니다. 카메라 렌즈, DVD 회로판, 자동차 헤드램프, 간판, 방탄 소재 등에 사용됩니다. 비슷한 소재로는 아크릴이 있지만, 폴리카보네이트가 충격 저항성과 난연성에서는 우수한 반면, 가공성 및 비용 면에서는 아크릴이 더 뛰어납니다.

 


이전 기사