상품 기초 지식표면처리

증착의 정의부터 도금과의 차이, PVD 및 CVD의 종류, 원리까지 해설

증착 공정으로 표면처리 가공한 부품

증착은 진공 상태에서 재료를 기화시켜 대상물 표면에 나노·마이크로 수준의 초박막을 형성하고, 금속 광택과 높은 경도, 우수한 광학 특성 등을 부여하는 표면 처리입니다. 스마트폰 내부 부품부터 절삭 공구, 광학 렌즈까지 폭넓게 활용되고 있습니다.
설계 실무에서는 PVD·CVD와 같은 기법 선택, 박막 품질을 좌우하는 기초 처리, 비용 최적화가 중요한 과제가 됩니다. 본 기사에서는 증착의 기본 원리와 방법별 특징, 도금과의 차이점, 설계 시 주의해야 할 포인트에 대해 자세히 설명합니다.

meviy 도면업로드 바로가기

증착(Vapor Deposition)의 정의 

먼저 증착(Vapor Deposition)의 정의와 원리에 대해 살펴보겠습니다.

증착의 기본 원리

증착이란, 재료를 가스화시켜 대상물 표면에 극히 얇은 막으로 쌓아 올리는 기술입니다. 가열이나 물리적 충격으로 기체가 된 원자와 분자가 기판에 도달해 냉각되면, 균일하고 고순도의 고체막이 형성됩니다.
예를 들어 알루미늄이나 티타늄 등을 이용한 나노미터 단위의 정밀한 증착이 가능하며, 반도체 배선이나 광학 렌즈 등 하이테크 부품에 널리 사용되고 있습니다. 기존의 도장이나 도금으로는 불가능한 수준의 미세한 막 두께 제어를 구현할 수 있는 것이 증착의 큰 특징입니다.

왜 「진공」으로 실시하는 것인가?

증착 처리를 진공 챔버 내에서 수행하는 이유는 막의 순도와 품질을 극한까지 높이기 위해서입니다. 대기 중의 산소와 수분을 배출해 재료의 산화와 변색을 방지하고, 기화된 입자의 직진성을 확보하는 것이 목적입니다.
대기 중에서는 입자가 공기 분자와 충돌해 산란하지만, 진공 상태가 되면 평균 자유 경로가 길어져 입자가 방해받지 않고 바로 대상에 도달할 수 있습니다. 불순물 혼입을 방지하고, 접착성이 높은 촘촘한 막을 얻기 위해서는 진공 환경 구축이 필수적입니다.

PVD와 CVD의 차이

증착의 박막형 메커니즘은 물리적(PVD)과 화학적(CVD)으로 크게 구분됩니다. 각각의 차이를 설명하겠습니다.

PVD(물리 기상 성장: Physical Vapor Deposition)

PVD(물리 기상 성장)는 물리적인 에너지를 이용해 막을 형성하는 방법의 총칭입니다. CVD에 비해 저온(보통 500℃ 이하)으로 처리할 수 있어 기재에 대한 열 영향을 최소화할 수 있습니다.
예를 들어, 플라스틱 부품에 대한 장식 코팅이나 고온에서 풀림 현상이 발생하는 강재에 대한 경질막 형성에 적합합니다. 재료를 물리적으로 증발·비산시켜 부착시키는 PVD는, 모재의 특성을 유지하면서 표면 기능을 향상시키고자 하는 설계 현장에서 범용성이 높은 선택지입니다.

CVD(화학 기상 성장: Chemical Vapor Deposition)

CVD(화학 기상 성장)는 가스 형태의 원료를 화학 반응시켜 부품 표면에 새로운 물질을 축적·성장시키는 방법입니다. 가스가 세부까지 침투해 흡수성이 매우 뛰어나며, 복잡한 형태에서도 균일하게 증착할 수 있습니다.
초경 공구에 두꺼운 코팅을 하거나, 미세한 홈을 가진 반도체 웨이퍼를 증착하는 데 필수적입니다. 반응이 고온을 필요로 하는 경우가 많지만, 복잡한 워크에 대해 강력한 접착성과 균일한 막 두께를 요구할 때는 CVD가 첫 번째 후보가 됩니다.

설계시 선택 기준

PVD와 CVD 중 어느 것을 선택해야 할지, 아래 표에 정리했습니다.

비교 항목 PVD CVD
기재에 대한 열 영향 적음 큼
복잡한 형상에 대응 △ ◎
막 두께 박막(수 nm~수 μm)이 가능 후막(수μm~수십μm)이 가능
밀착성 양호~강력 매우 강력

예를 들어, 열을 싫어하는 정밀 부품이라면 PVD를, 깊은 홀이나 홈 안쪽까지 보호하고 싶을 경우에는 CVD를 선택합니다.
내열 온도와 형상의 복잡성을 기준으로 각 방법의 특성을 비교 매트릭스로 정리함으로써, 비용과 품질의 균형이 맞는 최적의 표면 처리 사양을 결정할 수 있습니다.

PVD의 주된 3종류(진공 증착·스퍼터링·이온 플레이팅)

기계 설계 현장에서 증착이라고 할 때, 대부분 이 PVD를 의미합니다. 대표적인 3가지 방법의 원리와 활용법을 설명합니다.

진공 증착(Vacuum Deposition)

진공 증착은 진공 상태에서 재료를 가열해 증발시켜 대상 물체에 부착하는 간단한 방법입니다. 장비 구성이 단순하고 증착 속도가 빨라 다른 방법에 비해 가공 비용을 절감할 수 있다는 것이 특징입니다.
과자 포장 필름이나 자동차 헤드라이트 리플렉터 등, 넓은 면적에 짧은 시간 안에 금속 광택을 부여하고자 하는 용도에 많이 사용됩니다. 다만, 입자의 에너지가 낮고 접착력이 비교적 약하기 때문에 강한 마찰이나 하중이 가해지는 기계 부품보다는 장식용이나 일회용 제품에 더 적합합니다.

스퍼터링(Sputtering)

스퍼터링은 이온을 재료로 충돌시켜 튕겨 나간 입자를 증착하는, 정밀한 제어에 강한 방법입니다. 비활성 가스의 충돌 에너지를 이용하기 때문에, 가열 시 증발하기 어려운 고융점 금속이라도 균일한 막을 형성할 수 있다는 것이 강점입니다.
반도체 배선, 액정 패널 투명 전극, 고품질 광학 미러 등, 높은 박막 두께 정밀도와 평활성이 요구되는 하이테크 분야에 필수적입니다. 진공 증착보다 접착성이 높고, 막질의 안정성을 중시하는 설계에서 신뢰성이 높은 선택지입니다.

이온 플레이팅(Ion Plating)

이온 플라팅은 증발 입자를 플라즈마 내부에서 이온화하고 전기적 힘으로 가속시켜 두드리는 방법입니다. 입자가 고에너지로 대상에 충돌하기 때문에 경도가 높은 막을 형성할 수 있습니다.
가혹한 마찰에 노출되는 절삭 공구의 TiN 코팅이나 고급 시계의 내마모성을 높이는 외장 처리 등에 강력한 성능을 발휘합니다. 가공 비용은 다소 높지만, 제품 수명과 내구성을 향상시키고자 하는 설계 과제에 대해 확실한 효과를 가져오는 방법입니다.

증착과 도금의 비교

표면에 금속막을 형성하는 방법으로, 오래전부터 사용되어 온 도금과 증착 중 어느 것을 채택해야 하는지, 선정 기준에 대해 설명합니다.

도금과 증착(PVD·CVD)의 결정적인 차이

도금과 증착의 결정적인 차이는 처리 공정이 액체 속인지 진공(기체) 속인지에 따른 환경 차이에 있습니다. 도금은 물 용액에 대상물을 담그기 때문에 두꺼운 막 형성이 뛰어나지만, 폐액 처리가 필요해 환경 부담이 크게 늘어나는 경향이 있습니다.
증착은 진공 상태에서 진행되는 건식 공정이므로 환경에 친화적이며 나노 단위의 정밀한 막 두께 제어가 가능합니다. 다만, 증착은 진공 장치를 사용하기 때문에 한 번에 처리할 수 있는 크기에 제한이 있다는 점에 유의해야 합니다. 설계자는 부품의 크기와 막 두께의 필요성을 고려하여 적절한 방법을 선택해야 합니다.

기능과 비용의 균형

표면 처리를 선택할 때는 비용과 기능의 균형을 정확히 판단해야 합니다. 일반적으로 대량 생산품에 저렴한 방청 효과를 원할 경우 도금이 선택되고, 정밀한 치수 정확도와 특수한 기능성을 추구할 때는 증착이 선택됩니다.
막 두께 때문에 치수 공차를 틀리게 하고 싶지 않은 정밀 부품이나, 도금으로는 구현할 수 없는 고경도를 원할 경우, 비용을 들이더라도 증착을 채택해야 합니다. 제품의 부가가치와 예산을 저울질하여 최적의 방안을 결정하는 것이 설계자에게 중요한 판단 기준이 됩니다.

비교표(특성 일람)

설계시에 판단에 헤매었을 때는, 이하의 비교표를 참고로 해 주세요.

비교 항목 도금 증착
주요 목적 방청, 장식, 후막 형성 고경도, 광학 특성, 정밀 박막
막 두께 수 μm ~ 수백 μm 수 nm ~ 수 μm
치수 정밀도에 미치는 영향 큰 매우 작은
밀착력 좋은 매우 강한
환경 부하 큰(폐액처리 필수) 작음(깨끗한 공정)
비용 저렴한 비싼

특성 목록을 체크리스트로 활용하면 표면 처리 선택 실수를 사전에 방지하고, 설계 품질 향상과 비용 최적화를 동시에 달성할 수 있습니다.

증착이 필요한 부품의 설계·조달 포인트

증착은 단순히 막을 형성하는 과정이 아니라, 기재 준비와 형상 설계가 품질에 영향을 미칩니다. 설계자가 가공 전에 검토해야 할 실무적인 포인트를 짚어두세요.

대응 가능한 재질과 사이즈 제약의 확인

증착 가공을 검토할 때는 기재의 재질 특성과 장비의 크기 제한을 사전에 확인하는 것이 필수적입니다. 진공 상태에서 처리하는 특성상, 재료의 내열성 및 가스 배출 여부가 품질에 영향을 미치며, 물리적인 장치의 크기를 초과하는 부품은 가공할 수 없기 때문입니다.
예를 들어, 열에 약한 수지나 저융점 합금에 고온 CVD를 적용하면 변형 위험이 있지만, 저온 PVD라면 대응 가능한 경우도 있습니다. 우선 장치 크기와 기재의 열안정성을 비교하여 물리적으로 가공 가능한 범위인지 검증하는 것이 설계의 첫 단계가 됩니다.

기초(베이스 부품)의 표면 거칠기가 중요

증착 후 외관 품질을 향상시키려면, 기초가 되는 베이스 부품의 표면 거칠기를 관리해야 합니다. 증착막이 매우 얇아 기판의 요철을 메우는 효과는 거의 없으며, 오히려 미세한 흠집이나 툴 마크를 강조하게 됩니다.
거울면과 같은 광택을 원한다면, 하부 공정에서 거울면 마감을 해두어야 합니다. 또한, 기능성 막이라 하더라도 버리나 오염은 막이 벗겨지는 원인이 되므로 절대 금지합니다. 도면 지시 시 최종 마감뿐 아니라 증착 전의 기초 거칠기를 명확히 지정하는 것이 문제를 예방하는 핵심입니다.

마스킹과 지그 흔적 고려

증착을 의뢰할 때는 지그의 접촉 자국이나 마스킹에 따른 비용 상승을 설계 단계에서 고려해야 합니다. 진공 상태에서 부품을 고정하려면 반드시 지그로 체킹하거나 매달아야 하며, 그 접점에는 막이 붙지 않은 「지그 자국」이 반드시 남게 됩니다.
전체 코팅을 원해도 물리적인 고정부는 증착되지 않습니다. 또한, 나사 부위 등에 마스킹 지시는 수작업이 수반돼 비용 상승 요인이 되기 쉽습니다. 도면에 증착이 불가능한(지그 자국은 허용) 영역을 명시하고, 복잡한 마스킹을 피하도록 형태를 설계함으로써 조달을 원활하게 합니다.

증착 후 추가공은 원칙 NG

증착 처리를 한 부품에 대해 나중에 추가 절삭이나 연삭 가공을 하는 것은 원칙적으로 피해야 합니다. 증착막은 매우 얇고 경질이기 때문에, 칼날을 대면 막이 벗겨지거나 가공 경계에서 균열이 발생해 본래 기능을 상실하게 됩니다.
박막이 형성된 후 치수를 미세 조정하기 위해 가장자리를 깎으면, 그 주변의 박막이 부서져 떨어질 위험이 높아집니다. 홀 가공과 형상 변경을 포함해 모든 기계 가공을 완료한 최종 형상으로 증착 공정에 투입하도록 공정 설계를 철저히 하는 것이 품질 보증 관점에서 중요합니다.

정리

증착은 제품의 아름다움과 기능성을 동시에 만족시키는, 설계자에게 강력한 무기가 되는 기술입니다. 박막으로 제품 가치를 높이기 위해서는 단순히 원리를 이해하는 데 그치지 않고, 기재의 내열성에 맞는 PVD와 CVD를 적절히 구분하고, 더 나아가 비용과 요구 품질에 기반한 최적의 방법을 선택하는 것이 필수적입니다.
다만, 증착이 성공하려면 기초 품질과 올바른 공정 설계에 달려 있습니다. 표면 거칠기 관리와 지그 자국 고려, 그리고 모든 가공을 마친 뒤에 박막을 형성한다는 기본 규칙을 철저히 지켜야 합니다. 박리나 외관 결함과 같은 문제를 방지하고, 증착의 가치를 극대화할 수 있습니다.
이번 내용에서 설명한 선정 기준을 가이드라인으로 활용하여 품질·비용·납기의 최적 균형을 판단해 주세요. 증착 특성을 깊이 이해하고 실무에 적용함으로써 차세대 제품 개발을 보다 원활하게, 그리고 가치 있게 가속화합시다.

meviy로고
meviy주문절차

이전 기사