선반 가공이란 재료를 깎아 원하는 형태를 구현하는 가공 방법으로, 절삭 가공에 속합니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합함으로써 복잡한 형상을 구현할 수 있는 선반 가공에 대해, 그 특징과 가공 절차 등을 소개합니다. 목차 선반 가공의 정의 선반의 기본 가공 방법 선반... (2026/02/25)
인코넬®(Inconel®)은 Special Metals사가 상표를 보유한 니켈기 내열 합금으로 항공·원자력·화학 플랜트 등의 고온·부식 환경에서 널리 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, 이 뛰어난 특성을 가지는 재료인 인코넬®(및 그 상당재)의 특성, 가공성, 설계시의 유의점에 대해서, 알기 쉽게 해설합니다. 목차 인코넬의 정의 대표적인 인코넬 합금의... (2026/02/23)
부동태화 처리(패시베이션)는 스테인레스강 표면에 부동태 피막을 형성하여 내식성을 높이는 화학적 표면 처리입니다. 제조업 설계·개발 담당자에게는 스테인레스 부품의 부식 위험을 방지하고 제품 품질을 보증하기 위해 필수적인 공정입니다. 한편, 부동태화 처리의 효과를 확실히 얻기 위해서는 메커니즘과 산세와의 차이, 강종별 적합성에 관한 지식이... (2026/02/20)
무산소동(OFC)는 산소 함량을 극한까지 낮춤으로써 구리 고유의 전도성 및 열전도성을 끌어낸 고순도 구리 재료입니다. 대전류를 다루는 버스바, 전자 부품, 고진공 장비 등 중요한 부품의 성능을 지탱하는 재료로 사용됩니다. 이번 내용에서는 무산소동(C1020·C1011)의 기본 특성 및 장·단점, 터프 피치 구리·인 탈산 구리와의... (2026/02/13)
SKS3(합금 공구강)은 탄소 공구강(SK재)에 Cr(크롬)과 Mn(망간) 등을 첨가해 경화성을 높인 냉간 다이강입니다. 오일 열처리를 통해 파손 및 변형 위험을 줄이면서 높은 경도와 내마모성을 확보할 수 있습니다. 이번 내용에서는 SKS3의 특성 및 장·단점, 다른 재료와의 비교, 가공·열처리 포인트를 정리합니다. 금형 및... (2026/02/13)
플라스틱이라고도 불리는 수지 제품은 가볍고 튼튼하며 대량 생산이 용이해 일상용품, 전자기기, 기계 커버 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 이번에는 수지 제품을 만드는 방법 중 흔히 사용되는 사출 성형에 대해 소개합니다. 목차 사출 성형의 정의 사출 성형의 기본 공정 사출 성형의 장점과... (2026/02/04)
하이스강(고속도강, HSS)은 고온에서도 경도를 유지하는 「적열 경도」에 의해 고속 절삭을 가능하게 한 특수 공구강입니다. 드릴이나 엔드 밀과 같은 절삭 공구나 금형 내마모 부품의 성능을 끌어내는 데 중요한 재료입니다. 단, 뛰어난 성능을 발휘하기 위해서는 초경합금과의 특성 차이나 적절한 열처리, 강종의 선정에... (2026/01/23)
압접은 금속을 용융시키지 않고, 강한 압력과 열을 이용해 접합하는 고상접합의 한 종류입니다.재에 대한 열 영향을 최소화하면서도 높은 접합 강도를 확보할 수 있으며, 이종 금속 접합도 가능해 자동차, 철근, 전자부품 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 압접에는 여러 가지 가공 방식이... (2026/01/22)
DC53은 기존의 합금 공구강 SKD11의 약점을 극복하기 위해 개발된 높은 경도와 뛰어난 인성을 양립시킨 차세대 냉간 다이스강입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어 금형이나 기계 부품의 장수명화를 실현하는 데 있어서 유력한 선택지가 됩니다. 단, 뛰어난 성능을 최대한으로 끌어내기 위해서는 재료 특성이나 열처리,... (2026/01/12)
용접은 금속을 접합하는 가공의 일종입니다. 기계나 금속 부품뿐만 아니라 자동차나 선박 등의 탈 것, 철근이나 철골 등의 건축물 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 판금 가공에서 이루어지는 용접에 주목하여 그 정보를 수집했습니다. 목차 용접의 정의 금속 접합에서의 용접의 특징... (2026/01/08)
버스바의 설계에서 재질 선택 및 가공 방법에 대해 고민하고 있지 않습니까? 「버스바의 설계의 주의점을 알고 싶다」 「EV나 재에너지 분야에서의 구체적인 사용법을 알고 싶다」라고 하는 의문은, 설계 현장에서 자주 나옵니다. 이번 내용에서는 버스바의 기초, 특징 및 용도, 재질, 제작 흐름, 설계상의... (2026/01/07)
탄화규소(SiC)는 높은 경도와 내열성과 더불어 반도체로서의 성질도 함께 가지는 고성능 세라믹입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어서, 가혹한 환경하에서의 신뢰성 향상이나, 에너지 절약화에 빠뜨릴 수 없는 재료입니다. 다만, 그 뛰어난 성능을 최대한으로 끌어내기 위해서는, 특유의 취성이나, 다이아몬드 공구를 필요로 하는 가공의 어려움... (2026/01/07)
기계를 설계할 때 온도 변화에 의한 부품의 열팽창은 치수 불량이나 부품 간섭과 같은 트러블을 초래할 수 있습니다. 이번 내용에서는, 이 현상을 이해하는 열쇠가 되는 「열팽창 계수」의 기초 지식이나 주요 재료의 일람, 치수 변화의 계산 방법을 체계적으로 해설합니다. 게다가 다른 재질과... (2026/01/06)
3가 크롬은 RoHS 지령에 대응한 환경 배려형 방청 표면 처리입니다. 한편, 종래의 「6가 크롬」과의 차이나, 「3가 화이트」 「3가 유니크로」라고 하는 복수의 호칭이 존재해, 설계·선정시에 혼란을 초래하기 쉽습니다. 이번 내용에서는 설계자·개발 담당자 전용으로 3가 크롬의 기본적인 정의나 특성, 6가 크롬과의 성능·규제면에서의... (2026/01/02)
합금강은 탄소강에서 얻을 수 없는 우수한 특성을 가진 재료로 널리 사용되고 있습니다. 한편, 합금강이라고 해도 종류는 다방면에 걸치기 때문에, 「강점이나 주의해야 할 점을 모른다」라고 고민하시는 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 「합금강이란 무엇인가」라는 기초부터 특성, 종류, 용도, 가공이나 선정 시의 주의점까지를... (2025/12/30)
설계 도면에 기재되는 용접 기호는 설계자의 의도를 현장에 정확하게 전달하기 위한 정보 전달 수단입니다. 그러나, 그 판독이나 표기에는, JIS나 ISO에 준거한 룰이나 전문 지식이 요구됩니다. 도면을 읽는 쪽이나 쓰는 쪽이나 용접 기호의 종류·의미·배치 방법을 제대로 이해하지 못하면 제품의 품질이나 안전성에... (2025/12/29)
부품 설계의 현장에서 자주 듣는 「흑피재」는, 비용 절감이나 가공성에 있어서 장점을 숨기고 있습니다. 한편, 연마재와의 구분으로 고민하는 설계자도 적지 않을 것입니다. 이번 내용에서는, 흑피의 기본적인 지식으로부터, 장점·단점이나 구체적인 용도, 후처리에 빠뜨릴 수 없는 제거 방법까지 해설합니다. 흑피의 특성이나 연재와의 차이를... (2025/12/29)
펀칭 메탈은 금속판에 다수의 홀을 뚫은 소재로, 가전, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 원형 홀이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 홀을 뚫은 것이 있습니다.... (2025/12/19)
금형 재료로 유명한 SKD61은 고온 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 열간 다이스강입니다. 이번 내용에서는 SKD61의 정의나 규격, 특성·특징에 대해 해설하고, 구체적인 용도나 가공 방법에서의 주의점에 대해 정리합니다. 설계·개발이나 조달 담당자가 재료 선정에 도움이 될 수 있도록 SKD61의 장단점, 다른 강재와의 비교... (2025/12/08)
테이퍼 가공은 부품의 감합 정밀도나 강도를 높이기 위해 기계 설계에서 널리 이용되는 중요한 가공 기술입니다. 이번 내용에서는 이 테이퍼 가공의 기본 원리부터 장점·단점, 재료별 특성이나 대표적인 가공 방법까지를 체계적으로 해설합니다. 게다가 자동차 부품이나 공구등의 구체적인 용도 예로부터, 설계시에 불가결한 테이퍼... (2025/12/08)
스폿 용접은 금속을 녹여 접합하는 용접의 일종입니다. 특히 얇은 재료에 적합한 가공법이므로 판금 가공에서도 자주 이루어집니다. 이 기사에서는 스폿 용접의 특징과 장점에 대해 해설합니다. 목차 스폿 용접의 정의 스폿 용접의 종류 스폿 용접의 특징 스폿 용접의 도면 표시 방법 스폿... (2025/12/02)
도면은 설계의 최종 성과물로서 나날이 늘어납니다. 또 도면은 설계, 생산 기술, 구매, 제조, 품질 관리등의 각 부문에서의 정보 공유 수단으로서도 사용되고 있기 때문에, 사내에서 매우 중요한 자리 매김이 되고 있어, 그 관리는 완벽해야 합니다. 도면 관리 방법이나 주의해야 할 포인트에... (2025/12/02)
용접은 금속을 녹여 연결하는 가공법으로 기계 부품이나 자동차, 구조물 등 매우 넓은 분야에서 사용되고 있으며, 판금 가공 현장에서도 빈번하게 이루어지고 있는 방법입니다. 이번에는 용접에 대해 해설하겠습니다. 목차 용접이의 정의 용접의 장점, 단점 용접 유형 융접에 의한 용접 압접에 의한 용접... (2025/12/02)
타프트라이드 처리(염욕 질화 처리)는 금속 부품의 내구성이나 표면 경도를 높이는 방법 중 하나입니다. 한 번의 처리로 부품 표면에 단단하고 얇은 층을 형성해, 내마모성·내피로성·내식성 등 복수의 성능 향상을 기대할 수 있는 것이 특징입니다. 이번 내용에서는 자동차 부품이나 금형, 공작 기계등에서 마모나... (2025/12/01)