금속이나 수지 표면에 요철 모양을 새기는 널링 가공은 공구의 손잡이나 기계 부품의 미끄럼 방지 등을 목적으로 채용되는 가공 방법입니다. 이번 내용에서는 롤렛 가공의 종류나 용도라는 기초지식부터 도면 지시나 재질 선정의 포인트까지 설계자에게 필요한 정보를 망라적으로 해설합니다. 목차 널링 가공의 정의... (2025/10/22)
머시닝 센터(machining center, MC)는 금형 제작이나 금속 부품 제작에 사용되는 공작기계입니다. 다양한 공구를 자동으로 구분하여 사용하는 기능을 가진 NC(Numerical Control: 수치제어) 공작기계로 크기 등에 따라 여러 종류로 구분되어 있습니다. 이번에는 머시닝 센터가 무엇인지, 특징과 장점에 대해 설명하겠습니다. 목차 머시닝 센터(MC)의... (2025/10/21)
절삭 가공 부품을 모델링할때는 실제 가공이 어떻게 이루어지는지 이미지 하면서 설계 해야 합니다. 여기에서는 엔드밀의 형상과 움직임을 예로, 설계시에 주의해 두고 싶은 포인트를 해설해 갑니다. 또한 마지막으로 절삭물을 설계할 때 알아두고 싶은 원 포인트도 알려드립니다. 목차 칼이 들어가는 6방향을 의식할... (2025/03/05)
비용 절감은 제품의 경쟁력 강화와 고객 만족도 향상을 위해서는 빼놓을 수 없는 과제입니다. 그렇기 때문에 설계자는 많은 비용 절감 아이디어를 저장해 두어야 합니다. 이 기사에서는 기계 부품이나 케이스로서 많이 이용되고 있는 판금 부품에 대해, 설계 단계부터 할 수 있는 궁리를... (2025/03/05)
판금 부품에 한정하지 않고, 제품이나 장치를 설계할 때는, 조립하기 쉽고, 다루기 쉬운 설계로 하지 않으면 안됩니다. 조립 및 유지보수가 어려운 제품이나 장치는 현장에서 작업하는 사람의 부담이 되기 때문입니다. 신인 무렵에 「현장을 모른다」라고 지적된 설계자도 적지 않을 것입니다. 이 기사에서는, 조립... (2025/03/05)
3D CAD는 매우 편리한 것입니다. 최근에는 판금 부품을 발주할 때 3D 모델만 사용하고 2D 도면을 사용하지 않는 경우도 늘고 있어, 3D 모델로 만든 형태가 그대로 현실의 부품이 되는 것처럼 느껴집니다. 그러나 3D 모델은 어디까지나 형상의 시뮬레이션입니다. 3D로 판금 부품을 모델링할... (2025/03/04)
공업적인 장면에 있어서 「절곡」은 크게 나누어 2개의 의미를 가집니다. 하나는 물체를 역학적으로 구부리기 위해 작동하는 「절곡」의 힘이고 다른 하나는 재료를 변형시켜 가공하는 「절곡」입니다. 이 기사에서는 가공에 있어서의 「절곡」에 대해 해설하고 정보를 제공합니다. 절곡이란 사물에 힘을 가해 변형시키고, 뒤틀리게 하는, 구부러진... (2025/03/04)
판금 부품 은 소량 다품종 생산에 적합하기도 하며, FA라인을 구성하는 독자 부품의 제조 등에 자주 사용되고 있습니다. 그러나, 재료가 비교적 얇은 금속이 되어 버리기 때문에, 조건에 따라서는 강성이나 강도에 과제를 안는 케이스도 적지 않습니다. 이 기사에서는, 판금 부품의 강도를 향상시키는... (2025/03/04)
드릴링 머신은 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있습니다.구조도 단순하고 드릴로 홀을 뚫기만 하는 기계이지만, 능숙하게 가공하는 데는 요령이 필요한 경우가 있습니다. 목차 가공 요령 1 : 받침 홈과 펀치의 사용법 가공 요령 2: 큰 홀은 단계적으로 가공할 것 가공... (2024/10/07)
가공집으로부터 「이 도면이라면 가공이 어렵다…」라고 답변을 받아 설계 변경을 한 경험은 없습니까? 원인은 그 도면대로 부품 제작을 진행시켜 버리면 변형 등의 문제가 발생할 우려가 있기 때문일지도 모릅니다.이번은, 「절곡 근접 노치가 있는 형상」으로 결함이 생긴 실제의 부품을 예로, 그 원인이라고 고려해... (2024/09/11)
6면 밀링이란 블록재의 상하 및 4측면 모두에 밀링 가공을 실시하는 것을 의미합니다. 6면 밀링이 끝나 있는 소재는 기준면이 되어 있으며, 면 정밀도도 나와 있는 소재이며, 높은 정밀도가 요구되는 가공 등에 사용됩니다. 여기에서는 6면 밀링이 요구되는 이유와 6면 밀링에서 중요로 하는... (2024/08/07)
3D CAD는 설계자의 툴이라는 고정 관념을 갖고 있진 않나요? 실은 생산 기술 부문과 같이 설계 이외의 부문에서도 3D CAD를 이용하여 업무를 효율화할 수 있습니다. 또한 설계, 생산 기술, 제조, 공사용 기계 등의 부문간에 정보의 공유화를 통해 제품 개발 프로세스를 가속화... (2022/09/01)
가공업체에서 홀 위치 변경을 상담 받고 사양 변경한 경험은 없습니까? 실은 벤딩 근처에 홀이 있으면 가공 방법에 따라 홀 변형이 일어나기 쉬워지기 때문입니다. 그래서 이번에는 왜 변형의 우려가 있는지 또 변형을 예방하기 위한 설계 포인트에 대해 상세하게 소개합니다. 비용은 적어지고... (2022/09/01)
지그라고 하면 제조업에 종사하고 있는 사람 이외는 익숙하지 않은 단어일 것입니다. 또한 한 마디로 지그라고 해도 용도에 따라 크기나 형상도 다양한 것이 있 습니다. 여기에서는 지그의 역할과 사용법에 대하여 설명합니다. 지그란, 부품을 고정하거나 작업의 가이드가 되는 것 지그란, 가공 시... (2022/09/01)
소형 기기에서는 경량 지그가 이용되는 경우가 많습니다. 다양한 제품 구성에 대응하기 때문에 빈번한 제조 라인 변경이나 생산 장소 변경이 있을 경우, 지그를 운반해야 하기 때문입니다. 그러나 지그의 기본 기능을 고려해 재료를 선택하지 않으면 불량의 원인이 되므로 적재적소의 지그 재료 선정이... (2022/09/01)
가공업체에서 「이 도면으로는 가공이 어렵다…」라고 상담 받고 설계를 변경한 적은 없습니까? 원인은 그 도면대로 부품 제작을 진행하게 되면 변형 등의 불량이 생길 우려가 있기 때문인지도 모릅니다. 이번에는 「벤딩 근처에 노치가 있는 형상」에 불량이 생긴 실제 부품을 예로 그 원인과 고려해... (2022/09/01)
드릴 프레스는 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있는 기계입니다. 구조도 단순하고 드릴로 홀을 가공하기만 하는 기계이지만 그런 만큼 능숙하게 가공하려면 요령이 있습니다. 가공 요령 1: 금긋기와 펀치의 사용 방법 금긋기 수작업으로 드릴 프레스 작업 시는 홀 위치를 확정해야 하고... (2022/09/01)
아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광 흑색」은 처리 방법에 따라 특징이나 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는 각 아노다이징 처리의 공정과 권장 이용 상황을 소개합니다. 모쪼록 참고하신 후 향후 선정 시 유용하게 사용해 주십시오! 아노다이징 「흑색」과 2종류 「무광 방법」의 특징 아노다이징 처리의 「흑색」에는... (2022/09/01)