3D 프린터는 가상으로 만들어진 3D 형상을 수지나 금속 등으로 현실화하는 기계입니다. 전도 유망한 기계로 주목도도 높고 「무엇이든 만들 수 있는 기계」로 취급되기도 합니다. 일부 항공기와 고급차 등을 중심으로 최종 제품을 제조하고 있다는 뉴스도 접합니다. 그러나 실제로는 정밀도 등의 면에서 「불가능한... (2026/05/11)
증착은 진공 상태에서 재료를 기화시켜 대상물 표면에 나노·마이크로 수준의 초박막을 형성하고, 금속 광택과 높은 경도, 우수한 광학 특성 등을 부여하는 표면 처리입니다. 스마트폰 내부 부품부터 절삭 공구, 광학 렌즈까지 폭넓게 활용되고 있습니다. 설계 실무에서는 PVD·CVD와 같은 기법 선택, 박막 품질을... (2026/03/20)
SKS3(합금 공구강)은 탄소 공구강(SK재)에 Cr(크롬)과 Mn(망간) 등을 첨가해 경화성을 높인 냉간 다이강입니다. 오일 열처리를 통해 파손 및 변형 위험을 줄이면서 높은 경도와 내마모성을 확보할 수 있습니다. 이번 내용에서는 SKS3의 특성 및 장·단점, 다른 재료와의 비교, 가공·열처리 포인트를 정리합니다. 금형 및... (2026/02/13)
기계는 크기와 모양 모두 다양한 부품을 결합하여 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품끼리의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해 설명합니다. 목차 복수 부품의 조합에는 위치 정밀도가 필요 위치 정밀도가 중요한 이유 위치 정밀도를 높이는 방법 정리... (2024/10/15)
베이스 플레이트란, 문자 그대로 베이스(기초, 토대)가 되는 플레이트(판)를 말합니다. 이 기사에서는 기계 설계에 있어서 베이스 플레이트의 정의, 재질에 의한 특징 및 사용 사례를 소개합니다. 목차 베이스 플레이트란? 건설 분야의 베이스 플레이트 기계 설계에서 베이스 플레이트의 중요한 점 베이스 플레이트의 종류... (2024/10/11)
3D CAD는 설계자의 툴이라는 고정 관념을 갖고 있진 않나요? 실은 생산 기술 부문과 같이 설계 이외의 부문에서도 3D CAD를 이용하여 업무를 효율화할 수 있습니다. 또한 설계, 생산 기술, 제조, 공사용 기계 등의 부문간에 정보의 공유화를 통해 제품 개발 프로세스를 가속화... (2022/09/01)
FA(팩토리 오토메이션)라는 단어를 들어본 사람도 많을 것입니다. 기계 부품 등에도 「FA용 파츠」로 판매되고 있는 것도 있습니다. 그런데 FA는 도대체 무엇인가요? 이번에는 FA가 무엇인지 해설하겠습니다. FA가 가리키는 「자동화」는 매우 폭넓다 FA란 팩토리 오토메이션의 약자. 즉 공장 자동화를 의미합니다. 이 정도로 자동화가... (2022/09/01)
템플릿 설계를 지그 설계에서도 응용할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 조립 지그나 가공용 지그 등은 기본 구성이 유사한 경우가 많습니다. 그러나 워크 형상이나 치수가 미묘하게 달라도 도면을 새롭게 그려야 하기 때문에 효율화나 표준화를 도모하기 어렵습니다. 현재는 3D CAD가 보급된 덕분에... (2022/09/01)
지그라고 하면 제조업에 종사하고 있는 사람 이외는 익숙하지 않은 단어일 것입니다. 또한 한 마디로 지그라고 해도 용도에 따라 크기나 형상도 다양한 것이 있 습니다. 여기에서는 지그의 역할과 사용법에 대하여 설명합니다. 지그란, 부품을 고정하거나 작업의 가이드가 되는 것 지그란, 가공 시... (2022/09/01)
소형 기기에서는 경량 지그가 이용되는 경우가 많습니다. 다양한 제품 구성에 대응하기 때문에 빈번한 제조 라인 변경이나 생산 장소 변경이 있을 경우, 지그를 운반해야 하기 때문입니다. 그러나 지그의 기본 기능을 고려해 재료를 선택하지 않으면 불량의 원인이 되므로 적재적소의 지그 재료 선정이... (2022/09/01)
판금 부품의 비용 절감·납기를 단축할 수 있는 포인트는 부품 제작 시 사용하는 「금형」과 「지그」의 차이에 있습니다. 또한 금형이나 지그를 사용할 때 「설정 공정 수」도 비용과 가격에 영향을 미칩니다. 판금 부품의 단가를 낮추고 납기일을 단축하기 위한 설계 포인트를 금형과 지그의 두... (2022/09/01)
생산 기술의 업무에는 지그의 설계와 제작, 유지 및 보수가 있습니다. 또한 가공 지그나 조립 지그는 제품 개발 프로세스의 후반으로 항상 단납기가 요구되므로 최소한의 가공 기계가 있어야 합니다. 가공 기계의 종류 소형 기기나 소형 가전에 관한 지그를 설계·제작하는 생산 기술을 소재로... (2022/09/01)
일반적으로 부품 조달은 구매부문이 주간으로 실시하고 제품을 생산하지만 생산기술부문에서도 부품을 조달하여 생산 공정에 필요한 지그나 공구를 준비합니다. 생산기술부문에는 설계부터의 요건과 제조부터의 요건을 동시에 만족시키는 지그 설계와 부품 조달이 요구됩니다. 구매부문과 생산기술부문의 부품 조달이 다르다 구매부문의 부품 조달 생산 계획에 맞춘... (2022/09/01)
제조업에서 매우 중요한 역할을 담당하는 생산 기술. 생략하여 「생기」라고도 불립니다. 그러나 제조업에 종사하지 않는 사람에게는 별로 알려지지 않은 부문이기도 합니다. 이번에는 제조업의 숨은 공로자, 생산 기술의 작업에 대하여 해설합니다. 생산 기술이의 정의 생산 기술을 한마디로 나타내면 「설계와 제조를 연결하는 일」입니다.... (2022/09/01)