비용 절감은 제품의 경쟁력 강화와 고객 만족도 향상을 위해서는 빼놓을 수 없는 과제입니다. 그렇기 때문에 설계자는 많은 비용 절감 아이디어를 저장해 두어야 합니다. 이 기사에서는 기계 부품이나 케이스로서 많이 이용되고 있는 판금 부품에 대해, 설계 단계부터 할 수 있는 궁리를... (2025/03/05)
판금 부품에 한정하지 않고, 제품이나 장치를 설계할 때는, 조립하기 쉽고, 다루기 쉬운 설계로 하지 않으면 안됩니다. 조립 및 유지보수가 어려운 제품이나 장치는 현장에서 작업하는 사람의 부담이 되기 때문입니다. 신인 무렵에 「현장을 모른다」라고 지적된 설계자도 적지 않을 것입니다. 이 기사에서는, 조립... (2025/03/05)
판금 부품 은 소량 다품종 생산에 적합하기도 하며, FA라인을 구성하는 독자 부품의 제조 등에 자주 사용되고 있습니다. 그러나, 재료가 비교적 얇은 금속이 되어 버리기 때문에, 조건에 따라서는 강성이나 강도에 과제를 안는 케이스도 적지 않습니다. 이 기사에서는, 판금 부품의 강도를 향상시키는... (2025/03/04)
meviy 판금 가공을 이용하실 때 ‘장납기 서비스’도 선택하실 수 있습니다. 납기가 급하지 않은 경우, 장납기 서비스를 이용하면 최대 60% 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 즉시 견적 보기 장납기 서비스 대응 범위 재질•출하일 ※ 단납기 서비스는 당일 오후 12시 30분 이전... (2025/01/24)
판금 부품 은, 전개 형상을 소재로부터 레이저 컷 등으로 자르고, 절곡선으로 접어서 제조 됩니다. 일반적인 기계 가공 부품과 다른 설계 노하우가 필요합니다. 판금 부품의 형태와 3D CAD에 의한 중첩 방법에 대해 설명합니다. 목차 판금 부품의 두 가지 형태 중첩 설계... (2024/10/22)
3D 기계 설계에서는 기본적인 강도 계산을 합니다만, 아무래도 강도 부족으로 인한 결함은 없어지지 않습니다. 개별 부품의 강도를 완벽하게 계산하지 않는 이유입니다. 그러나 설계자가 계산을 잊은 것은 아니며 계산할 수 없었습니다. 그 대책으로서 3D CAD를 사용하면 부품의 강도를 의식한 기계 설계를... (2024/10/15)
가공집으로부터 「이 도면이라면 가공이 어렵다…」라고 답변을 받아 설계 변경을 한 경험은 없습니까? 원인은 그 도면대로 부품 제작을 진행시켜 버리면 변형 등의 문제가 발생할 우려가 있기 때문일지도 모릅니다.이번은, 「절곡 근접 노치가 있는 형상」으로 결함이 생긴 실제의 부품을 예로, 그 원인이라고 고려해... (2024/09/11)
금형은 문자 그대로 금속으로 만들어진 형태입니다. 금속 가공에서는 주조나 단조, 프레스나 판금 등에 금형이 사용됩니다. 수지 가공에서는 사출 성형의 금형이나 고무 성형의 금형에도 사용되고 있습니다. 그러나 금형의 용도는 매우 넓고, 펠트나 FRP의 성형 외에, 펄프 몰드 등 다양한 장소에서 사용되고... (2024/07/19)
단납기 서비스란, 통상 출하일보다 납기일을 단축할 수 있는 서비스를 의미합니다. 통상적인 단납기 서비스를 넘어서 도장, 도금, 아노다이징의 표면처리에도 단납기 서비스를 도입하였습니다. 표면처리가 들어간 제품에서도 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 상세한 재질 및 표면처리 별... (2024/07/03)
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아... (2024/05/07)
meviy 판금 서비스에서는 무광 흑색 아노다이징 표면 처리가 가능합니다. 이런 고민이 없으신가요? 광학계 부품을 제작하는데, 빛의 난반사나 광택이 없는 재질을 찾고 있다 제품 외관이 저렴해 보인다. 좀 더 중후한 느낌이 들었으면 좋겠다 유광 흑색 아노다이징 처리로 하면 광택이 있어 흠집이... (2022/09/01)
meviy 판금 부품 서비스에서 「SUS304(단면 헤어 라인)」를 선택할 수 있습니다. 이런 분께 권장합니다! ... (2022/09/01)
철은 볼트나 못처럼 부품 형태로 판매되는 것도 있지만 파이프나 봉재, 블록재 등 가공한 후 사용하기 위한 재료로 판매되는 것도 많습니다. 재료로 판매되고 있는 철의 모양 중 하나에 판이 있습니다. 철판이나 강판이라고 하여 공업 제품이나 건축 현장 등 다양한 곳에 사용되고... (2022/09/01)
다이캐스트는 주조 기술의 하나로 다이캐스팅이라고도 합니다. 다이캐스트에서는 녹인 비철금속을 금형에 흘려 넣어 다양한 형상으로 성형합니다. 다이캐스트로 만들어진 부품은 자동차나 가전, 복사기나 재봉틀 등 많은 제품에 사용되고 있습니다. 다이캐스트란? 주요 특징과 도면 표기 다이캐스트에서는 비철금속을 녹여 압력을 가해 금형에 흘려 넣습니다.... (2022/09/01)
기계 설계 엔지니어라면 설계한 부품이 깨지거나 부러지는 파손 문제를 경험한 적이 있을 겁니다. 시제품 단계라면 그래도 다행이지만, 양산 후에 발생하면 고객에게 피해를 끼치게 되어 큰 문제가 될 수도 있습니다. 파손 문제는 형상에 조금만 신경을 쓰면 피할 수 있습니다. 이 기사에서는... (2022/09/01)
부품 형상에 따라 「판금」과 「절삭」 두 가공법을 모두 적용할 수 있는 경우가 있습니다. 두 가공의 기본적인 차이와 특성을 파악하고, 해당 조건에 따른 가공법 선택 사례를 설명합니다. 이후 가공법을 선택, 적용 시 참조해 주십시오. 「판금 가공」과 「절삭 가공」 기본적인 차이 기본적인... (2022/09/01)
판금 가공은 얇은 판 모양의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들어내는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속 판에 힘을 가해 성형하는 손 판금과 재료를 툴에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가해 성형하는 기계 판금으로... (2022/09/01)
meviy에서는 업로드 된 모델의 가공 가능 여부를 자동으로 판정합니다. 가공 불가 판정 시 「자동 견적을 할 수 없습니다」라는 메시지가 표시되고 메시지를 클릭하면 상세내용을 확인할 수 있습니다. 아래의 그림을 참고하여 필요 시 수정 부탁드립니다. 표시된 에러 메시지 ⊗ 절곡부 바깥 쪽에 R이... (2022/09/01)