표면 품질은 정밀 부품의 기능 및 내구성을 결정하며, 마감 공정의 선택이 제품 가치와 직결됩니다. 전해 연마는 지립을 사용하지 않고 전기화학적으로 금속 표면을 평활화하여 광택, 내식성, 청정도를 높이는 대표적인 방법입니다. 이 기사에서는 전해 연마의 원리, 타 연마법과의 차이, 재질별 주의사항, 그리고... (2025/06/09)
디버링은 제품이나 부품에 발생한 버를 제거하고 품질을 향상 시키거나 사용 중에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 만들어지는 추가 가공입니다. 여기에서는 버의 발생 요인이나 디버링 방법, 버를 발생하기 않게 하는 가공 등에 대해 설명합니다. 목차 버의 정의 디버링의 목적 디버링의 주요... (2024/08/06)
사출 성형은 같은 형태의 수지 부품을 대량으로 생산하기에 적합한 가공법 입니다. 여기에서는 사출 성형에 의한 수지 가공의 대표적인 불량과 대책을 소개합니다. 성형 시의 조건이나, 금형의 상태, 부품의 형상에 따라서는 성형 시 트러블(불량)이 발생하는 경우가 있습니다. 여기에서는 사출 성형에 있어서의 대표적인... (2024/06/19)
수지 재료는 부품의 다기능화에 최적이지만, 과거 사례를 보면 다양한 문제를 일으키고 있는 것도 사실입니다. 많은 수지 부품은 사출 성형으로 제조되기 때문에 성형 불량이 제품 불량의 원인으로 이어지는 경우가 많아 원인 분석이 어려워 설계자를 괴롭히고 있습니다. 과거 사례를 조사하여 불량의 원인을... (2024/06/14)
전단 절단은 재료를 잘라내는 절단 가공 중 하나입니다. 금속 가공을 비롯하여 종이나 수지 등 폭넓게 이용되고 있습니다. 여기에서는 전단 절단의 특징과 종류에 대하여 해설합니다. 전단 절단의 정의 전단 절단이란 전단 가공 중 한가지 시어(영: shear) 절단이란 평행날을 이용한 전단 가공을... (2022/09/01)
수지 재료는 부품의 다기능화에 매우 적합한데, 이전에 발생한 문제를 보면 각종 다양한 불량이 발생하는 것도 사실입니다. 수많은 수지 부품은 사출 성형으로 제작되므로 성형 불량이 제품 불량의 원인으로 이어지는 경우가 많아, 원인 분석이 어려워져 설계자를 힘들게 합니다. 이전의 문제를 조사하면 불량의... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)
절삭 가공이나 프레스 가공, 주조 등의 금속 가공을 생각할 때 버 문제를 피할 수 없습니다. 여기에서는 버의 발생과 제거, 버를 방지하는 방법에 대하여 설명합니다. 금속 가공에서 발생하는 '버'란? 버는 가공 과정에서 발생한 의도하지 않은 돌기나 잔류물입니다. 부드러운 점토 등을 잡아떼려고... (2022/09/01)
판금 가공에서는 금속을 자를 때 레이저를 사용하는 경우도 많습니다. 또한 최근에는 종이나 목재를 레이저로 가공하는 기계도 증가했습니다. 이번에는 레이저 가공에 대해서 기능과 종류 그리고 사용할 수 있는 소재 등도 포함하여 설명합니다. 레이저 가공의 정의 레이저는 매우 직진성 높은 빛입니다. 레이저... (2022/09/01)