티타늄 합금은 뛰어난 비강도와 내식성을 갖춘 매력적인 소재입니다. 항공우주, 의료, 프로 스포츠 분야 등 제품의 부가 가치를 좌우하는 상황에서 채택됩니다. 하지만 재료 비용이 높고 「가공이 어려운 재료」라는 취급이 까다로워 실무에서 선정이나 설계에 어려움을 느끼는 사람도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 티타늄... (2026/03/20)
내식성은 재료를 선택할 때 「녹슬지 않는 재질」을 고민하는 설계자에게 친숙한 성능 중 하나입니다. 한편, 약품의 농도·사용 온도·기계적 응력 여부와 같은 「부식을 가속화하는 요인」을 실무 수준에서 정확히 파악하고 있는 사람은 적지 않을까 생각됩니다. 내식성은 단순한 재료 특성이 아니라 장치의 수명·신뢰성·유지보수 비용을... (2026/03/19)
방청은 재료 유지보수 비용 절감과 내구성 저하로 인한 수명 단축을 방지하는 중요한 요소입니다. 방청에는 녹이 잘 슬지 않는 금속을 사용하거나, 금속 표면에 피막을 형성하는 방청 처리를 하는 등 다양한 방법이 있습니다. 녹이 잘 슬지 않는 금속과 방청 처리 종류를 설명하고,... (2026/03/19)
압접은 금속을 용융시키지 않고, 강한 압력과 열을 이용해 접합하는 고상접합의 한 종류입니다.재에 대한 열 영향을 최소화하면서도 높은 접합 강도를 확보할 수 있으며, 이종 금속 접합도 가능해 자동차, 철근, 전자부품 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 압접에는 여러 가지 가공 방식이... (2026/01/22)
용접은 금속을 접합하는 가공의 일종입니다. 기계나 금속 부품뿐만 아니라 자동차나 선박 등의 탈 것, 철근이나 철골 등의 건축물 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 판금 가공에서 이루어지는 용접에 주목하여 그 정보를 수집했습니다. 목차 용접의 정의 금속 접합에서의 용접의 특징... (2026/01/08)
기계를 설계할 때 온도 변화에 의한 부품의 열팽창은 치수 불량이나 부품 간섭과 같은 트러블을 초래할 수 있습니다. 이번 내용에서는, 이 현상을 이해하는 열쇠가 되는 「열팽창 계수」의 기초 지식이나 주요 재료의 일람, 치수 변화의 계산 방법을 체계적으로 해설합니다. 게다가 다른 재질과... (2026/01/06)
합금강은 탄소강에서 얻을 수 없는 우수한 특성을 가진 재료로 널리 사용되고 있습니다. 한편, 합금강이라고 해도 종류는 다방면에 걸치기 때문에, 「강점이나 주의해야 할 점을 모른다」라고 고민하시는 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 「합금강이란 무엇인가」라는 기초부터 특성, 종류, 용도, 가공이나 선정 시의 주의점까지를... (2025/12/30)
펀칭 메탈은 금속판에 다수의 홀을 뚫은 소재로, 가전, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 원형 홀이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 홀을 뚫은 것이 있습니다.... (2025/12/19)
버링 가공은 박판에 나사 홀을 설치하는 효과적인 공법이지만, 재질 적성이나 대체 수단과의 비교로 고민하는 경우도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 버링 가공의 기초 지식이나 장점, 단점, 재질별 주의사항을 자세히 해설합니다. 목차 버링 가공의 정의 버링 가공의 장점 버링 가공의 단점 버링... (2025/11/21)
판금 가공은 얇은 판형의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들 수 있는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속의 판에 힘을 가하여 성형하는 수판금과 재료를 틀에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가하여 성형하는 기계 판금으로... (2025/11/20)
질화 처리는 부품 성능과 수명을 향상시키는 표면 처리 기술입니다. 한편, 이름은 알고 있지만, 「어떤 효과가 있을지 모른다」라고 하는 고민을 가지는 설계·개발 담당자 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 질화처리의 원리, 종류, 재료, 설계상의 주의사항을 정리하여 실무에 활용하는 방법을 제시합니다. 목차 질화... (2025/11/20)
【전편】플랫 바 에서는, 「플랫 바」로 코스트 삭감할 수 있는 이유나, 「4F재」와「6F재」의 구분해 사용하는 예를 소개했습니다. 후편에서는, 가공이나 플랫 바의 종류로 변화하는 「표면 마감」에 대해서, 이미지 첨부로 소개합니다. 향후의 플랫 바 선정에 도움이 되시길 바랍니다. 목차 「표면 마감」과 「정밀도」의 비교 플랫... (2025/11/17)
금속이나 수지 표면에 요철 모양을 새기는 널링 가공은 공구의 손잡이나 기계 부품의 미끄럼 방지 등을 목적으로 채용되는 가공 방법입니다. 이번 내용에서는 롤렛 가공의 종류나 용도라는 기초지식부터 도면 지시나 재질 선정의 포인트까지 설계자에게 필요한 정보를 망라적으로 해설합니다. 목차 널링 가공의 정의... (2025/10/22)
「가대」는, 기계 설비를 설치하는 토대(프레임)로, 높은 강도·안전성에 가세해 방청·내후성이 요구됩니다. 이번 내용에서는, 가대의 역할이나 용도별의 종류, 대표적인 재질등에 대해 해설합니다. 설계·제작 시에 주의해야 할 포인트나 설계자용 Q&A도 정리하고 있으므로 최적의 가대 설계·제작에 활용해 주십시오. 가대의 의미・용도별 역할 가대의 정의 가대는... (2025/10/21)
파커 처리(인산염 피막 처리)는 철강 부품의 방청 및 도장으로서 대표적인 표면 처리 중 하나입니다. 방청성이나 도장 밀착성, 윤활성을 향상시키는 중요한 역할을 담당하는 한편, 표면처리 종류별에 따른 성능 차이나 치수 변화에 미치는 영향 등 설계자가 신경써야 할 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는,... (2025/10/20)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
제조업 설계에 있어서 금속의 비중은 제품 개발의 중요한 요소입니다. 경량화가 요구되는 현대의 제조에서는 적절한 재료 선택은 경쟁력을 좌우합니다. 금속의 비중에 관한 기초지식부터 각종 금속·합금의 특성 또는 설계에 활용하는 방법까지 폭넓게 해설합니다. 강도와 코스트의 밸런스를 고려하면서, 어떻게 제품의 경량화를 실현하는지를, 비중... (2025/03/26)
용접은 금속을 접합하는 가공의 일종입니다. 기계나 금속 부품뿐만 아니라 자동차나 선박 등의 탈 것, 철근이나 철골 등의 건축물 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 판금 가공에서 이루어지는 용접에 주목하여 그 정보를 수집했습니다. 목차 용접이란 금속 접합에서 용접의 특징 판금... (2025/03/05)
판금 가공과 프레스 가공은 모두 금속 판을 가공하는 방법입니다. 다양한 기계 부품이 판금 가공이나 프레스 가공으로 만들어지고 있습니다. 이러한 가공법으로 만들어진 부품은 비슷한 모양을 하고 있기 때문에, 같은 순서나 비슷한 기계를 사용해 가공하고 있다고 생각해 버리는 경우가 있습니다. 그렇지만, 각각... (2025/03/04)
분체 도장은 친환경 도장 기술로 주목을 받고 있습니다. 본 기사에서는 분체 도장의 구조부터, 장·단점, 트러블과 그 대책, 또한 저온 경화 도료나 자동화 시스템과 같은 최신 기술까지, 폭넓게 해설합니다. 목차 분체 도장이란? 분체 도장의 장점과 단점 분체 도장 문제에 대한 원인과... (2025/03/04)
심 플레이트는 제조업 개발 현장이나 생산 현장에서 많이 사용되고 있지만, 다양한 종류가 있고, 홈 센터나 온라인 등에서 간단하게 구입할 수 있는 것도 있습니다. 용도에 따라 적합한 재질이나 종류가 있기 때문에 어떤 사용법을 할 것인지를 잘 생각하고 심플레이트를 선택하는 것이 중요합니다.... (2025/03/04)
소부 도장은 소재에 도료를 도포하고 고온으로 가열하여 도료를 경화시키는 도장 방법입니다. 여기에서는 소부도장의 기본적인 개념에서 그 장점이나 공정, 금속별 사용장면이나 주의점 등을 해설합니다. 목차 소부 도장이란? 소부 도장의 기능성(장점) 금속별 소부 도장 소부 도장 공정 정리 소부 도장이란? 소부 도장은... (2025/02/28)
meviy 판금 가공을 이용하실 때 ‘장납기 서비스’도 선택하실 수 있습니다. 납기가 급하지 않은 경우, 장납기 서비스를 이용하면 최대 60% 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 즉시 견적 보기 장납기 서비스 대응 범위 재질•출하일 ※ 단납기 서비스는 당일 오후 12시 30분 이전... (2025/01/24)
펀칭 메탈은 구멍이 많이 나있는 금속판으로 가전제품, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 둥근 구멍이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 구멍을 뚫은 것이 있습니다. 본... (2024/08/08)