자성은 제품의 기능성, 센서 오작동, 그리고 부품 간 흡착 문제 등 설계 실무에서 중요한 요소입니다. 특히 스테인레스강은 「비자성이라고 생각했던 SUS304가 가공 후 자석에 붙어버렸다」는 현장에서 예상치 못한 문제가 발생하기 쉬운 소재이기도 합니다. 이번 내용에서는 자성의 기초 지식부터 SUS304와 SUS430의 자성... (2026/03/26)
티타늄 합금은 뛰어난 비강도와 내식성을 갖춘 매력적인 소재입니다. 항공우주, 의료, 프로 스포츠 분야 등 제품의 부가 가치를 좌우하는 상황에서 채택됩니다. 하지만 재료 비용이 높고 「가공이 어려운 재료」라는 취급이 까다로워 실무에서 선정이나 설계에 어려움을 느끼는 사람도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 티타늄... (2026/03/20)
내식성은 재료를 선택할 때 「녹슬지 않는 재질」을 고민하는 설계자에게 친숙한 성능 중 하나입니다. 한편, 약품의 농도·사용 온도·기계적 응력 여부와 같은 「부식을 가속화하는 요인」을 실무 수준에서 정확히 파악하고 있는 사람은 적지 않을까 생각됩니다. 내식성은 단순한 재료 특성이 아니라 장치의 수명·신뢰성·유지보수 비용을... (2026/03/19)
방청은 재료 유지보수 비용 절감과 내구성 저하로 인한 수명 단축을 방지하는 중요한 요소입니다. 방청에는 녹이 잘 슬지 않는 금속을 사용하거나, 금속 표면에 피막을 형성하는 방청 처리를 하는 등 다양한 방법이 있습니다. 녹이 잘 슬지 않는 금속과 방청 처리 종류를 설명하고,... (2026/03/19)
기계 설계 현장에서 재료의 「영률」은 부품의 강성 및 변형량을 결정짓는 중요한 특성입니다. 하지만 인장 강도와 혼동하거나 고인장강에 대한 오해 등으로 인해 적절한 재료 선택이나 설계 계산이 이루어지지 않는 경우도 적지 않습니다.이번 내용에서는 영률의 정의와 훅의 법칙과 같은 기본 이론은 물론,... (2026/03/13)
가공 경화(변형 경화)는 금속 가공 현장에서 문제의 원인으로 자주 언급되는 현상입니다. 한편, 「왜 스테인리스가 이렇게 단단해지는가」, 「어떻게 하면 이 현상을 활용할 수 있는가」와 같은 원리와 활용법을 이해하고 있는 사람은 적지 않을까 생각합니다. 가공 경화는 단순한 결함이 아닙니다. 이를 까다로운 문제로... (2026/03/12)
「수지 부품으로 정전기 대책을 하고 싶지만 어떤 재료를 선택해야 할지 모른다」, 「비용과 전도성의 균형에 고민하고 있다」 등과 같은 고민을 가지고 계신 분도 계실 것입니다. 이번 내용에서는 전도성의 기본 지식부터 금속·수지·고무의 저항값 비교, 설계 시 활용 포인트까지 설명하고, 적절한 재료 선택... (2026/03/10)
압접은 금속을 용융시키지 않고, 강한 압력과 열을 이용해 접합하는 고상접합의 한 종류입니다.재에 대한 열 영향을 최소화하면서도 높은 접합 강도를 확보할 수 있으며, 이종 금속 접합도 가능해 자동차, 철근, 전자부품 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 압접에는 여러 가지 가공 방식이... (2026/01/22)
용접은 금속을 접합하는 가공의 일종입니다. 기계나 금속 부품뿐만 아니라 자동차나 선박 등의 탈 것, 철근이나 철골 등의 건축물 등 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 판금 가공에서 이루어지는 용접에 주목하여 그 정보를 수집했습니다. 목차 용접의 정의 금속 접합에서의 용접의 특징... (2026/01/08)
버스바의 설계에서 재질 선택 및 가공 방법에 대해 고민하고 있지 않습니까? 「버스바의 설계의 주의점을 알고 싶다」 「EV나 재에너지 분야에서의 구체적인 사용법을 알고 싶다」라고 하는 의문은, 설계 현장에서 자주 나옵니다. 이번 내용에서는 버스바의 기초, 특징 및 용도, 재질, 제작 흐름, 설계상의... (2026/01/07)
기계를 설계할 때 온도 변화에 의한 부품의 열팽창은 치수 불량이나 부품 간섭과 같은 트러블을 초래할 수 있습니다. 이번 내용에서는, 이 현상을 이해하는 열쇠가 되는 「열팽창 계수」의 기초 지식이나 주요 재료의 일람, 치수 변화의 계산 방법을 체계적으로 해설합니다. 게다가 다른 재질과... (2026/01/06)
합금강은 탄소강에서 얻을 수 없는 우수한 특성을 가진 재료로 널리 사용되고 있습니다. 한편, 합금강이라고 해도 종류는 다방면에 걸치기 때문에, 「강점이나 주의해야 할 점을 모른다」라고 고민하시는 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 「합금강이란 무엇인가」라는 기초부터 특성, 종류, 용도, 가공이나 선정 시의 주의점까지를... (2025/12/30)
펀칭 메탈은 금속판에 다수의 홀을 뚫은 소재로, 가전, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 원형 홀이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 홀을 뚫은 것이 있습니다.... (2025/12/19)
금형 재료로 유명한 SKD61은 고온 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 열간 다이스강입니다. 이번 내용에서는 SKD61의 정의나 규격, 특성·특징에 대해 해설하고, 구체적인 용도나 가공 방법에서의 주의점에 대해 정리합니다. 설계·개발이나 조달 담당자가 재료 선정에 도움이 될 수 있도록 SKD61의 장단점, 다른 강재와의 비교... (2025/12/08)
스폿 용접은 금속을 녹여 접합하는 용접의 일종입니다. 특히 얇은 재료에 적합한 가공법이므로 판금 가공에서도 자주 이루어집니다. 이 기사에서는 스폿 용접의 특징과 장점에 대해 해설합니다. 목차 스폿 용접의 정의 스폿 용접의 종류 스폿 용접의 특징 스폿 용접의 도면 표시 방법 스폿... (2025/12/02)
버링 가공은 박판에 나사 홀을 설치하는 효과적인 공법이지만, 재질 적성이나 대체 수단과의 비교로 고민하는 경우도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 버링 가공의 기초 지식이나 장점, 단점, 재질별 주의사항을 자세히 해설합니다. 목차 버링 가공의 정의 버링 가공의 장점 버링 가공의 단점 버링... (2025/11/21)
판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공 중 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 대해 실시되는 경우가 많아 부품 점수의 삭감이나 다른 부품과의 접합이 용이한 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의... (2025/11/20)
판금 가공은 얇은 판형의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들 수 있는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속의 판에 힘을 가하여 성형하는 수판금과 재료를 틀에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가하여 성형하는 기계 판금으로... (2025/11/20)
A5052는 알루미늄과 마그네슘을 주성분으로 하는 5000계 알루미늄 합금입니다. 경량이면서 중간 정도의 강도와 뛰어난 내식성을 가지며 용접성이나 성형성도 뛰어나 반도체 제조 장치나 산업 기계, 건축 자재 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, A5052의 기본 지식이나 물리적·기계적 특성, 메리트에 대해 자세하게... (2025/11/18)
【전편】플랫 바 에서는, 「플랫 바」로 코스트 삭감할 수 있는 이유나, 「4F재」와「6F재」의 구분해 사용하는 예를 소개했습니다. 후편에서는, 가공이나 플랫 바의 종류로 변화하는 「표면 마감」에 대해서, 이미지 첨부로 소개합니다. 향후의 플랫 바 선정에 도움이 되시길 바랍니다. 목차 「표면 마감」과 「정밀도」의 비교 플랫... (2025/11/17)
금속이나 수지 표면에 요철 모양을 새기는 널링 가공은 공구의 손잡이나 기계 부품의 미끄럼 방지 등을 목적으로 채용되는 가공 방법입니다. 이번 내용에서는 롤렛 가공의 종류나 용도라는 기초지식부터 도면 지시나 재질 선정의 포인트까지 설계자에게 필요한 정보를 망라적으로 해설합니다. 목차 널링 가공의 정의... (2025/10/22)
「가대」는, 기계 설비를 설치하는 토대(프레임)로, 높은 강도·안전성에 가세해 방청·내후성이 요구됩니다. 이번 내용에서는, 가대의 역할이나 용도별의 종류, 대표적인 재질등에 대해 해설합니다. 설계·제작 시에 주의해야 할 포인트나 설계자용 Q&A도 정리하고 있으므로 최적의 가대 설계·제작에 활용해 주십시오. 가대의 의미・용도별 역할 가대의 정의 가대는... (2025/10/21)
파커 처리(인산염 피막 처리)는 철강 부품의 방청 및 도장으로서 대표적인 표면 처리 중 하나입니다. 방청성이나 도장 밀착성, 윤활성을 향상시키는 중요한 역할을 담당하는 한편, 표면처리 종류별에 따른 성능 차이나 치수 변화에 미치는 영향 등 설계자가 신경써야 할 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는,... (2025/10/20)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)