자성은 제품의 기능성, 센서 오작동, 그리고 부품 간 흡착 문제 등 설계 실무에서 중요한 요소입니다. 특히 스테인레스강은 「비자성이라고 생각했던 SUS304가 가공 후 자석에 붙어버렸다」는 현장에서 예상치 못한 문제가 발생하기 쉬운 소재이기도 합니다. 이번 내용에서는 자성의 기초 지식부터 SUS304와 SUS430의 자성... (2026/03/26)
기계 설계 현장에서 재료의 「영률」은 부품의 강성 및 변형량을 결정짓는 중요한 특성입니다. 하지만 인장 강도와 혼동하거나 고인장강에 대한 오해 등으로 인해 적절한 재료 선택이나 설계 계산이 이루어지지 않는 경우도 적지 않습니다.이번 내용에서는 영률의 정의와 훅의 법칙과 같은 기본 이론은 물론,... (2026/03/13)
「수지 부품으로 정전기 대책을 하고 싶지만 어떤 재료를 선택해야 할지 모른다」, 「비용과 전도성의 균형에 고민하고 있다」 등과 같은 고민을 가지고 계신 분도 계실 것입니다. 이번 내용에서는 전도성의 기본 지식부터 금속·수지·고무의 저항값 비교, 설계 시 활용 포인트까지 설명하고, 적절한 재료 선택... (2026/03/10)
버스바의 설계에서 재질 선택 및 가공 방법에 대해 고민하고 있지 않습니까? 「버스바의 설계의 주의점을 알고 싶다」 「EV나 재에너지 분야에서의 구체적인 사용법을 알고 싶다」라고 하는 의문은, 설계 현장에서 자주 나옵니다. 이번 내용에서는 버스바의 기초, 특징 및 용도, 재질, 제작 흐름, 설계상의... (2026/01/07)
기계를 설계할 때 온도 변화에 의한 부품의 열팽창은 치수 불량이나 부품 간섭과 같은 트러블을 초래할 수 있습니다. 이번 내용에서는, 이 현상을 이해하는 열쇠가 되는 「열팽창 계수」의 기초 지식이나 주요 재료의 일람, 치수 변화의 계산 방법을 체계적으로 해설합니다. 게다가 다른 재질과... (2026/01/06)
황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
표면 품질은 정밀 부품의 기능 및 내구성을 결정하며, 마감 공정의 선택이 제품 가치와 직결됩니다. 전해 연마는 지립을 사용하지 않고 전기화학적으로 금속 표면을 평활화하여 광택, 내식성, 청정도를 높이는 대표적인 방법입니다. 이 기사에서는 전해 연마의 원리, 타 연마법과의 차이, 재질별 주의사항, 그리고... (2025/06/09)
제조업 설계에 있어서 금속의 비중은 제품 개발의 중요한 요소입니다. 경량화가 요구되는 현대의 제조에서는 적절한 재료 선택은 경쟁력을 좌우합니다. 금속의 비중에 관한 기초지식부터 각종 금속·합금의 특성 또는 설계에 활용하는 방법까지 폭넓게 해설합니다. 강도와 코스트의 밸런스를 고려하면서, 어떻게 제품의 경량화를 실현하는지를, 비중... (2025/03/26)
공업적인 장면에 있어서 「절곡」은 크게 나누어 2개의 의미를 가집니다. 하나는 물체를 역학적으로 구부리기 위해 작동하는 「절곡」의 힘이고 다른 하나는 재료를 변형시켜 가공하는 「절곡」입니다. 이 기사에서는 가공에 있어서의 「절곡」에 대해 해설하고 정보를 제공합니다. 절곡이란 사물에 힘을 가해 변형시키고, 뒤틀리게 하는, 구부러진... (2025/03/04)
심 플레이트는 제조업 개발 현장이나 생산 현장에서 많이 사용되고 있지만, 다양한 종류가 있고, 홈 센터나 온라인 등에서 간단하게 구입할 수 있는 것도 있습니다. 용도에 따라 적합한 재질이나 종류가 있기 때문에 어떤 사용법을 할 것인지를 잘 생각하고 심플레이트를 선택하는 것이 중요합니다.... (2025/03/04)
미세 가공은 금속 등을 미세하게 가공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 본 기사에서는, 미세 가공의 종류, 사용되는 분야, 설계의 포인트, 공정에 대해 알기 쉽게 해설합니다. 목차 미세 가공이란? 미세 가공이 사용되는 분야 미세 가공의 설계 포인트 미세 가공 공정 정리 미세... (2025/02/25)
철의 비중은 제조 설계자에게 필수적인 기초 지식입니다. 본 기사에서는 비중의 개념, 철의 특성, 중량 계산 방법 이외에 그 장점과 실무상의 의문점에 대해 설명합니다. 꼭 참고하여 일상적인 설계 업무에 도움이 되기 바랍니다. 목차 비중이란? 비중과 밀도의 차이 철 비중의 기본 철판·강재의... (2025/02/25)
알루미늄 은 항공기와 가전, 자동차 부품 등 우리 주변의 다양한 공업 제품에 사용됩니다. 일반적으로 알루미늄은 철계 재료보다 가벼운 소재이지만 강도가 낮다는 단점이 있습니다. 그러나 A7075는 알루미늄 합금 중에서도 특히 강도가 높은 소재로 철계 소재에 필적하는 강도가 있습니다. 이번 기사에서는, A7075의... (2024/09/13)
구리는 비철금속 중에서도 알루미늄과 나란히 매우 자주 사용되는 금속입니다. 이 기사에서는 구리의 특징과 용도, 대표적인 구리 합금의 종류와 절삭 가공의 포인트, 구리 합금의 표기 방법에 대해 설명합니다. 목차 비철금속의 대표격, 구리란? 순동이란? 구리 합금의 종류 구리 합금을 사용한 절삭 가공의... (2024/08/13)
인클로저 케이스는 전자기기, 자동차, 산업기기 등 다양한 기계에 필수적인 부품입니다. 제조업에는 인클로저 케이스에 관련된 기술자도 많아, 기초적인 지식을 익히는 것으로 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다. 또 인클로저 케이스가 어떤 것인지를 알아두면, 외주시에 사양을 전해 새는 등의 실수가 적어질 것입니다. 이번... (2024/08/08)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)
녹이 슬지 않고 싶은 장면에서 사용할 부품의 재료 선정 시 항상 같은 재료를 선택하지 않았나요? 방청은 재료 유지 보수에 드는 비용 절감이나 내구성 저하로 수명이 짧아지는 것을 막는 중요한 요소입니다. 방청에는 녹이 잘 슬지 않는 금속을 사용하거나 금속 표면에 피막을... (2024/06/18)