표면 처리

무전해 니켈 도금

무전해 니켈 도금

전기를 사용하지 않고 약품의 화학 반응만으로 피막을 만드는 표면 처리입니다. 이 처리는 복잡한 형상의 대상물에도 구석구석 균일한 피막을 형성하여 높은 치수 정밀도를 유지할 수 있으며 절연체를 포함한 다양한 재질에도 대응 가능합니다. 뛰어난 성능 때문에 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다.
흑착색

흑착색

철강 표면에 검은 녹을 형성하여 내부를 보호하는 표면 처리입니다. 철 표면에서의 적녹 발생을 억제하고 방청 능력을 향상시키는 효과가 있습니다. 미관도 뛰어나고 처리 비용이 낮아 공산품뿐만 아니라 인테리어 등에도 널리 이용됩니다.
경질크롬도금

경질 크롬 도금

공업 용도로 기존의 크롬 처리와 비교하여 더욱 높은 경도, 내마모성, 내식성을 내는 표면 처리입니다. 형성되는 피막 경도는 HV700~1000에 달하며, 높은 내마모성을 갖습니다. 슬라이딩 부품의 수명 연장에 크게 공헌합니다.
백색아노다이징

백색 아노다이징

표면에 두꺼운 알루미늄 피막을 형성하여 내식성, 내마모성, 절연성, 착색성을 향상시키는 표면 처리입니다. 특히 가식성이 뛰어나고 다양한 색으로 착색할 수 있어 장식을 원하는 용도로 폭넓게 사용됩니다. 벡색 아노다이징은 무색 투명하고, 알루미늄 재질에 가까운 은백색입니다.
백색 아노다이징(무광택)

백색 아노다이징(무광택)

기존의 아노다이징 처리에 블라스트 처리 및 화학 처리로 표면에 미세한 요철을 형성하여 빛의 난반사를 억제함으로써 무광 효과를 낸 표면 처리입니다. 휘도를 억제할 수 있기 때문에 광학 기기 등의 부품에 널리 사용됩니다. 백색 아노다이징(무광택)은 무색 투명하고, 알루미늄 재질에 가까운 은백색입니다.
흑색 아노다이징

흑색 아노다이징

표면에 두꺼운 산화 알루미늄 피막을 형성하여 내식성, 내마모성, 절연성, 착색성을 향상시키는 표면 처리입니다. 특히 가식성이 뛰어나고 다양한 색으로 착색할 수 있어 장식을 원하는 용도로 폭넓게 사용됩니다. 흑색 아노다이징은 표면 처리 후 염료로 착색되어 있습니다.
흑색 아노다이징(무광택)

흑색 아노다이징(무광택)

기존의 아노다이징 처리에 블라스트 처리 및 화학 처리로 표면에 미세한 요철을 형성하여 빛의 난반사를 억제함으로써 무광 효과를 낸 표면 처리입니다. 휘도를 억제할 수 있기 때문에 광학 기기 등의 부품에 널리 사용됩니다. 검은 알루마이트는 표면 처리 후 염료로 착색되어 있습니다.
경질 아노다이징

경질 아노다이징

저온의 황산액으로 두꺼운 피막을 생성하여 기존의 아노다이징 처리에서 경도와 내마모성을 향상시킨 표면 처리입니다. 자동차나 항공기 등의 공업 분야에서 경도나 마모성뿐만 아니라 윤활성이 요구되는 분야에서 폭넓게 사용됩니다. 색감은 황갈색 계열이나 바탕색 계열에 가까운 색입니다.

↑